中文

中小企业的必然选择——构建高效、安全的企业网络

更新于 2023年06月27日 by
540

在当今技术驱动的商业环境中,可靠且高效的企业网络对中小型企业的成功是至关重要的。随着对数据密集型应用的需求不断增加,无线网络技术随之迅速发展,企业必须构建一个更快、更安全的网络以保证业务安全稳定开展。本文重点讲解中小型企业网络面临着日益严峻的挑战,以及如何借助飞速(FS)企业网络解决方案构建起更快、更安全的企业网络。

中小型企业网络面临的挑战日益严峻

在管理中小型企业网络过程中,企业将面临越来越多的挑战,如下:

安全性

互联网环境下,企业业务的运作和持续推进都依赖网络,因此网络安全已经成为重要关注问题。当前网络安全问题(如黑客攻击、非法访问等)频发,中小型企业网络面临着较大挑战,因此中小型企业必须采取一定的对策(如网络升级)来避免网络安全事故的发生。

速度/带宽

随着越来越多的设备连接到网络,数据密集型应用程序变得越来越普遍。对此,中小企业需要一个能够应对流量递增的网络。这种情况下,不通畅的中小型企业网络可能导致生产力低下并阻碍业务发展。

与网络技术保持同步

在无线网络技术不断发展的背景下,企业必须跟上步伐才能保持网络的稳定性。中小企业更可能因为缺少成套网络配置方案从而跟不上网络技术迭代,导致网络不稳定甚至影响业务开展。

IT 支持及专业IT人才

中小型企业网络需要持续管理和维护来确保业务不中断。但通常情况下,中小型企业为了节省成本,并没有聘请专门的IT工程师,这使企业容易受到网络问题的影响,导致业务中断。 此外,IT人才短缺,中小型企业难以吸引和留住专业IT人才,也进一步加大了中小型企业想要构建高效稳定企业网络的挑战难度。

为什么要构建更快、更安全的企业网络?

构建更快、更安全的企业网络帮助企业在数字时代蓬勃发展提供了多项优势。这些好处包括:

改善客户体验

更快、更安全的网络可以帮助企业改善客户体验,从而增加营收。企业凭借更快的数据传输速度,可以高效完成交易,从而提高客户满意度。

提高员工效率

快速安全的网络可以通过提供对数据和应用程序的快速访问来提高员工的工作效率。减少停机时间进而提高效率,最终实现提高员工队伍的生产力。

提升公司效率

更快、更安全的企业网络可以简化业务运营并提高效率。企业凭借更快的数据传输速度,可以更快地完成任务,从而腾出时间和资源用于其他关键业务运营。

飞速(FS) 企业网络解决方案助力您的业务面向未来

飞速(FS)中小企业Wi-Fi 6网络解决方案 为企业提供了一系列优势,有助于实现面向未来的运营。

足够的带宽

该解决方案为企业提供了足够的带宽来处理数据密集型应用程序和多个设备的需求。这可确保中小型企业网络不会随着需要处理的流量增加而减慢速度或变得不稳定。企业使用FS-AP733C ,将提高无线带宽。飞速(FS)无线局域网控制器FS-AC32 通过负载平衡在客户端之间提供公平的带宽分配,提高用户的平均带宽和QoS,并且提高连接的高可用性。因此,视频会议和高清视频更加流畅,加快了信息沟通速度,提高了员工效率。

易于操作和管理

该解决方案易于操作和管理,使企业能够有效地监控和管理其网络。这样可以快速解决网络问题,缓解运营管理难度,提高效率。此外,它减少了对专职 IT 人员的需求,从而节省了企业的时间和金钱。

高安全性和稳定性

该方案使用各种安全协议和策略,通过硬件冗余来保证交换机网络安全,防止攻击,并保持持续的网络稳定性。S5850-24S2QS5860-24XB-U 均支持QoS,IGMP窥探,链路聚合,IPV6,L3静态路由和高级路由协议(BGP/ISIS),以确保中小型企业网络即使在重负载下也能保持稳定。这降低了对企业来说昂贵的停机风险。

结论

对于希望在当今技术驱动的世界中取得成功的中小型企业来说,构建更快、更安全的企业网络不再是一种选择,而是必需品。飞速(FS)中小企业Wi-Fi 6网络解决方案致力于帮助企业改善客户体验,提高员工生产力,提高公司效率并增加收入,从而在竞争中保持领先地位。