中文

如何选择光模块以降低数据中心运营成本?

发布于 2021年07月13日 by
740

众所周知,如果数据中心没有光模块,那光纤将无法实现互连。在数据中心,至少要消耗数千个光模块以实现互连。也正因如此,光模块的相关成本在数据中心运维支出中所占比例较大,光模块的价格也是数据中心组建与运维需考虑到的重要一环。所以,选择合适的光模块对数据中心的组建至关重要。那么,如何通过选择光模块来降低数据中心的运营成本呢?建议遵循以下四个提示:

 

提示一:优选兼容光模块

比较OEM定制光模块和兼容光模块时,在它们都能正常工作的前提下,核心区别在于供应商,无论光模块是否由品牌供应商提供。通常来说,OEM会请供应商为其提供光模块的编码和贴标,而不是自己生产模块。例如思科,它会从某些制造商那里购买光模块,并以相对较高的价格卖给用户。思科所提供的光模块据称已在原始设备上完成测试,这对于第三方光器件供应商而言想要实现并不困难。因此更多的数据中心中在选择光模块时,更倾向于既能够满足用户需求又具有成本效益的兼容光模块。

优选兼容光模块

 

技巧二:选择功耗更低的光模块

能源效率也是数据中心运营成本的关注点。由于各厂商的制造能力不同,不同厂商生产的同类型光模块在功耗方面也具有不同的参数值,某些小型供应商局限于技术和工艺,由他们生产的模块即便可以正常工作,但也可能具有较高的功耗。

实际上,两个模块的功耗差异可能只有几瓦,甚至仅为十分之一瓦。但是,当涉及多个光模块同时使用时,功耗将累计产生。如果两个10G光模块的功耗分别为2.5W和3W,则前者在48G交换板上的功耗可能达到120W,后者可能会达到144W,如果插入了具有16个板的网络设备,则总功耗将达到1,920W和2,300W。因此,选择功耗更低的光模块以降低数据中心运营成本。

 

秘诀三:选择密度更高的光模块

数据中心的空间利用率是许多IT工程师的主要关注点。相同的工作速率但形状尺寸不同的光模块中,尺寸较小的光模块可更有效的节省数据中心的空间成本。以两个40G光模块为例,一个40G QSFP +光模块大约长12cm,宽1.8cm,而同样速率为40G的CFP光模块大约长14cm,宽8.2cm。假设我们需使用8个光模块,那么40G QSFP +模块大约需要172.8c㎡,而40G CFP光模块大约需要918.4c㎡(PS:上述两种情况都没有计算模块之间的空间距离)。显而易见,外形尺寸较小的光模块可以为数据中心高密度组网提更佳的低空间成本解决方案。

 

总结

许多IT工程师一直在努力应对数据中心运维成本支出的挑战,在预算有限的情况下,大多数管理人员更倾向于购买兼容光模块,事实证明这是一种经济高效的解决方案。此外,功耗和产品尺寸也是节省运营支出和可用空间时必须考虑的重要因素。总而言之,在数据中心对光模块进行选择时,低功耗,高密度的兼容光模块,可帮助数据中心实现l理想解决方案。