中文

哪种网线最适合10GBASE-T网络?

发布于 2021年12月29日 by
1.4k

近年来,10GBASE-T铜缆布线以其低成本和高速率等优势占据了一定的市场份额。目前,常见的六类、超六类和七类网线均可以用于10GBASE-T以太网应用,那么哪一种网线最适合10GBASE-T网络呢?本文将对比这三种网线,帮助您为10GBASE-T网络作出正确选择。

10GBASE-T概述—技术和应用

什么是10GBASE-T?10GBASE-T是一种使用铜缆双绞线连接(超六类或以上网线)的以太网规范,有效带宽为10Gbit/s,最远传输距离可达100米,对应的是2006年发布的IEEE802.3an标准。

10GBASE-T可为以下应用提供组网解决方案:

  • 1、本地上行链路、汇聚链路和交换机间链路;

  • 2、在现有设施和数据中心中部署HPC(高性能计算机群);

  • 3、企业服务器集群/数据中心;

  • 4、建筑内结构化布线;

你对10GBASE-T了解多少,其发展前景如何?详见《10GBASE-T:10G网络的一项重要技术》此文。

六类网线 vs 超六类网线 vs 七类网线:谁更适合10GBASE-T网络?

六类网线和超六类网线对比

  • 1、传输距离六类网线(即Cat6网络跳线)用于万兆以太网时,传输距离仅在37~55米内,超六类网线(即Cat6a网络跳线)是六类网线的升级版本,用于万兆以太网时,传输距离最远可达100米。

  • 2、频率带宽:超六类网线带宽是六类网线的两倍,高达500MHz,传输性能更好,多用于大型企业网络,如电信机房、机柜等。

  • 3、导体性能:相比六类网线,超六类网线因导体直径大、线芯绞距密,具备良好的散热性和抗外部串扰能力。

总而言之,用于10GBASE-T网络时,超六类网线性能远远优于六类网线。

网线类型
水晶头
传输距离
频率带宽
标准
应用
六类网线
RJ45
37m~55m
250MHz
ANSI/TIA/EIA568-B和ISO 6类/E级
用于千兆以太网,如家庭、中型企业网
超六类网线
RJ45
100m
500MHz
ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 超6类/EA级
用于万兆以太网,如大型企业网

这篇文章详细对比了六类网线和超六类网线的区别:《六类网线和超六类网线的区别》,有兴趣可阅读了解。

超六类网线和七类网线对比

  • 1、频率带宽:与超六类网线相比,七类网线频率带宽高达600MHz,衰减更小,广泛应用在数据中心水平布线中。

  • 2、屏蔽类型:超六类网线采用非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽三种结构,而七类网线仅采用双屏蔽结构,虽然具备较强的抗电磁干扰能力,但灵活性和可管理性能较差。

  • 3、成本:七类网线通常使用GG45这种带有金属屏蔽的特殊水晶头,成本稍高,如飞速(FS)一根1.5m双屏蔽超六类网线价格为24元,而同样长度的双屏蔽七类网线价格为26元。

  • 4、标准:目前,超六类网线已获得ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 超6类/EA级标准认证,而七类网线仅获得ISO 7类/F级标准认证,暂未被EIA/TIA联盟(美国电子/电信工业协会)认可。

显而易见,七类网线性能更好,超六类网线性价比更高。

网线类型
水晶头
传输距离
频率带宽
标准
应用
超六类网线
RJ45
100m
500MHz
ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 超6类/E级
用于万兆以太网,如大型企业网
七类网线
GG45
100m
600MHz
ISO 7类/F级
用于万兆以太网,如机房、网吧、大型企业网

总结

通过对三者性能、应用和成本等进行比较,可知超六类网线性能优于六类网线,价格低于七类网线,综合来看,考虑到成本,超六类网线最适合10GBASE-T铜缆布线。另外,对于10GBASE-T网络应选择何种类型的超六类网线,可详见《如何为10G网络选择合适的超六类网线》一文。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.9k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.4k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
公司新闻
See profile for George.
George
关于飞速(FS)800G光模块的技术问答
2024年05月16日
18
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k