单模光纤跳线的类型及应用
光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,按照光纤类型可以分为单模光纤跳线和多模光纤跳线,其中单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
单模光纤跳线的类型
单模光纤跳线可分为OS1单模和OS2单模两种类型。OS1采用紧套管结构,适用于最大距离为 10 公里的室内应用,在1310nm和1550nm波段的最大衰减值为1.0db/km。OS2通常采用松套管设计,适用于最大距离可达 200km的户外应用,在1310nm和1550nm波段的最大衰减值为0.4db/km。OS1光纤跳线和OS2光纤跳线都支持千兆和10G以太网链路,此外,OS2光纤跳线可以支持 40G 和 100G 以太网链路。
单模光纤跳线的优缺点
需要注意我们这里提到的单模光纤跳线的优缺点主要是相对于多模光纤跳线而言的。
单模光纤跳线的优点
-
传输距离:单模光纤跳线因为衰减更低,因此可以支持更远距离的数据传输。例如,多模光纤跳线一般最大传输距离是几百米,而单模光纤跳线可以达到200km。
-
带宽容量:单模光纤跳线可以比多模光纤跳线提供更高的带宽。
-
模间色散:单模光纤只传输一种模式的光,因此其不存在模间色散。
-
传输速率:由于没有模间色散、模式噪音及一些其他影响,单模光纤跳线可以以更高的速率进行信号传输。
单模光纤跳线的缺点
-
耦合难度大:由于单模光纤的纤芯直径较小,因此将光耦合到单模光纤中比耦合到多模光纤中难度更大。
-
成本更高:由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤跳线的成本会比多模光纤跳线的成本高。
-
更严格的技术:制造和处理单模光纤比双模光纤要更困难。
单模光纤跳线的应用
单模光纤跳线适用于长距离、高带宽数据传输以及要求低损耗的布线环境中,因此,单模光纤跳线广泛应用于通信网络、高速城域接入网以及支持高速视频,数据和语音服务的网络。根据不同的类型可以分为以下四种主要情况。
类型
|
应用场景
|
---|---|
传统/标准单模光纤
|
城域网和接入网
|
负非零色散位移光纤
|
城域网和中距离网络
|
正非零色散位移光纤
|
长距离和高速率城域网
|
高正非零色散位移光纤
|
高速、大容量、无中继的海底网络
|
概括
通过本文相信大家对单模光纤跳线有了一定的了解,那么,在实际应用中到底我们应该如何选择?单模光纤跳线和多模光纤跳线又有哪些区别?可以继续通过《单模光纤和多模光纤的对比》来获得答案。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日