中文

交换机 vs 调制解调器 vs 分离器 vs 网桥

发布于 2020年06月16日 by
1.8k

众所周知,交换机,调制解调器,分离器和网桥是网络中常见的设备,但是您对这些设备的了解有多少呢?这些网络设备之间又有什么区别呢?本文将为您详述交换机,调制解调器,分离器和网桥之间的区别。

 

交换机

交换机是用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机,电话语音交换机,光纤交换机等。它的常见功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控,支持VLAN(虚拟局域网)和对链路聚合等。交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。

图1:以太网交换机

 

调制解调器

调制解调器是一种计算机硬件,它可以把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言来完成两台计算机之间的通信。调制解调器通常由电源、发送电路和接收电路组成,电源提供调制解调器工作所需要的电压;发送电路中包括调制器、放大器、以及滤波、整形和信号控制电路,它的功能是把计算机产生的数字脉冲转换为已调制的模拟信号;接收电路包括解调器以及有关的电路,它的作用是把模拟信号变成计算机能接收的数字脉冲。

图2:以太网调制解调器

通常,调制解调器可以用来连接ISP,以便您连接到互联网。它可以用来连接单个有线设备,但是如果有多个设备需要共享调制解调器的网络和使用WiFi,则路由器仍然是必不可少的。调制解调器的类型取决于您需要从ISP接收的网络服务的类型,在购买前需要确保您的ISP是否支持该型号。

 

以太网分离器

以太网分离器是带有三个以太网端口的网络设备——一侧有两个以太网端口,另一侧有一个以太网端口。每队以太网分离器仅有两条线缆,且符合100BASE-T标准。以太网分离器可以拆分单个网络连接来创建额外的连接,这使两个设备可以共享单个以太网信号,从而减少了连接两个网络时所需的Cat5网线数量。有关分离器的更多详细信息,可参阅此文:PoE分离器是什么,如何使用

图3:PoE分离器

 

网桥

网桥工作在数据链路层,可以用来将两个局域网(LAN)连起来,根据MAC地址(物理地址)来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发)。它可以有效地联接两个LAN,使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号至另一网段,网桥通常用于联接数量不多的、同一类型的网段。

 

交换机 vs 调制解调器 vs 分离器 vs 网桥:它们之间有何不同?

交换机 vs 调制解调器

交换机和调制解调器是网络中经常看到的两个网络设备,它们的正面或背面都有一些物理端口,这些物理端口可以用来连接计算机,电源以及LED灯以显示工作状态。交换机和调制解调器通常通过路由器连接,路由器可以在一端(ISP)上连接到调制解调器,而在另一端(本地网络)上连接到交换机。 就它们之间的差异而言,调制解调器用于家庭、互联网连接和ISP之间的家庭网络环境中,而网络交换机最常用于大型网络,例如企业,校园或数据中心等。

交换机 vs 网桥

与在数据链路上运行的交换机相似,网桥是连接两个局域网的存储转发设备。它们都可以提高网络的性能,可靠性和安全性。而交换机是用来连接同一网络中的设备,多个设备可以同时发送和接收数据。如上所述,路由器和计算机都可以充当网桥。一般情况下,交换机具有很多的端口,而大多数网桥仅有两个或四个端口。网桥可以用来连接局域网,交换机可以用来连接多个网络。

以太网分离器 vs 交换机

交换机和以太网分离器都可以用来连接不同的计算机或其他网络设备。但是,交换机可以单独使用或通过堆叠来使用,而以太网分离器需要成对使用。除此之外,以太网交换机可以用在含有多个网络设备的以太网中,且需要电源,以便将以太网信号划分为不同的信号,并且这些信号可以同时传输。以太网分离器则不需要电源即可使用。

 

结论

通过上述内容,相信您对交换机,调制解调器,以太网分离器和网桥的不同之处有了大致的了解。当然,理想的网络设备是合适您需求的设备,希望本文可以为您寻求合适的网络设备时提供一些见解。