DWDM光模块与普通光模块有何区别?未来发展前景如何?
DWDM技术的出现引起了光网络发展新潮,随着业务不断增长以及网络应用对带宽的无限需求,DWDM光网络的快速发展,现如今我们经常能在长距离干线系统中看见它的身影。DWDM光模块作为DWDM光网络中不可或缺的光学器件之一,您对它了解多少?它与普通光模块又有什么区别?阅读完本文您将从中找到答案。
DWDM光模块是什么?与普通光模块有什么区别?
DWDM光模块是专为单模光纤(长距离传输)而设计,工作在1528.38~1563.86 nm(即通道17至通道61)的波长(即DWDM波长)之间(ITU-T规定),常用于中继器/转发器、OTN传输平台、交换机、服务器等网络设备上,最大传输距离可达120千米。DWDM光模块与普通光模块相同的是都属于实现光电信号转换的光学器件,不同在于DWDM光模块利用了DWDM技术将不同波长或几个光信号复用到一根光纤上进行传输,可有效节省光纤资源。
常见DWDM光模块类型
目前市面上DWDM光模块类型繁多,如,DWDM SFP光模块、DWDM SFP+光模块及DWDM SFP28光模块等,最大传输速率可达25Gbps。
光模块类型
|
描述
|
---|---|
DWDM SFP光模块
|
满足IEEE802.3z千兆位以太网标准和ANSI光纤通道规范,适用于千兆位以太网和光纤通道环境,传输速率为100 Mbps至2.5Gbps。
|
DWDM XENPAK光模块
|
是第一款支持DWDM技术的10G光模块,借助EDFA光纤放大器,最大传输距离可达200千米。
|
DWDM X2光模块
|
是一款高性能串行光模块,符合IEEE802.3ae标准,适用于万兆以太网数据通信。
|
DWDM XFP光模块
|
符合XFP MSA规范,适用于SONET/SDH、万兆以太网和万兆光纤通道应用。
|
DWDM SFP+光模块
|
相比10G DWDM XFP光模块来说,该模块封装尺寸小,是万兆应用的理想解决方案,适用于对灵活性、扩展性要求较高的网络系统,其传输距离最高可达 80千米,符合10GBASE-ZR/ZW标准。
|
DWDM SFP28光模块
|
满足5G前传业务需求,最大传输距离可达10千米,适用于25G以太网和CPRI/eCPRI 5G 前传网络。
|
此外,由于DWDM光模块的波长可调谐也可固定,因此DWDM光模块又分为固定DWDM光模块和可调DWDM光模块。固定DWDM光模块只能传输一定数量的波长,对于万兆数据传输应用而言,通常工作在1310nm和1550nm波长上;可调DWDM光模块可灵活选择工作波长或信道,通常,可调DWDM光模块用于50GHz C频段。随着光通信系统的不断发展,可调DWDM光模块的优势逐渐显露,它可在几纳秒内切换波长,满足不同的传输需求,为网络部署提供更多便利,有效节省时间和成本。在网络发生故障的情况下,固定DWDM光模块无法判断哪些信道是必要的,而可调DWDM光模块可根据用户需求进行灵活的匹配,节省光纤资源。
DWDM光模块发展前景
如今,DWDM光模块被广泛应用电信、有线电视以及数据流量较大的数据中心,尤其是超大规模云服务提供商或者是多租户数据中心(托管型数据中心)。随着网络流量的快速增长,数据中心不断地升级迭代,为光模块行业带了巨大的机遇。DWDM光模块作为长距离和大容量光网络的核心组件,为了迎合市场发展趋势,正朝着小尺寸、高速率、低功耗等发展。5G前传网络促进DWDM光模块发展。
1.在5G网络白皮书中指出,5G前传需要大量的25G WDM光模块,随着5G网络的加速部署,将进一步推动25G DWDM光模块的发展。
2.数据中心大型化、扁平化趋势推动DWDM发展。通常情况下,超大规模数据中心互连时都会使用DWDM光模块来提高数据处理能力和内部互连带宽能力,随着数据流量持续增长,数据中心趋于大型化、扁平化发展,也将进一步推动DWDM光模块发展。
总结
在过去几年,DWDM光模块已被业界开始广泛使用,尤其是在长距离传输中。虽然目前可调DWDM光模块市场份额较小,但我们仍然可以看到它发展的巨大潜力,至于需不需要可调还需根据网络具体情况而定。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日