中文

理线架与光纤配线架有什么区别?

发布于 2020年07月08日 by
4.8k

在大型的综合布线项目中,理线架与光纤配线架是必不可少的线缆管理工具,常常有人会将两者弄混淆,或是无法区分两者究竟有何差别,下面飞速(FS)将全面的为大家讲解这两者的区别与作用,相信一定会对您有帮助。

什么是理线架

理线架从字面上来理解就是整理线缆的支架。理线架与网络传输没有直接关系,主要简化了交叉连接系统的规划,方便了线缆的管理,具体表现为避免线缆对模块的拉力、整理线缆走向、减少自身信号损耗与对周围电缆辐射干扰、形成易维护的线路系统等。理线架尺寸用U来表示,常见的有1U、2U、5U、42U、45U等。

什么是光纤配线架

光纤配线架是线缆管理系统中的重要组件,它使布线系统的移动、改变和维护变得更加便利。光纤配线架适用于不同光纤接口类型的跳线管理,通常可分为LC光纤配线架、SC光纤配线架、MTP/MPO光纤配线架。

理线架与光纤配线架的区别是什么

(1)作用不同

理线架一般是与光纤配线架配套使用,用于对光纤配线架前面板的各种跳线进行线缆的管理。光纤配线架主要用于管理设备,如鉴定识别与测试排除出现故障的线缆。

(2)位置不同

理线架用在机柜中,一般安装于光纤配线架与交换机的前端。而光纤配线架主要作用于交换机与终端设备之间,起到管理线缆与保护交换机的作用,如果是小型机房,光纤配线架可与交换机安装在同一机柜中,交叉排列,如果是大型数据中心,通常光纤配线架被单独安装在配线机柜内。

(3)设计不同

理线架采用D型环设计,起着有效容纳更多线缆的作用;具有双铰链盖板,保护线缆不受损、防尘;具有优质冷轧钢板,经久耐用。光纤配线架采用数字编码设计,便于线缆的安装以及管理;金属材质冷轧钢板的高密度设计,更有效的阻止外部电磁干扰。

理线架与光纤配线架搭配使用的安装步骤

下面为大家带来理线架与光纤配线架搭配使用的安装步骤。

①将理线架与1U光纤配线面板用螺钉固定住。

②将光纤适配器放入1U光纤配线面板中,并用螺丝固定,一个1U光纤配线面板可安装4个12芯LC适配器面板。

③将LC光纤跳线插入光纤配线架的前面板中,共可容纳48芯光纤。

④利用理线架将线缆扎带。

总结

相信经过上面的分析,大家对理线架与光纤配线架有了较为清晰的区分,如果想要观看更加详细的理线架与配线架的安装视频,欢迎登录飞速(FS)官网,点击视频中心观看飞速(FS) 1U光纤配线箱安装介绍