中文

带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别?

发布于 2019年05月29日 by
4.3k

为了满足日益增长的带宽需求,校园局域网、建筑骨干网以及数据中心骨干网正在尝试使用带状光纤跳线。一方面,带状光纤跳线可提供最高的光纤密度,最大限度地利用空间,另一方面,带状光纤跳线也便于端接。因此,带状光纤跳线成为了能够满足日益增长的带宽需求的理想解决方案。本文主要介绍带状光纤跳线的优点、应用以及和其它类型的光纤跳线之间的区别。

带状光纤跳线的定义

带状光纤跳线看起来像一根丝带,因此被称为带状光纤跳线,它由8根、12根或者24根光纤组成,这些光纤并排成一行。带状光纤跳线具有较高的光纤密度,在空间有限的情况下可以大大节省空间,这对于需要使用高密度光纤的上游应用来说非常重要。

带状光纤跳线的特点和优势

带状光纤跳线的第一个优点是能够节省空间。正如本文前面所言,与传统的光纤跳线相比,带状光纤跳线能够节省高达45%的空间和3倍的光纤托盘容量。 带状光纤跳线的第二个优点是节省成本和时间。带状光纤光纤跳线允许12根光纤同时拼接在一起,从而减少了劳动时间和成本。此外,带状光纤跳线允许将更多的光纤容纳在直径较小的光纤跳线中,这满足了高密度高带宽的需求。

带状光纤跳线的类型

带状光纤跳线根据外形的不同可以分为扁平带状光纤跳线和圆形带状光纤跳线,它们之间的区别就只是形状。需要说明的是,平行光纤在两种不同形状的带状光纤跳线中都会以并排的方式排列。

带状光纤跳线根据光纤类型的不同可以分为单模带状光纤跳线和多模带状光纤跳线,它们的护套有阻燃和非阻燃两种类型,带有非阻燃护套的光纤跳线通常用于室外,而带有阻燃护套的光纤跳线被用于室内应用。

带状光纤跳线的应用

带状光纤跳线可以用于室内FTTH网络和室内/室外点到点的应用中,还可用于MTP光纤配线盒的互连和交叉应用;

12芯带状光纤跳线是带状光纤跳线中应用最广泛的一种,12芯带状光纤跳线可以轻松地通过LC连接器或SC连接器等单工、双工连接器或MTP连接器进行端接;

带状光纤跳线也可以与松套管光缆拼接。具体的做法是去掉带状光纤跳线的涂层并将12根光纤熔接批量拼接在一起。

带状光纤跳线和束状光纤跳线的区别

带状光纤跳线的外形不同。带状光纤跳线使用的是带状光缆,大多数是扁平形状,而束状光纤跳线使用的是束状光缆,大多数是圆形;

带状光纤跳线和束状光纤跳线的结构不同。带状光纤跳线由光纤带组成,而束状光纤跳线通常由0.9mm的松套管组成;

带状光纤跳线和束状光纤跳线的光纤排列方式不同。带状光纤跳线里面的光纤是按照颜色顺序排列成一行,呈带状,且排列形式比较固定,而束状光纤跳线里面的光纤不排列,每一根光纤都比较独立。

带状光纤跳线和松套管光缆的区别

众所周知,带状光纤跳线和松套管光缆在恶劣的户外环境中均表现良好,并且可以提供多种绝缘、铠装等多种配置,并且与松套管光缆相比,带状光纤跳线不仅具有与松套管光缆同等的性能,并且在光纤密度方面更胜一筹。此外,带状光纤跳线比松套管光缆所需的拼接时间更短,这意味带状光纤跳线所需的安装成本和紧急恢复时间都会更少。

结论

带状光纤跳线能够提供最高的光纤封装密度,并且还可以在有限的空间内最大化地部署光纤、提升空间利用率,同时简化光纤端接、节省时间和金钱,是室内FTTH和室外点到点应用的理想解决方案。