中文

光纤网卡千兆和万兆、光口和电口之间的区别?与PC网卡、HBA卡的区别有哪些?

发布于 2019年09月17日 by
13.6k

网卡是一个宽泛的名词,百科上定义的网卡是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。按照传输协议的不同,网卡可分为以太网卡、FC网卡、ISCSI网卡。以太网卡也称光纤网卡,主要插在服务器上,在机房建设中比较常用,下文主要讲述光纤网卡内部中千兆和万兆、光口和电口的区别,以及光纤网卡和PC网卡、HBA卡的区别。

千兆光纤网卡和万兆光纤网卡的区别

千兆光纤网卡和万兆光纤网卡主要是传输速率不同。千兆网卡的传输速率是1000Mbps(千兆),而万兆网卡的传输速率是10Gbps(万兆),它是千兆光纤网卡传输速率的十倍。

光纤网卡光口和电口的区别

光纤网卡光口:光纤端口的简称,接口分为SC、ST和LC等多种类型,可搭配的光模块以SFP封装为主,也有其他类型,在进行布线时,需要注意光口的接口种类,采用相对应的设备与之匹配。

光纤网卡电口:RJ45等各种双绞线接口的统称,目前普遍使用的电口有百兆、千兆、万兆等。

光纤网卡光口和电口的区别:传输距离的不同,电口的最大传输距离只有100米,而多模的光口可传输几百米,单模的光口可传输几千米。

光纤网卡和PC网卡的区别

1、使用对象不同:光纤网卡多用在服务器上,PC网卡主要连接在普通的PC端;

2、传输速率不同:目前PC端使用的是10/100MbpsPC网卡,而对于拥有大数据流量的服务器而言,一般光纤网卡的速率为千兆,这样才能满足频繁的通信需求;

3、工作时长不同:光纤网卡具有特殊的网络控制芯片,可以集中长时间工作,而PC网卡多处于间断工作状态,可能连续工作时长不超过24小时;

4、价格不同:光纤网卡在各项性能上优于PC网卡,因此价格方面也更贵一些;

光纤网卡和HBA卡(光纤卡)的区别

HBA卡(主机总线适配器)是一个在服务器和存储装置间提供输入/输出(I/O)处理和物理连接的电路板和/或集成电路适配器。因为HBA减轻了主处理器在数据存储和检索任务的负担,它能够提高服务器的性能。一个HBA卡和与之相连的磁盘子系统有时一起被称作一个磁盘通道。

HBA卡

1、可以从芯片标识上进行区分,光纤网卡的芯片一般是Intel/Broadcom的,比如飞速(FS)的光纤网卡 采用的是Intel的芯片,而HBA卡的芯片一般是Emulex/Qlogic。当然这点不能作为主要手段,因为Emulex/Qlogic也有光纤网卡,Broadcom也有HBA卡;

2、可以从指示灯上进行去分,光纤网卡一般有两个指示灯,Link和Act灯;而Emulex的HBA卡指示灯是绿色和橙色,挡板上有两条凸起的线条、Qlogic的HBA卡有三个指示灯;

3、可以从速率上进行区分:光纤网卡多是1G和10G,HBA卡多是4G和8G的;

4、可以从接口外观进行区分:光纤网卡的接口比HBA卡窄;

5、可以从配置上进行区分:光纤网卡和普通的网卡一样,需要配置IP,而HBA卡连接FC JBOD,不用配置IP;

光纤网卡应该如何选择?

服务器端光纤网卡由于技术先进,价钱会贵很多,因此,大家在选用时一定要注意使用环境,为了减少住CPU占用率,服务器应选择带有自动处理功能的处理器,还应该让服务器光纤网卡实现高级容错、带宽汇聚等功能,这样服务器就可以通过增插几块网卡提高系统的可靠性。

目前主流的光纤网卡主要有千兆网卡、10网卡、25G网卡、40G网卡以及100G网卡,飞速(FS)可提供10G、25G、40G三种速率的网卡,支持VMDq、VxLAN和SR-IOV等高级功能,可提供灵活且可扩展的I/O解决方案,来满足在虚拟化和统一存储环境中运行关键任务应用的严格要求,符合当今要求苛刻的数据中心环境,可扩展性强,为未来网络扩展预留空间。

光纤网卡

结束语

网卡的性能直接影响整个网络的数据传输速率,因此,无论您是在寻找家用网卡,还是为小型企业或数据中心选择服务器网卡,在购买网卡之前,有必要了解光纤网卡的基本知识和与PC网卡、HBA卡之间的区别。有关更多网卡的知识,可查看《一文带你全方位了解网卡》该文了解详细信息。

相关文章:详解HBA、NIC与CNA的区别