中文

Cat8八类网线是什么?与Cat5、Cat6、Cat7网线的区别?

发布于 2019年10月08日 by
12.8k

若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道Cat8八类网线 是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面就由飞速(FS)带您认识新一代网络跳线——Cat8八类网线吧。

Cat8八类网线是什么?

Cat8八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。此外,Cat8网线可以与向上兼容所有的RJ45线缆,是专门为25/40GBASE-T应用而设计,不过其传输距离较短,仅有30m,特别适合短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。

Cat8八类网线的标准

Cat8八类网线的相关标准由美国通信工业协会(TIA )TR-43委员会于2016年正式发布,具体如下:

1.符合IEEE 802.3bq 25G / 40GBASE-T标准,规定了Cat8八类网线的最小传输速率,可支持25 Gbps和40 Gbps的网络布线。

2.符合ANSI / TIA-568-C.2-1标准,规定了Cat8八类网线的通道和永久链路,并包含电阻不平衡、TCL和ELTCTL的限制。

3.符合ANSI / TIA-1152-A标准,规定了Cat8八类网线现场测试仪测量和精度要求。

4.符合ISO / IEC-11801标准,规定了I/II 类Cat8八类网线的通道和永久链路。

Cat8八类网线的类别

在ISO / IEC-11801标准里,根据通道级别将Cat8八类网线分为了I 类和II类,其中I类Cat8八类网线屏蔽类型为U/FTP和F/UTP,能向后兼容Cat5e、Cat6、Cat6a的RJ45连接器接口;II类Cat8八类网线屏蔽类型为F/FTP 或 S/FTP,可向后兼容TERA或GG45连接器接口。

Cat8类网线的优势

正如上述所提到的,Cat8类网线可以共享RJ45端口,这也就意味着Cat8类网线可以轻松的将网络速率从1G升级至10G、25G和40G;除此之外,Cat8类网线也是即插即用的,也能像其它类别的网线现场端接,非常易于部署。

同时,由于网线的成本较低,双绞线一直是以太网中成本效益较佳的解决方案,Cat8类网线也不例外。因此,在部署25G/40GBASE-T网络时,在传输距离小于30米时,八类网线比光纤跳线更具成本效益,而当传输距离小于5米时,使用Cat8类网线则比双绞线高速线缆更能节省成本。

Cat8八类网线与超五类网线、六类网线、超六类网线及七类/超七类网线的区别

目前市面上常见的网线有超五类网线、六类网线超六类网线、七类网线及超七类网线这五种类型,那么Cat8八类网线与这些网线之间存在着怎样的区别呢?下面就是以上网线的参数表:

由上表可以看出,Cat8八类网线和七/超七类网线一样,都属于屏蔽型双绞线,能应用于数据中心、高速和带宽密集的地方,虽然Cat8八类网线的传输距离不如七类/超七类网线的远,但是它的速率和频率却是远超于七类/超七类网线。Cat8八类网线和超五类网线、六类/超六类网线之间的区别较大,主要体现在速率、频率、传输距离以及应用等方面。

若想了解更多关于超五类网线/六类网线/超六类网线/七类网线的问题可访问《Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?》一文了解详细信息。

总结

虽然目前Cat8 八类网线的应用并不广泛,但随着网络布线对传输性能的要求越来越高,相信日后Cat8 八类网线会逐渐成为数据中心综合布线系统的主流产品。