中文

TOR交换机和普通交换机有什么区别?

发布于 2019年07月09日 by
11.7k

TOR交换机能满足高要求用户部署安全可控网络的需要,能为用户提供多业务、安全可控的一体化解决方案,确保满足用户网络从芯片到硬件到软件全方位的深层次安全保障需求。相比于普通交换机,TOR交换机对于网络的整合与提高资源的利用率起到了核心的作用,是网络技术发展的又一里程碑。那么TOR交换机与普通交换机之间有什么区别呢?

什么是TOR与TOR交换机

TOR(Top of Rack)接入方式是一种由服务器到交换机或交换机到交换机的一种较为常见的布线方式。TOR交换机既可以是接入层交换机又可以是汇聚层交换机还可以是核心层交换机。当TOR交换机位于服务器机柜顶部,起到衔接服务器与核心层或汇聚层交换机的作用时,则称之为接入层交换机;当TOR交换机位于交换机机柜顶部,则称为汇聚层或核心层交换机。

TOR交换机与普通交换机的区别

应用环境

TOR交换机主要面向于安全要求性较高的行业,如政府、金融、数据中心等行业,主要针对网络的汇聚、数据中心的服务器接入等场景应用。而普通交换机的网络管理与安全性能都不强。

性能与稳定性

TOR交换机是基于国产CPU、国产交换芯片的新一代多业务高性能以太网交换产品。能提供从芯片到硬件到软件的全方位安全可控、稳定、可靠的高性能L2/L3层交换服务。普通交换机的功能少,稳定性没有保障。

操作系统

TOR交换机整体架构类似于Arista的EOS,比较成熟稳定。硬件平台兼容x86架构和PowerPC架构的 CPU系统,支持完整Enterprise/Data Center/Metro Ethernet特性,包括基本的L2/L3/ACL/QoS/Security, 支持NVGRE/VXLAN,支持开放RPC API。而普通交换机主要以满足互联互通为目的,不具有多样化的操作系统。

缓存技术

TOR交换机改变了普通交换系统的出端口缓存方式,采用了分布式缓存架构,缓存比普通交换机也大许多,缓存能力可达1G以上,而普通的交换机只能达到2~4M。对于每端口在万兆全线速条件下达到200毫秒的突发流量缓存能力,从而在突发流量的情况下,大缓存仍能保证网络转发零丢包。

设备容量

普通交换机无法实现对数据准确识别与控制,在大数据的情况下无法做到快速响应和零丢包,无法保证数据的连续性。TOR交换机具备高容量转发特点,支持高密度万兆端口,除此之外,随着40G和100G的普及,支持高密度40G端口和100G端口也开始逐渐商用,TOR40G/100G交换机早已进入市场,从而满足数据中心高密度应用的需求。

端口数量

普通交换机端口数量一般为24-48个,一般为千兆端口或百兆端口,或具备万兆上行能力。主要用接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,背板带宽相对较小。而TOR交换机端口密度大,既可搭配以太网口又可搭配光口,端口传输速率可达100G,接入层、汇聚层与核心层皆可使用,背板带宽远远高于普通交换机,一般作为主备用。

TOR交换机互连解决方案

接下来,本文将结合实际案例为大家展示TOR交换机的互连解决方案。只需在S5850-48S2Q4C三层交换机上分别插入两个40G QSFP+光模块,再使用OM3多模光纤跳线和对应的光纤适配器面板光纤配线箱与之相连,即可完成100G的数据传输,成功搭建了TOR交换机的100G互连解决方案。

总结

TOR交换机技术是为新一代数据中心、云数据中心等大型网络的建设所服务。基于这些新的网络技术,才能使得基于交换机技术的网络传输得到更好的发展。不过,近年来数据中心的网络结构发生了很大的变化,以脊叶网络拓扑结构为代表的二层网络结构正以迅雷不及掩耳之势成为数据中心新宠。好在TOR交换机仍然可充当脊叶结构中的叶交换机,连接至骨干交换机,实现网络结构从三层到二层的完美过渡。

相关文章:从EOR与TOR架构谈EOR与TOR交换机