中文

光纤检测标准是什么?如何使用光纤检测工具进行光纤检测?

发布于 2020年08月20日 by
6.6k

为满足高速率的网络需求现今的数据中心与接入网都大量铺设部署光纤线缆,随之而来的便是各种光纤故障,光纤产生故障后会出现卡顿、丢包等情况,甚至断网,且光纤作为损耗品日常的检测与维护也必不可少。那么你知道光纤检测的标准是什么吗?如何利用光纤检测工具进行光纤检测呢?本文将对这些光纤检测问题进行逐一介绍,以帮助用户更好的对光纤进行管理与维护。

光纤检测的标准是什么?

光纤检测的基本内容有光纤连通性检测、光纤衰减检测、光纤污染检测以及光纤故障定位检测。其中光纤衰减检测即光功率损耗检测,是光纤检测中的重要指标,它与光纤链路的长度、传导特性、连接器数量以及接头的数量均有关系。

光纤衰减检测主要以光纤链路布线及网络应用的衰减为标准。

光纤链路布线衰减标准

光纤网络应用衰减标准

如何利用光纤检测工具进行光纤检测?

在对光纤进行检测时常用的检测工具有:红光笔、光功率计、光纤检测显微镜以及OTDR光时域反射仪。

红光笔

红光笔又叫光纤故障测试笔,主要用来检测光纤的连通性。飞速(FS)的红光笔采用二级体设计,可在10公里内检测光纤断裂或弯曲等故障,同时也可进行光衰减器、光源的校准,有恒亮和闪烁两种模式,恒亮模式可以稳定呈现光纤连通状况,闪烁模式可以快速查觉光纤断点位置。

如何使用飞速(FS)红光笔检测光纤?

1、把笔尾从笔身上旋转取下后正确装入电池;

2、将装入电池的笔尾与笔身连接好后打开防尘帽,按控制开关一次,观察光接口有红光出来,同时指示发光管点亮;

3、再按控制开关一次,观察出光变为脉冲模式,指示发光管与出光同步脉冲;

4、再按控制开关一次,光源关闭,无光输出,同时指示发光管熄灭;

5、检测时将被测光纤插入光接口,同时按控制开关,选择输出光源工作模式;

6、使用完后将防尘帽盖起,若长时间不使用,请将电池取出,以免电池腐烂漏液损坏光源。

光功率计

光功率计多用于绝对光功率检测或某一段链路中的光功率耗损检测。飞速(FS)手持光功率计采用大面积探测器,大幅度的提高了其稳定性及可靠性,拥有超宽的光功率测试范围、精准的测试精度以及全新的REF定义和接通接口设计。

如何使用飞速(FS)光功率计检测光纤?

1、将光功率计的波长设置为1310nm,打开光源并保持10分钟,以使发射光信号稳定;

2、无待测光纤时在光源与光功率计之间接入光纤跳线与适配器,对此时的光功率值进行测量,并以此值为参考值;

3、将适配器与光纤跳线断开,保持光纤跳线与光源以及光功率计的连接;

4、将待测光纤两端连接至光源与光功率计,此时光功率计上所显示的值即为待测光纤的光功率损耗。

光纤显微镜

光纤检测显微镜主要是对光纤的端面污垢进行检查,若光纤的端面受到污染则会增大光信号的衰减或造成一定程度的网络故障。飞速(FS)光纤显微镜装有镭射安全过滤器,最大放大倍数可达400倍,可快速检测光纤跳线上的凹陷、划痕、污染等状况。

如何使用飞速(FS)光纤检测镜检测光纤?

1、将待测光纤接入显微镜末端的光纤接口中;

2、打开内置LED灯;

3、将目镜对准眼睛,调节焦距轮,直到找到最清晰的观测点;

4、通过目镜观察光纤端面受污染情况。

OTDR光时域反射仪

OTDR光时域反射仪属于光纤检测中的高级光纤检测设备,用户通过OTDR光时域反射仪对测量曲线的分析可详细了解到光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等多种性能。飞速(FS) OTDR光时域反射仪采用强大的FastReporter软件快速跟踪数据并进行脱机分析,形成直观图形界面,帮助用户提高工作效率,且内嵌智能分析模块、具有≤0.8m的超短事件盲区、配置有RJ-45、USB等多种类型的插口,连接灵活可直接导出数据。被广泛应用在光纤线路的维护、施工中对光纤长度、光纤传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量上。

如何使用飞速(FS) OTDR光时域反射仪检测光纤?

1、在OTDR光时域反射仪中装入电池;

2、将清洁后的待测尾纤垂直插入接口,使尾纤凸起部分与测试凹回部分得到充分连接,并适当拧紧接口;

3、分别对反射仪上的波长、距离、脉宽、取样时间、折射率及事件阈值进行设置;

4、将设置好的参数进行保存后即开始进行分析与检测。

总结

本文就常见的光纤检测工具及它们的使用做了详细介绍,若您有更多相关问题或操作详情想要了解,可在飞速(FS)视频中心观看光纤检测相关视频或与我们的客服联系进行沟通了解。飞速(FS)除了为您提供全套光纤检测工具,还有24小时在线客服随时为您服务解答问题,为您提完美的最适合您的解决方案。