中文

以太网交换机的作用你真的了解吗?

发布于 2019年03月27日 by
5.1k

以太网交换机是一种用来实现数据交换和传输的网络设备通常被用来部署于企业骨干网、数据中心以及服务器机房中,用来支持高带宽的需求。那么您真的了解以太网交换机吗?以太网交换机的作用有哪些?本文将为您详细解答。

以太网交换机的作用及主要功能

上述提到了,以太网交换机是一种基于以太网来实现数据传输和交换的网络设备,那么它的主要功能有哪些呢?

1.可提供网络接口实现互联:在网络系统中以太网交换机主要作用是为网络设备提供网络接口从而实现设备间的互联。

2.可扩充网络接口:一般以太网交换机最多具备48个端口,当网络需求较大时,以太网交换机可以进行堆叠满足网络需求。

3.可扩展网络范围:以太网交换机与网络设备连接是依靠着传输介质,而以太网交换机根据采用网络技术的不同,每种传输介质的传输距离是不同的且有限,当网络覆盖面积较大时,以太网交换机会进行中继,成倍扩展传输距离,增加网络范围。

4.以太网交换机学习功能:以太网交换机能了解每一端口相连设备的MAC地址,并将MAC地址与相应的端口映射,存放在交换机缓存的MAC地址表中。

5.以太网交换机的转发/过滤功能:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它会被转发到连接目的的端口。

6.以太网交换机的消除回路功能:当以太网交换机包括一个冗余回路时,它能通过生成树协议避免产生回路并且允许存在后备路径。

飞速(FS)以太网交换机解决方案

飞速(FS)以太网交换机是自主研发的高性能、高安全可靠的智能化以太网交换机,我们根据以太网交换机工作协议层将其分为二层以太网交换机和三层以太网交换机,其中二层以太网交换机采用了二层交换技术,三层以太网交换机采用了二层交换技术和三层转发技术。

1.二层以太网交换机

飞速(FS)二层以太网交换机是一种绿色、环保又节能的以太网交换机,采用了高性能、低功耗处理器,能提供全速千兆转发性能,支持以太网线路休眠和多种操作系统(例如web界面管理),具备丰富的业务处理能力和灵活的端口组合,可满足中小企业网络部署和园区网高密度接入、高性能汇聚的需求。

2.三层以太网交换机

飞速(FS)三层以太网交换机是一种满足数据中心和企业网络要求的高性能以太网交换机,它配备完整的系统软件,可提供全面的协议和应用,能促进传统L2/L3网络的快速部署,支持MLAG、VXLAN、NVGRE以及SNMP等高级功能。

以太网交换机的使用注意事项

为了保证以太网交换机能正常工作,使用寿命长久,使用时需注意以下事项:

1.将以太网交换机放置通风干燥、灰尘较少、电磁干扰弱的地区;

2.放置以太网交换机时,请务必注意交换机放置时的稳定性,避免以太网交换机跌落造成不必要的损失;

3.以太网交换机周围应预留足够的空间,便于以太网交换机正常散热;

4.以太网交换机上请勿放置重物;

5.以太网交换机使用时请确保接地;

6.电源线的电源电压需满足交换机的输入电压范围,确保正确供电。

总结

随着以太网交换机性能不断的提升和成本的降低,现已被广泛使用在企业网络和数据中心中。有关更多的关于以太网交换机的信息,可参阅《多台以太网交换机怎么连接?》一文了解更多详细信息。

相关文章:光纤通道与以太网交换机之间有什么区别呢?