中文

5G通信光模块是什么?5G通信光模块的发展方向如何?

发布于 2019年09月23日 by
3.3k

随着移动通信行业的迅猛发展,目前5G已经成为全球关注的超级热门话题,与2G、3G、4G相比,未来光纤通信行业5G地位不容小觑,在5G网络时代,不管什么样的5G承载方案都离不开5G通信光模块,那么5G通信光模块是什么?5G通信光模块的发展方向如何?本文飞速(FS)将为您释疑解惑。

5G通信光模块是什么?

5G通信光模块是由光器件、功能电路和光接口等组成的光器件,其主要作用是实现光通信系统中光电转换,将发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传输到接收端,再由接收端把光信号转换成电信号。5G通信光模块具备体积小、速率高、功耗低等优势,可应于与数据中心、传输网、移动宽带等通信领域。

5G通信光模块的种类

5G通信光模块根据光模块的封装不同可分为SFP28/QSFP28等封装形式,根据光模块功能的不同可分为发射模块、接收模块及收发合一模块,根据光模块的速率不同可分为25G光模块、50G光模块、100G光模块、200G光模块以及400G光模块,其中25G光模块和100G光模块是目前及未来三年将会被广泛应用的5G通信光模块。想了解更多5G通信光模块可访问《5G前传中25G SFP28光模块的种类及应用解析》

5G通信光模块的发展方向

目前5G受政府加持产业链逐渐成熟化,国内也正式进入5G第三测试阶段,在今年下半年或将开启传输网扩容,5G通信光模块市场发展空间将急剧扩大。

相对于4G,5G将BBU(基带处理单元)分离成CU(集中单元)和DU(分布单元)架构,因此5G传输网络分为前传、中传、回传三部分,而三个部分对5G通信光模块的需求各不同。

对于5G前传,5G典型无线带宽是100M~1G,峰值是20G,天线端口可能为64或128,由此推算出5G前传网络的颗粒度应为25Gbps。由此可看出未来5G前传对5G通信光模块的速率要求将会以25Gbps和100Gbps为主流。

对于5G中传,将采用n*25G技术和DWDM环网结构,传输距离可达10~40km。这意味着5G中传将会以100Gbps速率的5G通信光模块为主。

对于5G回传,若是OTN组网,将采用n*100G技术;若无OTN组网,将采用200G/400G光模块技术,而不管采用何种技术,100Gbps及以上的5G通信光模块必将成为主流。

综上分析可得未来5G通信光模块发展方向将会以25G光模块和100G光模块为主导,50G光模块、200G光模块、400G光模块为辅。

5G通信光模块的发展建议

通过上述介绍可知不管5G是前传,中传还是回传,对5G通信光模块的需求迫切,虽然目前市面上已有较多的5G通信光模块,但为了5G通信光模块能获取更好的发展,有待从以下三个方面做出改变。

第一,加快25G可调谐5G通信光模块规模的产业化;虽然目前25G可调谐5G通信光模块能满足10km-15km短距离传输要求,但随着5G网络时代的到来需对25G可调谐5G通信光模块规模的产业化。

第二,光接口类型可与数据中心、PON接入网结合形成供应产业链,这样能有效降低成本。

第三,解决传输速率为100Gbps的5G通信光模块成本,现在如今100Gbps的5G通信光模块最大传输距离为40km,若是想实现100km的城域网传输,那么光器件的使用将会增加,成本就会有所增加,故不断完善硅光子技术是有必要的。

总结

多元化标准的5G通信光模块现在已被认为是下一代高速率和大容量的光网络的核心技术和关键部件,预计在未来三年到五年5G通信光模块将会得到广泛的部署。飞速(FS)作为一家专注于数据中心&云硬件解决方案的互联网公司,不仅可为您提供不同类型的5G通信光模块,还能为您提供定制化服务满足您的特殊要求。