中文

数据中心标签的重要性

发布于 2023年11月13日 by
547

布线标签的实施是为了为用户今后的维护和管理带来最大的 便利,提高其管理水平和工作效率,减少网络配置时间,标签标识系统包括三个方面:标识分类及定义,标签和建立文档。

标签、标识的分类有哪些?

数据中心内的每一电缆、光缆、配线设备、端接点、 接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符。

标识符应采用相同数量的字母和数字等标明,按照一定 的模式和规则来进行。数据中心的机房标识系统应该包括以下部分:标识打印设备、线缆标识、配线架标识、面板标识、设备管理标识、标识文档管理。

标签需要满足哪些条件?选材?标准是什么?

建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以过达 到永久标识的保证;同时建议标签要能达到环保RoHS指令要求。从结构上可分为粘贴型和插入型标签:所有有标签应保持清晰、完整、并满足环境的要求。标签应扣可 印,不允许手工填写,应清晰可见、易读取。特别强调的是,标签应能够经受环境的考验,比如潮湿、高温、紫外小线,应该具有与所标识的设施相同或更长的使用寿命,聚 酯或聚烯烃等材料通常是最佳的选择。

建立标签文档需要注意哪些细节?

完成标识和标签之后·要对所有的管理设施建立文当。 文档应采用计算机进行文档记录与保存。简单且规模较小的布线工程可按图纸资料等纸质文档进行管理·并做到记录准确、及时更新、便于查阅、文档资料应实 现汉化。

硬件标签

硬件标签主要指配线架标识.面板标识和其他一些平面表面 标识。按照打印机类型可分为三个大类。这三个大大类的标签系统分别对应激光/喷墨打印机·热敏式打印机以及针式打印机。在布线系统中,常用的标签类型为激光/喷墨打印机标签和热敏打印机标签连接硬件的标签材料主要使用聚酯或聚 烯烃。根据需要要标识的硬件类型和要求,可以选择粘性标签或非粘性标签。

线缆标签

电缆标记主要用于交接硬件安装之前电缆的起始点和约止点,电缆标记由背面为不干胶的白色材料制成,可以直接贴到各种表面上,其尺寸和形状根据需要而定,在交接场安装和做标记之前利用这些电缆标记来辨别电线的源发地和目的地。

布线管理系统

可采用纯软件的布线管理系统或软、硬件集成的智能电子布 线管理系统来实施对布线系统的管理,内容要求如上。

标识设计

数据中心中,布线的系统化及管理是相当必要的。数千米 的线缆在数据中心的机架和柜间穿行,必须精确的记录和标注每段线缆、每个设备和每个机柜/机架。

在布线系统设计、实施、验收、管理等几个方面。定位 和标识则是提高布线系统管理效率,避免系统混乱所必须考虑的因素,所以有必要将布线系统的标识当作管理的一个基础组成部分从布线系统设计阶段就予以统筹考虑,并 在接下去的施工、测试和完成文档环节按规划统一实施他让标识信息有效地向下一个环节传递。

机柜/机架标识

数据中心中,机柜和机架的摆放和分布位置可根据架空地 板的分格来布置和标示·依照ANSI/TIA/EIA-606-A材标准,在数据机房中必须使用两个字母或两个阿拉伯数字来标识每一块600mm*600mm的架空地板。在数据中心计算机房平面上建立一个X·Y坐标系网格图,以字母标注生X轴数字标注Y轴.确立坐标原点。机架与机柜的位置以其正面在网格图上的坐标。

所有机架和机柜应当在正面和背面粘贴标签。每一个机 架和和机柜应当有一个唯一的基于地板网格坐标编号号的标识符。如果机柜在不止一个地板网格上摆放,通过在每一个机柜上相同的拐角,例如:右前角或左前角,所对应的 地板网格坐宗编号来识别在有多层的数据中心里?楼尝的标志数应当作为一个前缀地增加加到机架和机柜的编号中去。例如,上述在数据中心第三层的AJ05地板网格的 机柜标为3AJ05。

一般情况下,机架和机柜的标识符可以为以下格式: nnXXYY·其中 nn=楼层号 XX=地板网格列号 YY=地板网格行号

在没有架空地板的机房里,也可以使用行数字和列数字来 识别每一机架和机柜。在有些数据中心里.机房被细分到房间中编号应对应房间名字和房间里面机架和机柜的序号。

配线架的标识

配线架的编号方法应当包含机架和机柜的编号和该配线 架在机架和机柜中的位置来表示。在决定配线架的位置时,水平线缆管理器不计算在内。配线架在机架和机柜中的位置可以自上而下用英文字母表示.如果一个机架或机 柜有不止26个配线架需要两个特征来识别。

配线架端口的标识

用两个或三个特征来指示配线架上的端口号。比如在机 柜3AJ05中的第二个配线架的第四个端口可以被命名为3AJ05-B04。

一般情况下,配线架端口的标识符可以为以下格式: nnXXYY-A-mmm.其中 nn=楼层号 XX=地板网格列号 YY=地板网格行号 A=配线架号(A-Z,从上至下) mmm=线对/芯纤/端口号。

配线架连通性管理标识

p1top2.其中: p1=近端机架或机柜、配线架次序和端口数字。 p2=远端机架或机柜、配线架次序和端口数字。 例如连接24根从主配线区到水平配线区1的6类线缆的24口配线架应当包含 标签'MDAtoHDA1Cat6UTP1-24'。