中文

光模块参数有哪些?

发布于 2019年03月26日 by
5.3k

在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,飞速(FS)将给大家做详细的介绍。

一、中心波长

光模块的工作波长其实是一个范围,为了方便描述才使用中心波长这个参数。中心波长的单位是纳米(nm),一般的中心波长有850nm、1310nm和1550nm,还有CWDM系列的1270nm-1610nm的(间隔20nm)和DWDM系列的1528nm-1623nm(间隔0.8nm或者0.4nm)。

1)850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500m);

2)1310nm(SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40km以内的传输);

3)1550nm(SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40km以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输120km)。

二、传输距离

因为光纤本身对光信号有色散、损耗等副作用。因此不同类型的光源发出的光所能传输的距离不一样。对接光接口时,应根据最远的信号传输距离选择光模块和光纤。光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般认为2km及以下的为短距离,10~20km的为中距离,30km、40km及以上的为长距离。

三、传输速率

传输速率指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps。传输速率低至百兆,高达400Gbps,常用的有1Gbps、10Gbps、25Gbps、40Gbps、100Gbps五种速率。此外,在光纤存储系统(SAN)中光模块还有2Gbps、4Gbps和8Gbps这三种速率。

了解了以上三大光模块参数,大家是不是对光模块已经有了初步的认识,想要更进一步的认知,那就来看看光模块的其他参数吧!

1、损耗和色散

损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。

色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。

一般情况下,1310nm光模块以0.35dBm/km计算链路损耗,1550nm光模块以0.20dBm/km计算链路损耗,色散值的计算非常复杂,一般只作参考。这两个参数主要用来界定产品的传输距离,不同波长、传输速率和传输距离的光模块光发射功率和接收灵敏度都会不同。

2、激光器类别:

目前最常用的有FP和DFB两种激光器,两者的半导体材料和谐振腔结构有所不同,DFB激光器的价格贵,多用于传输距离大于40km的光模块;而FP激光器便宜,一般用于传输距离在40km以内的光模块。

3、光纤接口:

指的是光模块连接光纤跳线的接口,一般有MPO、双工LC、单工LC和单工SC这几种类型。MPO光口根据光模块传输需要使用的光纤的数量又可以细分为MPO 12(针对8根或者12根光纤)和MPO24(针对16根或者24根光纤)两种。SFP光模块都是LC接口的,GBIC光模块都是SC接口的,其他接口还有FC和ST等。

4、输出光功率:

输出光功率指光模块发送端光源的输出光功率。可以理解为光的强度,单位为W或mW或dBm。其中W或mW为线性单位,dBm为对数单位。在通信中,我们通常使用dBm来表示光功率。

公式:P(dBm)=10Log(P/1mW)

在模块的正常工作条件下,光模块输出的光功率、发射光功率(发射端的光强度)是影响传输距离的重要参数。两个光模块对接时,发送光功率应满足接收光功率的范围要求。

5、接收灵敏度最大值:

接收灵敏度指的是在一定速率、误码率情况下光模块的最小接收光功率,单位:dBm。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。考虑到光纤老化或其他不可预见因素导致的链路损耗增大,控制在接收灵敏度以上2-3dB至过载点以下2-3dB。

6、消光比:

消光比是用于衡量光模块质量的参数之一。全调制条件下信号平均光功率与空号平均光功率比值的最小值,表示0、1信号的区别能力。光模块中影响消光比的两个因素:偏置电流(bias)与调制电流(Mod),姑且看成ER=Bias/Mod。消光比的值并非越大光模块越好,而是消光比满足802.3标准的光模块才好。

7、光饱和度:

又称饱和光功率,指的是在一定的传输速率下,维持一定的误码率(10-10~10-12)时的最大输入光功率,单位:dBm。

需要注意的是,光探测器在强光照射下会出现光电流饱和现象,当出现此现象后,探测器需要一定的时间恢复,此时接收灵敏度下降,接收到的信号有可能出现误判而造成误码现象,而且还非常容易损坏接收端探测器,在使用操作中应尽量避免超出其饱和光功率。

8、最大功耗:

不同型号参数的模块功耗是不同的,同型号各品牌也稍有差别。千兆一般1W左右;SFP+万兆一般1.2-1.5W;XFP万兆短距1.5-2W,长距3.5W;100G根据封装不同,一般3.5-9W。

9、光模块的使用寿命:

国际统一标准,7×24小时不间断工作5万小时(相当于5年)。

10、环境:

商业级光模块的温度:0~+70℃;延展光模块的温度:-20~85℃;工业级光模块的温度:-40~85℃;工作电压:3.3V; 工作电平:TTL。