400G DR4 QSFP-DD光模块:数据中心应用全攻略
在当今数字化时代,对于企业和供应商来说,高速数据传输至关重要。随着对更快数据传输的需求不断攀升,400G DR4 QSFP-DD光模块已经成为高速网络的最新解决方案。本文将全面介绍400G DR4 QSFP-DD光模块在数据中心应用中的优势和技术规范。
什么是400G DR4 QSFP-DD光模块?
400G DR4 QSFP-DD光模块是专为满足数据中心互联中的400G以太网需求而设计的模块。它采用PAM4调制方式,支持4×100G-DR光信号,可以与QSFP-DR-100G光模块连接。在发射端,它采用四个光发射器将输入数据信号分成四个并行通道,每个通道的传输速率可达100 Gbps。并且这些通道使用一对具有相反波长的光发射器(例如1310nm和1550nm)能够将电信号输入转换为光信号,然后通过MTP/MPO-12单模光纤进行信号传输。到达接收端后,还有四个光接收器将光信号转换回电信号。
总的来说,这款光模块已成为企业海量数据处理的必备工具。有关400G光模块的更多信息,请阅读原文:400G光模块类型有哪些?
400G DR4光模块的技术规范与优势
400G DR4 QSFP-DD光模块支持IEEE 802.3bs标准,采用PAM4信号以提高频谱效率。它可通过MPO-12连接器在单模光纤(SMF)实现长达500m的传输距离。在数据中心应用场景中,使用400G DR4 QSFP-DD光模块相较于其他400G光模块的一大优势是其较低的功耗和更出色的热性能。
封装
|
QSFP-DD
|
最大传输速率
|
425Gbps (4x106.25Gb/s)
|
波长
|
1310nm
|
最远传输距离
|
500m
|
接口
|
MTP/MPO-12
|
光纤类型
|
单模
|
发射功率
|
-2.9~4.0dBm
|
接收灵敏度
|
-5.9dBm -5.9~4dBm (思科Cisco)
|
功耗
|
≤10W
|
内置前向纠错
|
2.4x10-4 (思科Cisco)
|
与其他400G QSFP-DD光模块的区别
相较于其他400G光模块(如OSFP和QSFP-DD FR4光模块),400G DR4 QSFP-DD光模块具有更低的功耗和更高的设备兼容性,其更小的封装也更容易集成到数据中心基础设施中。此外它采用了基于硅光子的集成技术,实现更低的功耗和成本,并提高了集成密度。
凭借这些特性,400G QSFP-DD光模块为数据中心应用提供了可靠的解决方案。其较低功耗有效降低数据中心的能源消耗成本,而更小的尺寸可以在设备中进行更高密度的部署,从而提升了数据中心的空间利用率。因此400G DR4 QSFP-DD光模块是数据中心的最佳选择。
飞速(FS )400G DR4 QSFP-DD光模块的优势
-
低功耗:采用博通(Broadcom)的7nm DSP芯片,功耗<10w。
-
硅光子技术:通过提高信号密度和传输速率来处理海量数据传输,降低设备部署和维护成本。
-
3D封装:更小封装尺寸,更容易集成到数据中心基础设施。
400G DR4光模块面临的挑战
在部署400G DR4 QSFP-DD光模块时,企业通常需要考虑部署密度、功耗、热管理和线缆基础设施等一系列因素。如高功耗会影响散热效果、可靠性,并增加设备总体散热负担。而系统需要处理海量数据,因此需要更高密度的数据中心来满足这些需求。
相较于400G OSFP光模块,400G QSFP-DD光模块提供了更小的封装,可在数据中心设备上实现高密度部署,提升传输容量。先进的算法和电路设计优化为400G DR4光模块提供了低功耗,降低了热量产生,并减少散热需求。这些技术突破能够确保通信企业充分利用400G DR4 QSFP-DD光模块在其数据中心运营中的优势,在具体应用场景中及时解决问题。
总结
400G DR4 QSFP-DD光模块作为高速网络的理想解决方案,已然成为了企业海量处理的必备设备。凭借其较低功耗、更出色的热性能和轻松升级的优势,企业可在提高传输速率的同时降低运营成本。飞速(FS)作为ICT网络产品与解决方案提供商,可为您提供稳定可靠且经济高效的400G DR4 QSFP-DD光模块和网络解决方案,以满足企业的需求。如果您希望了解更多有关400G DR4 QSFP-DD光模块在数据中心应用方面的详细信息,请点击查看迁移至高密度400G数据中心。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日