中文

光模块工作温度知识详解

发布于 2021年07月17日 by
2.3k

光模块是否合格,在交付前需经过一系列严格的测试来进行判断,而温度测试是整个测试过程中最重要的环节之一。如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响?本文将就上述问题进行详细讲解。

光模块的基本工作温度及应用

光模块的温度范围决定了光模块的可用温度数值。不同的模块具有不同的温度变化,具体取决于它们的类型、形状、应用以及制造商。根据光模块的实际应用情况,光模块的温度范围分为三个级别:

  • 商业温度范围(商业级):0°C至70°C(用“COM”表示)

  • 扩展温度范围(扩展及):-20°C至85°C(用“EXT”表示)

  • 工业温度范围(工业级):-40°C至85°C(用“IND”表示)

光模块的基本工作温度及应用

通常情况下,光模块主要部署在小型家庭和办公室,以及大型数据中心。但是,在一些人烟稀少的地区,例如沙漠,河谷,海洋,山脉等环境中,有时候也需要进行光模块部署。光模块温度范围的参数一般会在产品规格表中显示,在进行光模块的选择时,需要根据具体的应用情况,从上述三种温度范围中来选择符合实际应用场景的光模块。商业级光模块适用于企业机房、数据中心机房;工业级光模块适用于工业以太网、5G前传;工业级光模块适用于温度多变,环境相对较恶劣的室外工作环境。

光模块的工作温度范围为什么很重要?

每个光模块都带有厂商定义的工作温度范围,如果温度过高或过低,即超出正常温度范围,光模块将无法正常工作,存在引起网络延迟或网络故障的风险。

光模块温度过高的影响

温度过高会对光通信系统产生影响,业内为了解决光传输中的热量问题,创造了各种各样的解决方案,例如在数据中心安装冷却系统等。如果您考虑在某些恶劣的环境中进行网络部署,光模块的工作温度是首要考虑因素。当工作温度过高时,光模块的光功率会变大,接收信号会出现误差,甚至会烧坏光模块,导致光模块无法正常工作。

光模块温度过低的影响

一般来说,光通信系统在工作时会产生热量,因此很少会遇到光模块工作温度过低的情况,尽管如此,也应尽量避免在温度低于0°C的环境中使用商用光模块。因为工作温度太低,光模块的性能也会不稳定。

建议使用带有DDM功能的光模块,或选择温度控制系统对光模块的工作温度进行实时监视和补偿,以确保光模块发光功率和消光比的稳定性。

造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些?

光模块做工不合格

光模块若使用劣质材料和不良的内置设计将会导致散热不良,频繁出现温度异常情况。为了减少光模块温度异常情况的出现,以及尽量避免不必要的损失,建议大家在购买光模块时选择更值得信赖的供应商,以保障光模块的质量与性能。

二手光模块再利用

由于二手光模块价格较低,某些用户为节省成本,在网络构建时选择已被使用过的光模块,但相比全新光模块,被使用过的光模块更容易出现温度敏感性问题。例如全新的商业模块的工作温度范围是0-70℃,但很多二手光模块由于先前使用过程中对内部器件的损耗很难达到标准工作温度范围,在工作过程中一旦出现异常,更换和维护成本会比起初节省的费用高出很多。

光模块工作温度超过高/过低时如何处理?

当光模块的工作温度超出范围时,其对应端口会看到指示灯转为红色,此时我们应更换光模块。光模块的轮询周期为5分钟,因此,在更换光模块后我们需要等待5分钟后再观察端口指示灯是否恢复正常。若端口红灯为熄灭状态,则表示光模块已恢复正常。

总结

保证光模块的工作温度在规定范围内容且稳定至关重要,飞速(FS)提供各种类型的符合工作温度标准的光模块。每个光模块都在飞速(FS)测试中心通过了包括温度测试在内的各项检测,以确保每一块飞速(FS)光模块的高质量与高性能。