中文

数据中心和5G应用:第三方兼容光模块的新机遇

发布于 2021年06月23日 by
830

随着各种IT解决方案和5G应用的发展以及数据中心的升级,近年来市面上光模块需求攀升。在这些光模块中,第三方兼容光模块越来越受欢迎。这篇文章将深入探讨为什么第三方兼容光模块会变得流行,以及400G和5G应用的到来能为它带来哪些机会。


第三方兼容光模块为什么越来越受欢迎?

当第三方兼容光模块首次出现时,人们对其性能和兼容性持有怀疑态度,不知其是否能与原始设备制造商提供的原装光模块(或原始品牌光模块)媲美,因此,人们通常还是使用原装光模块。然而经过几十年的发展,人们已经充分认识到了第三方兼容光模块的性能和服务优势,也逐渐体会到使用原装光模块的诸多限制。例如,虽然原装光模块比第三方兼容光模块价格更昂贵,但是它提供的服务却非常有限:如不支持免费升级,但恰巧这点对用户来说是非常重要的。 与原装光模块相比,第三方兼容光模块凸显出明显的优势。第三方兼容光模块不仅具备较为明显的价格优势,还能适配各大厂商的的品牌设备(如品牌交换机、路由器等)。除此之外,它还能提供良好的售后服务,如终身免费升级、免费保修等服务。如今,网络布线环境复杂,存在多个厂家的品牌设备,而原装光模块有较大的限制性,不一定能适配所有品牌设备,且当原装光模块已停止销售时,用户就更难找到适配的光模块。在这种情况下,第三方兼容光模块能通过box进行改码,帮助用户解决不同品牌设备之间的兼容问题,以便用户更好地利用现有基础设施,达到节省成本的目的。 根据谢尔曼反托拉斯法规定,用户使用第三方兼容光模块并不会对原始设备制造商所提供的服务产生任何影响,因此原始设备制造商必须继续提供保修和其他服务。并且目前一些大型规模的第三方兼容光模块供应商都能提供三年以上的质保服务和终身免费的升级服务。 简而言之,第三方兼容光模块不仅品质能与原装光模块相媲美,且价格、兼容性和服务更优,也正因如此,第三方兼容光模块也越来越受到用户的欢迎。

第三方兼容光模块现状和发展趋势

随着第三方兼容光模块的兴起,市面上涌现出许多第三方兼容光模块供应商。这些第三方兼容光模块供应商提供的光模块价格远低于原始设备制造商提供的价格,但质量相同,并且服务更到位。这一优势有利于第三方兼容光模块的快速发展,其在光模块市场中占有的份额也越来越大。 据领先的战略市场研究和咨询服务提供商 Research Nester 预测,到2027年,全球第三方兼容光模块市场份额预计将从2017年的6.20亿美元增长到13.556亿美元,2027年的同比增长率与上年相比将达到8.18%。


数据中心和5G应用对第三方兼容光模块的推动

第三方兼容光模块面临的新机遇

全球第三方兼容光模块市场在两大主要市场机遇的支持下蓬勃发展,一是上升的5G网络和云解决方案中的高速率网络需求,二是数据中心升级,如100G升级。 自5G面世以来,越来越多的国家加入5G商用行列。全球各地5G网络设施大规模的铺开,也将进一步推动10G WDM SFP+、25G DWDM、100G QSFP28等光模块的发展。而第三方兼容光模块供应商提供的高性价比第三方兼容光模块,在一定程度上可以帮助服务商节省成本。 随着各种互联网应用的层出不穷,数据中心流量急剧增长,市场对高速率(通常超过 100G)光模块的需求也在增加。如今,很多第三方兼容光模块供应商可以提供与原装光模块具有相同性能的25G/40G/100G/200G/400G光模块。在这种情况下,第三方兼容光模块比原装光模块更具备综合优势,并且可以提供测试和试用的机会。

第三方兼容光模块供应商面临的挑战

机遇往往伴随着挑战,并非所有第三方兼容光模块供应商都是合格的。很多小型的第三方兼容光模块供应商由于没有专业的技术团队、先进的设备和标准的测试流程来检验光模块的性能,因此无法确保其品质。尤其是像价格昂贵的400G光模块,如果无法保证其质量合格,那么对用户可能造成较大的损失。因此,确保第三方兼容光模块测试合格和品质优良至关重要,目前这也是许多第三方兼容光模块供应商面临的一大挑战。 另一个大挑战是,一些原始设备制造商不支持第三方兼容光模块,因此用户在一些品牌设备上使用第三方兼容光模块时会出现告警,基于此就需要第三方兼容光模块供应商始终提供合格的产品和更好的服务来赢得客户的信任。

总结

综上所述,与原装光模块相比,第三方兼容光模块具备低成本、高适配性和优质服务等优势。虽然挑战依然存在,但选择第三方兼容光模块是值得的。