中文

OM5光纤与现有多模光纤有何区别?详见OM5常见疑问解答

发布于 2021年08月14日 by
3.6k

近年来,随着各种新兴技术应用的不断涌现,数据中心对带宽和速率要求也在随之不断增长。OM5为一种用于高速数据中心应用的新型多模光纤,备受业界广泛关注和热议。本文将为您详细解答有关OM5多模光纤常见的问题,帮助您更加清晰的认识它。

OM5光纤遵循什么标准?

电信工业协会(TIA)在2014年10创建一个工作小组,该工作组职责主要是负责制定支持短波波分复用(SWDM)传输的带宽多模光纤标准,即TIA-492AAAE 标准,于2016年6完成并发布。同时,2017年完成IEC WB MMF 标准的颁布。

OM5光纤的有效模式带宽是多少?与OM3/OM4相比如何?

在850nm波长处,OM5光纤的有效模式带宽(即EMB)为4700MHz·km;在983nm波长处,OM5光纤的有效模式带宽(即EMB)为2470MHz·km。相比OM3/OM4光纤而言,OM5光纤新增950nm的有效模式带宽,相见如下表。

光纤类型
有效模式带宽(MHz·km)
850nm波长处
953nm波长处
OM3
2000
-
OM4
4700
-
OM5
4700
2470

OM5光纤与现有光纤有何不同?

OM5旨在支持850~950nm范围内的至少四个低成本波长,可在减少并行光纤数量(减少4倍)的前提条件下支持新兴的短波分复用应用,即仅使用两根光纤就能支持40Gb/s和100Gb/s网络传输,也就是说,OM5可在减少光纤使用的条件下实现更高速度的网络传输。此外,OM5光纤的外护套颜色与现有的多模光纤均不相同,为柠檬绿色。

OM5光纤

OM5与OM4有何区别?它的传输距离是否比OM4远?

实际上,基于IEEE标准的多模应用(包含40GBase-SR4、100GBase-SR10),OM5的最大传输距离与OM4相同。40G SWDM4光模块的应用测试表明,40G SWDM4在OM4光纤上可以达到400米, 而在OM5光纤上,该模块的传输距离可达500米。但,如果数据中心使用的是不符合IEEE标准的100G SWDM4光模块,则在OM5光纤上只能实现150米的传输距离,仅比OM4远50米。

光模块类型
OM4
OM5
10GbE
400米
400米
40GbE
150米
150米
100GbE
150米
150米
40G SWDM4
400米
500米
100G SWDM4
100米
150米

OM5光纤能否与现有的OM3/OM4光纤兼容?

可以。OM5与OM4一样,支持所有传统应用;且OM5与OM3/OM4具备相同的几何外形,即50μm芯线和125μm包层,因此它可以向下兼容这些光纤。

OM5光纤是否与现有的光模块兼容?

事实上,现有的普通光模块并不能与OM5多模光纤兼容,通常只有40G/100G SWDM4光模块可以与OM5多模光纤搭配使用。SWDM4光模块采用复杂的短波波分复用技术,四种波长(即850nm、880nm、910nm 和 940nm)的信号可通过一根光纤实现传输,即2芯光纤实现双向传输。

相比OM4,OM5布线成本是否更低?

对于多模光纤布线来说,OM5布线成本比OM4的布线成本高出一半(主要是因为OM5的单价高于OM4)。

OM5多模光纤VS单模光纤:如何选?

尽管近期单模光纤的价格因为新技术应用而有所下降,但考虑到布线成本,单模光纤在数据中心的部署仍然受限。相比单模光纤,OM5支持四个低成本的波长,可在减少光纤使用的条件下增加4倍的数据容量;此外,多模光纤在安装、故障排除、清洁及维护等方面具备更多优势,正因如此,OM5多模光纤是数据中心的不错选择。然而,传输距离受限是多模光纤目前最大的问题,它会随着数据传输速率的增加而减少。因此,多模光纤对于500米以内的网络来说价值更高,对于超出500米的应用而言,选择单模更加合适。

更高速率的传输真的需要OM5多模光纤吗?

下一代100G/200G/400G以太网中的所有IEEE标准都适用于单模光纤和多模光纤,但在大多数情况下,下一代以太网更倾向于单模光纤,因为多模光纤更适用于未来标准布线的安装基础,客户可以轻松升级到更高的速率。此外,下一代以太网的IEEE标准都不会使用SWDM技术。

课外小讲堂:

1、短波波分复用(SWDM)是什么?

短波波分复用即借鉴单模光纤的波分复用技术,扩展波长范围,可支持850~950nm范围内的四种波长。如下图,在短波波分复用光模块中,来自4个VCSEL的4个不同波长的光信号被复用在单条链路上,通过并行的两根光纤(即OM5多模光纤)完成数据传输,在模块的接收端,信号被解复用并转化为并行的电信号。

短波波分复用(SWDM)是什么

2、SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离?

根据SWDM MSA小组发布的规范标准指出基于不同传输速率和光纤类型,最大传输距离从75米到440米不等,详见下表:

标准
OM3
OM4
OM5
40G SWDM4
240米
350米
440米
100G SWDM4
75米
100米
150米

相关文章推荐:

《OM1、OM2、OM3和OM4光纤之间有什么区别?》

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.9k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
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
20
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k