中文

如何使用和维护光纤跳线?

发布于 2020年09月05日 by
3.4k

光纤跳线是光通信领域中广泛使用的设备连接配件,其对光纤传输布线的作用不容小觑。因此,了解必要的使用方法和注意事项是不可或缺的一步,有助于确保优质的光纤传输质量和提升光纤耐用性。本文将从光纤跳线连接、断开方法以及日常维护三方面为您介绍具体的操作指南和相关建议,帮您免去光纤布线中不必要的麻烦和损失。

光纤跳线连接与断开方法

光纤跳线可用于连接多种具备光纤接口的网络设备与器件,如光模块适配器面板配线盒波分复用器与解复用器、光纤收发器等。下文将以常见的跳线连接交换机上的光模块为例,详细介绍一般的操作步骤。

光纤跳线连接步骤

  • 分别取下光模块和光纤跳线两端连接器上的防尘帽,并保存备用。

  • 将跳线连接器正确插入模块中。

  • 用扎带将光纤线缆部分束紧固定,塑型以保护跳线。

图一:光纤跳线连接光模块

光纤跳线断开步骤

  • 运行命令关闭插入光模块的交换机端口。

  • 小心地从模块中拔出光纤跳线连接器。

  • 给光纤跳线两端连接器和光模块接口分别盖上防尘帽。

注意事项:

  • 安装人员需对网络布线有足够的技术功底和经验,以确保安装质量和安全。

  • 操作有源器件时务必佩戴防护手套和防静电手环,以防光纤碎片和静电伤害。

  • 使用前务必确保光纤连接器端面清洁。

  • 使用时注意光纤跳线的弯曲半径,过度拉伸或挤压可能造成损耗。

  • 切勿让跳线脱离设备随意悬挂或放置,以防不慎拉扯跳线时发生折损。

  • 避免在设备中频繁插入或移除跳线,以减少磨损。

  • 连接时切勿直视跳线连接器端面,以防激光伤眼。

  • 安装完成后,应彻底清洁工作区域。

光纤跳线维护方法

光纤跳线的使用方法虽简单,但其日常维护工作同样不容忽视。恰当的清洁与保养在保证信号传输顺畅的同时,一定程度上也延长了光纤使用寿命。

及时清洁光纤跳线

光纤跳线清洁为何如此重要?某电信巨头的一份行业调查指出,连接器污染是造成网络故障的首要原因。由此可知,光纤一旦被灰尘、油渍等物质污染,光信号传输质量就大打折扣。除此之外,连接器主体和光纤外壳磨损产生的金属颗粒也可能会堵塞光纤,造成信号损耗,给用户带来损失。因此可以说,光纤跳线其实非常“脆弱”,及时清洁必不可少。

一般来说,光纤跳线清洁主要是针对两端的连接器。主要的清洁方法有两种,即干清洁与湿清洁。两者有轻微差别,可配合使用。常用的干清洁工具有卡带式光纤清洁盒和一按式清洁笔等,湿清洁工具有无尘擦拭纸、清洁棒等。

合理存放光纤跳线

无论光纤跳线是否处于使用状态,首先得记住的一条是:切勿过度弯曲或拉伸。这是大家常犯的错误,最坏的结果就是损坏跳线。一些由弯曲造成的破损是肉眼可见的,然而,某些情况下的损耗可能就无法简单判断,例如,超低温造成的光纤微变形、缓冲器或导管架缺陷引起的毫米级位移、安装不良或其它因素。由于此类损伤不可直接发现,因此常常被忽视,长此以往则可能引发更大的问题。为避免进一步的损失,当跳线必须更换时,应考虑以下因素:

  • 切勿弯曲光纤跳线超过其最小弯曲半径,尤其是在高密度光纤布线的狭小空间中。

  • 用合适的工具重新设计光纤跳线路径以保护线缆免受折损,如水平理线架等。

  • 切勿碰撞光纤连接器,否则可能磨损端面,同时碎片会刺伤皮肤。因此建议随时给跳线套上防尘帽。

  • 如需设备检测和识别故障,例如光纤跳线内部的破损和全衰减,可使用光时域反射仪(OTDR)和光纤显微镜。

结语

本文列出了使用光纤跳线时需要考虑的一些常见问题和相关建议,包括如何连接和断开设备,以及日常的清洁维护事项。希望这些提示能帮助您部署一个更安全、更稳定的光纤布线系统,为您带来更高的效益。