中文

光模块 VS 转发器:有何区别?

发布于 2021年07月09日 by
1.8k

光模块是一种实现光电信号转换的网络互联设备,而转发器是一种实现光信号的再生放大和波长转换的网络互联设备,虽然光模块与转发器都采用了光电转换原理,能实现光电转换,但两者的功能和应用大不相同,且不能相互替换。本文将为您详细介绍光模块与转发器的区别。

光模块 VS 转发器

光模块作为发射和接收光信号的通信设备,常用于数据中心、企业网、云计算、FTTX等光纤通信系统中。通常情况下,光模块都支持热插拔,可用于网络交换机、服务器等网络设备的模块插槽上。目前市面上光模块类型众多,如1G SFP、10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、100G QSFP28、400G QSFP-DD光模块等,它们通常与不同类型的光纤跳线或网线搭配使用,实现不同距离的网络传输,传输距离从30米到160千米不等。此外,BiDi光模块能通过单根光纤发射和接收信号,有效简化布线,提高网络容量,降低布线基础设施成本。同样,WDM系列光模块(即CWDM和DWDM光模块)也可将不同波长的信号复用到同一根光纤上进行传输,常见于WDM/OTN网络。

常见的光模块类型

图1:常见的光模块类型

转发器也被称为光电波长转换器或光放大中继器,是一种集发射器和接收器为一体的光纤媒体转换器,它可通过转换波长和放大光功率来扩展网络传输的距离,具备均衡放大、定时提取和识别再生光信号的功能。如今,市面上常见的转发器有10G/25G/100G,其中10G/25G转发器可实现光纤转换(如双纤单向转化为单纤双向)、光纤类型转换(多模光纤转化为单模光纤)以及光信号的增强(通过将普通波长光信号转化为符合ITU-T定义波长实现放大再生、整形和时钟再定时);通常与EDFA光纤放大器和DCM色散补偿器搭配使用,广泛用于城域网、WDM网络,尤其是超长距离的DWDM网络中。而100G转发器(即100G复用转发器)主要专为10G/40G/100G传输灵活转换不同光接口而开发的,也就是说100G转发器能支持10GbE、40GbE和100GbE的灵活组合,可用企业网、园区网、大型数据中心互连、城域网和一些远程应用中。

转发器

图2:转发器类型

光模块与转发器的区别

由上可知,光模块与转发器都能将电信号转化为光信号,但两者之间的区别在于:

1.光模块采用串行接口,可在光模块内部实现信号的发射和接收;而转发器采用并行接口,必须需要搭配光模块才能实现信号的传输,其中,一侧的光模块用于发射信号,另一侧的光模块用来接收信号。

2.虽然光模块能实现光电转换,但转发器却能实现从不同波长的光电信号转换。

3.虽然转换器也能轻松处理低速率的并行信号,但与光模块相比,它的尺寸和功耗都偏大。

简单来说,转发器可以被看作是一个被拆解的光模块,但它却完成了光模块无法实现的远程WDM网络传输。

总结

总之,光模块和转发器在本质上还是有所不同,尤其是功能和应用方面。光模块只能将电信号转化为光信号,转发器可转换不同类型的信号,包含光纤转换、光纤类型转换及波长转换,实现更远距离的网络传输。