中文

发射/接收光功率对光模块有什么影响?

发布于 2020年04月14日 by
9.0k

在选购光模块时相信不少客户都有留意到TX/RX光功率参数,这两项参数是确保光模块正常通信的重要参数之一。其中,TX指发射光功率,RX指接收光功率。那么对您对发射光功率和接收光功率了解多少呢?两者的正常范围值是多少?又该如何测试光模块的光功率在正常范围呢?阅读完本文您将从中找到答案。

发射/接收光功率是什么?其正常范围值是什么?

发射光功率是指光模块发射端光源的输出光功率,接收光功率是指光模块接收端光源的输入光功率,两者都是以dBm为单位,且都是影响信号传输距离的重要参数之一。通常,只有当光模块的发射光功率和接收光功率处于上下门限值内,才能确保其传输性能良好。然而不同波长、距离、速率的光模块其发射光功率和接收光功率都不同。如,500米SFP1G-SX-85光模块(中心波长为850nm)的发射光功率在-9.5dBm~-2.5dBm,接收光功率为-17dBm~0dBm;10千米SFP1G-SX-31光模块(中心波长为1310nm)的发射光功率在-9.5dBm~-3dBm,接收光功率为-20dBm~-3.0dBm。

参数 传输距离 中心波长 发射光功率 接收光功率
1G SFP光模块 500m 850nm -9.5 dBm~-2.5 dBm -17 .0dBm~0 dBm
10km 1310nm -9.5 dBm~-3.0 dBm -20.0dBm~-3.0dBm
40km 1310nm -4.5 dBm~3.0 dBm -22.5dBm~-3.0dBm
40km 1550nm -4.0 dBm~1.0 dBm -21.0dBm~-3.0dBm
80km 1550nm -2.0 dBm~5.0 dBm -23.0dBm~-3.0dBm
100km 1550nm 0dBm~5.0 dBm -30.0dBm~-9.0dBm

如何测试发射/接收光功率?

光模块要具备良好的传输性能,其发射光功率和接收光功率都必须在正常范围值内,那么如何测试光模块的发射光功率和接收光功率是否在正常范围值内呢?

一般来说,客户可以直接通过光模块的DDM功能(数字诊断监控功能)来监控光模块的发射光功率和接收光功率是否正常。但若是光模块的DDM信息出现异常或者不支持该功能时,建议您先对光模块进行故障排查,然后解决其故障问题,即可获取到光模块发射光功率和接收光功率的数值,关于DDM故障排查及解决办法,可访问《光模块出现故障如何排查及解决?》

此外,您也可以使用光功率计获取光模块的发射光功率数值。以10GBASE-LR SFP+光模块为例,测试步骤如下:


  • 首先,将10GBASE-LR SFP+光模块插入到10G交换机的SFP+端口上;

  • 然后,利用LC-FC光纤跳线将光模块连接到光功率计上;

  • 最后,按下开关键,打开光功率,按“λ”键将波段调制10GBASE-LR SFP+光模块的波段上(也就是将波段调制1310nm),测试期间数值可能会存在变化,待数值静止时测试完成,这时,屏幕上显示的光功率即是该光模块的发射光功率。注:短距离测试所得的发射光功率相当于是对端的接收光功率。


光功率00.png

图1:光模块光功率测试

提示:

1. 若是测试出的发射光功率或接收光功率小于-30dBm(包含-30dBm),则通常是因为没有发送或接收到实际信号。

2. 若是接收光功率小于-14dBm(包含-14dBm),则通常是因为线缆设备中出现某种故障,如接头不良、连接污染、使用光纤跳线,导致信号损失过多。

为什么光模块的光功率会出现不良现象?该如何解决?

当光模块的光功率出现不良现象时,如光大、光小、无光、光功率不稳定、边模抑制比小等,光模块的性能就会有所下降,从而影响信号传输的性能及距离等。为什么光模块光功率会出现这些不良现象呢?一般都是因为光模块的硬件出现了问题,如:


  • 发射组件TOSA性能不良;

  • 发射组件TOSA的背光电流脚(PD+管脚)虚焊 ;

  • 发射组件TOSA的信号脚(LD+管脚和LD-管脚)虚焊;

  • 驱动芯片贴片不良或者性能不良;

  • 储存芯片引脚下的元器件(如电容、电阻、电感或磁珠)漏贴或贴错或不良;

  • 功率电阻不匹配。


若是光模块出现上述不良情况,建议您直接联系光模块供应商进行退换货或保修。

总结

总而言之,发射光功率和接收光功率作为影响光模块通信质量的重要参数之一,确保其数值处于正常范围内是非常有必要的。客户在选购光模块是不仅需要看这两项参数,还需要留意其他基本参数,如消光比、OMA、误码率、波长等,通常光模块供应商在光模块出货前都会对其重要参数进行测试,了解这些测试将有助于辨别光模块质量的好坏,欲知更多有关光模块测试可访问《优质的光模块需通过哪些关卡?》