中文

潜力爆发:MTP® OM5光纤跳线在5G网络中的应用

更新于 2023年10月20日 by
351

随着各行各业迈进数字转型阶段,市场对可靠且高速的5G网络的需求将持续增加。光纤网络基础设施,包括MTP® OM5光纤跳线,是5G技术成功的关键因素之一。要了解MTP® OM5光纤跳线以及它为什么在5G网络中备受欢迎,请阅读这篇文章以获取更多信息。

MTP® OM5光纤跳线简要介绍

MTP® OM5是一种采用高密度MTP®连接器的多模MTP®光纤跳线。该连接器可容纳高达288根单独的光纤,并有效节省高密度布线的空间,使其成为数据中心的理想解决方案。

OM5光纤具有一组带宽和线缆强度,支持在840nm~953nm之间使用四个波长。它有助于SWDM应用,这意味着它只用较少的光纤即可实现快速传输。下表列出了OM4和OM5的参数对比,OM5光纤跳线具有明显的优势。此外,在850nm上,MTP® OM5跳线兼容MTP® OM3OM4跳线,并支持所有传统应用。

类型  MTP® OM4 MTP® OM5
10BbE 400m 400m
40GbE 150m 150m
100GbE 150m 150m
40G SWDM4 400m 500m
100G SWDM4 100m 150m

MTP® OM5光纤跳线在5G应用中为什么备受欢迎?

出色的高带宽连接性

MTP® OM5光纤满足5G应用的高带宽要求,如自动驾驶、物联网(IoT)和虚拟现实等。这些先进的技术生成海量数据,需要实时和可靠的网络连接。具有高带宽和低延迟的MTP OM5光纤跳线提供了可靠的连接。与OM3和OM4光纤跳线相比,OM5光纤跳线具有更宽的带宽,如下表所示。此外,当以相同速率使用时,OM5光纤可以支持更长的传输距离,且几乎没有信号损失,尤其是当与SWDM技术结合使用时。

带宽对比
光纤类型 有效带宽 全带宽
850nm 953nm 850nm 953nm 1310nm
OM3 >2000 / >1500 / >500
OM4 >4700 / >3500 / >500
OM5 >4700 / >3500 1850 >500

紧凑型MTP®连接器节省空间布线

在5G布线部署中使用MTP® OM5光纤可以节省时间和空间。MTP®连接器可以大幅减少安装时间和简化未来的网络升级,其具备同时连接多达8/12/24根光纤的能力,安装人员可以在几小时内完成全天的工作。此外,MTP®连接器专为高密度应用而设计,在1U机箱空间中,能够容纳的光纤数量(144~864根)是双工连接器的六倍。

另外,将4个12口MTP®-24适配器面板安装到一个1U机箱中,可以在紧凑的空间中容纳多达1,152根光纤。这使其非常适合空间有限且有大量光纤跳线的数据中心。

OM5

探索400G技术的未来

MTP® OM5光纤支持400G高速应用。随着数据中心不断演进以支持400G及更高速度,MTP® OM5光纤跳线的重要性将不断增加。MTP® OM5支持每根光纤传输更高的数据容量和更远的距离,并在SWDM应用中占用更少的光纤。事实上,在100G和400G应用中,通过SWDM技术的扩展传输距离比400G的OM4要远50%,而使用的光纤数量要少50%。

凭借其高速传输和低损耗,MTP® OM5是未来网络技术创新的理想选择,如边缘计算和工业4.0。随着数据中心的不断发展,MTP® OM5光纤跳线将在支持现代网络的高速数据传输需求方面变得越来越重要。

Industry 4.0

总结

随着5G技术的部署和成熟,MTP® OM5光纤跳线因其支持高带宽连接、低延迟和简易部署,其受欢迎程度必将不断增长。总的来说,对于5G技术和MTP® OM5光纤跳线,未来前景一片光明,新兴技术可以充分利用它们的特性,推动各个领域的创新。
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
40
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k