中文

什么是SDN交换机?如何选择?

发布于 2019年02月19日 by
6.6k

随着SDN技术的发展,SDN网络架构迎来了历史性的变革,SDN技术被认为是未来网络发展的趋势之一。SDN交换机作为一款高性能和高密度的下一代交换机,为SDN大规模的商用部署和下一代网络技术的创新应用起到了助推加速的作用。那么SDN网络是什么?基于SDN技术的SDN交换机又是什么呢?面对不同类型的SDN交换机,我们又应该如何选择?接下来,本文将会为您详细解答以上这些问题。

什么是SDN网络?

SDN(Software Defined Network)即“软件定义网络”,SDN网络存在的目的是简化过多的网络结构,通过抽象出来的数据原始描述作为可编程最小元素,对这些所有的元素排列组合,定制转发逻辑,使转发层面集群,按照定制的规则转发数据。

SDN网络能将控制层从网络设备的数据层分离,集中由外部控制器进行管理,网络设备只进行封包传递的动作,大幅简化众多设备的管理问题。SDN网络是一种新型网络创新架构,是实现网络虚拟化的一种方式,其本质是通过网络设备控制面和转发面的分离实现网络流量的灵活控制。

什么是SDN交换机?

SDN交换机基本具有普通交换机的所有功能,同时可以实时监控网络拥塞情况、监控报文转发时延,并及时上报管理员以执行相应的流量管理策略。SDN交换机特别的功能在于支持OpenFlow协议,OpenFlow协议是目前SDN市场中检测设备是否符合OpenFlow 标准的唯一一种协议,受到业内人士的广泛认可。

由于传统的网络交换机的固件是由设备制造商匹配、固定和控制,从而造成了硬件对网络架构的限制,而基于SDN技术的SDN交换机则是将网络控制与物理网络拓扑分离,使得企业可以像升级、安装软件一样对网络架构直接进行修改,便于企业对整个网站架构进行调整、扩容或升级,而底层的交换机、路由器等硬件则无需替换,节省大量的成本的同时,网络架构迭代周期将大大缩短。

SDN交换机有哪些类型?

由上文可知,SDN交换机不仅具有普通交换机的所有功能,还具有实时监控网络堵塞情况等功能,那你知道SDN交换机都有哪些类型吗?不同类型的SDN交换机分别有哪些功能呢?如下所示,下面列举了几种常见类型的SDN交换机及其特点和功能。

高兼容三层SDN交换机

高兼容三层SDN交换机采用博通(Broadcom)交换芯片和ICOS操作系统,其“开放式”的安装环境让用户的选择更加自由。

飞速(FS)N8500系列SDN交换机能合理分配本地流量与上行流量,可实现机架内、跨机架,甚至跨区域的远距离智能弹性架构,采用严格的前后风道设计,支持冷热风道完全隔离,支持电源和风扇冗余配置,保障业务无间断运行。

低延时三层SDN交换机

低延时三层SDN交换机为干净的无PHY设计提供卓越的低延迟和低功率,同时提供多功能和高可靠性,如前向和反向气流配置中的冗余风扇和热插拔电源。

飞速(FS)N5850系列SDN交换机支持当前和未来的数据中心要求,包括基于x86的控制平面,可轻松集成自动化工具,ONIE安装程序,用于第三方网络操作系统,以及通过OpenFlow 1.3.11与软件定义网络兼容,且还支持高级功能,包括MLAG,VxLAN,SFLOW,SNMP ,MPLS等。

网管型三层SDN交换机

网管型三层SDN交换机支持IPv6、 VxLAN/NVGRE、 MPLS、 QinQ、VPC、sFLOW等高端功能,支持基于硬件的高级VXLAN功能及超过16M的虚拟网络。

飞速(FS)N5850系列SDN交换机允许利用互联电缆同时实现多台设备的扩展,具有即插即用、单一IP管理和同步升级的优点,且其通过分布式链路聚合技术能实现多条上行链路的负载分担和互为备份,从而提高整个网络架构的冗余性和链路资源的利用率。

如何选择SDN交换机

SDN(支持OpenFlow 1.3)系列交换机都支持多协议标签交换技术(MPLS),且全部采用热插拔冗余电源,电源数量为2,相比于S系列交换机默认的前后风向,SDN系列交换机全部都采用的是后前风向。关于如何选择SDN交换机则需要结合自身的实际需求,如可结合SDN交换机的CPU、芯片,风扇数量、风向等情况进行综合考虑。

对交换机的稳定性和产品性能要求很高的核心机房,如数据中心、政府、金融、能源、教育、交通、医疗、运营商等行业,SDN系列交换机都能够提供理想的解决方案。

总结

SDN不仅改变了传统的网络层和数据链路层网络设备需要管理员配置设置之后传递数据的工作模式,它还解决了传统网络中无法避免的一些问题,如缺乏灵活性、对需求变化的响应速度缓慢、无法实现网络的虚拟化以及高昂的成本等。飞速(FS)自主研发的SDN系列新一代高性能、高安全、智能化以太网交换机,其机架单元都采用紧凑的1U外形,适合架顶式(TOR)或Spine部署的数据中心环境。有关更多SDN交换机的信息,可访问飞速(FS)官方网站获取更多详细信息。