中文

视频会议需要什么设备?视频会议软硬件介绍

更新于 2023年06月12日 by
644

视频会议系统简介

视频会议系统是一种通过网络技术实现远程音视频通信的系统。它可以让不同地点的人们在同一时间进行实时的视音频交流,从而实现远程会议、远程教育、远程医疗以及最近比较新兴的直播等应用场景。

视频会议系统组成

视频会议系统通常包括摄像头、麦克风、扬声器、显示设备、网络连接(如交换机)等硬件设备以及视频会议软件(如Microsoft Teams、ZOOM)。通过这些设备和软件,用户可以进行实时的视频通话和音频通话,并且可以进行屏幕共享、文件传输、白板演示等功能。

视频会议系统由哪些组成?

1. 视频会议摄像头

视频摄像头用于捕捉与传输视频图像,高清摄像头能给用户带来更出色、灵活和安全的协作体验。飞速(FS)视频摄像头根据不同的使用场景又分为个人使用的网络摄像头(Webcams)、针对会议室不同规模的会议摄像头(Conference Cameras)。根据产品形态或安装方式分类又可以分为夹式,立式和条形摄像头。

视频摄像头有哪些?

  • 镜头焦距:焦距短看到的范围宽,但是有效视线近,在显示器上看到的画面感觉物体较远。焦距长看到的范围窄,但是有效视线远,在显示器上看到的画面感觉物体较近。宽敞环境常用变焦相机,狭窄环境常用定焦相机。

  • 分辨率:显示分辨率就是屏幕上显示的像素个数,比如1920*1080,就是水平方向可以有1920个像素点,垂直方向上可以有1080个像素点。

  • 光学变焦(Optical Zoom):通过调整镜头的焦距来实现变焦的方式,它不会损失图像质量。

  • 数码变焦(Digital Zoom):通过对图像进行放大或缩小来实现变焦的方式,它是通过对图像进行插值来实现的,因此会导致图像质量的损失,也就是会导致图像变模糊。

  • PTZ(Pan-Tilt-Zoom):分别表示云台、俯仰和变焦。云台是指摄像头可以水平旋转的能力,俯仰是指摄像头可以垂直旋转的能力,变焦是指摄像头可以调整镜头焦距的能力。通过PTZ操作,可以实现对目标物体的全方位拍摄和监控,提高监控效果和范围。

  • 智能功能:自动框选,人形跟踪,人声追踪,一般中大型会议室带有PTZ功能的摄像头会有这些智能功能。

    (1)自动框选:分析与会者位置,不断调节画面,始终保持人物居中。

    (2)人形跟踪:通过选定一个目标,摄像头将自动跟踪目标人物。

    (3)人声追踪:当发言者发言,摄像机自动跟踪发言者,拍摄特写镜头。

会议摄像头的功能参数有哪些?

网络摄像头的功能参数有哪些?

2. 麦克风/耳麦

会议麦克风是会议室部署中非常重要的设备,用于捕捉与传输声音以及用于播放其他参与者的声音,一般集拾音和扬声器为一体,对整个视频会议系统的声音效果有着明显的作用。耳麦(headset)则主要适用于个人居家办公、在线学习、直播等。

下面是飞速(FS)麦克风/耳麦产品功能参数对比图。

麦克风的功能参数有哪些?

3. 视频会议软件

(1)现有的云视频会议软件轻松实现了会议中的远程协作和沟通,在视频会议体系中非常重要,目前飞速(FS)视频会议产品兼容 Microsoft Teams、Google Meet、Zoom、BlueJeans、Cisco WebEx 等主流视频会议软件。功能主要包括:实时多人视频通讯、语音通话、屏幕共享、云会议室、文档共享、录制回放、安全保障。

Microsoft Teams软件界面

(2)2022年全球视频协作平台市场份额排名前三的视频协作平台分别是ZOOM、Google Meet、Microsoft Teams。

随着ChatGPT最近爆火,微软把GPT-4 全面接入Office,命名Microsoft 365 Copilot,涵盖 ChatPPT、ChatWord、ChatExcel ,给人们带来了全新工作方式。Copilot in Teams亦能帮助用户召开更有效的会议、加快对话进度、组织关键讨论点并总结关键行动。主要功能如下:

(1)精准总结会议要点,提炼要点,自动生成纪要;

(2)针对会议讨论的问题,能够直接回答讨论结果;

(3)可以跟进会议进程,提示会议尚未讨论的问题;

4. 显示屏 VS 协作大屏

视频会议系统中的显示屏主要用于显示与会者的视频画面和共享的文档,以及显示会议信息。会议室中一般是大屏电视充当显示器,然后接入PC,广泛适用于企业内部会议、客户沟通、远程培训等场景。

显示屏使用场景

协作大屏一体机集成可触摸显示器、操作系统和音视频模块。无需PC接入,自带安卓系统,在大屏上书写像笔和纸一样简单,因其集成度较高、协作能力好,广泛应用于企业和教育行业。飞速(FS)的协作大屏产品只支持扬声器,可以搭配摄像头,麦克风一起使用。

协作大屏使用场景

区别 操作系统 搭配产品 用途 互动 场景
显示屏 可搭配摄像头,麦克风 视频会议中显示视频画面和会议信息,共享的文档、屏幕等 相对较少,如调整音量、切换画面等 企业内部会议、客户沟通、远程培训等场景
协作大屏 双系统 (自带安卓系统,可通过OPS模块扩展Windows系统) 可搭配摄像头,麦克风以及其他配件 多人协作和示视频画面和会议信息,共享的文档、屏幕等 触摸屏幕、手势控制等方式进行操作 适用于企业内部会议、教育远程培训、团队协作、项目管理、数据分析等场景

协作大屏功能参数有哪些?