中文

网络摄像头常见问题:你需要知道关于网络摄像机的一切

发布于 2021年11月24日 by
1.4k

Q1 : 一个1080p的网络摄像头够好吗?

A1:现在大多数情况下都需要高分辨率的网络摄像头。1080P摄像头在性价比上具有优势,它比720P网络摄像头更清晰,同时价格大多数人可接受。目前,市场上高质量的网络摄像头可以录制超高清 4K分辨率的视频,能为您提供身临其境的视频体验。

Q2:每秒30帧(fps)能保障网络摄像头的性能吗?

A2:更高的帧速率提供更流畅的视频录制和流媒体。每秒 15 帧( fps )已经过时了,而对于大多数相机来说,30fps是最低的。高端网络摄像头可以捕捉到60fps ,或者在1080p时能达到120fps。为防传输视频时会断断续续,需使用至少 每秒30帧(fps)的网络摄像头。

Q3:笔记本或台式电脑有内置摄像头吗?

A3:现在大多数现代笔记本电脑和一体机都带有内置于显示器的集成网络摄像头。台式机并没有内置网络摄像头。

Q4 :笔记本摄像头可以用作网络摄像头吗?

第四条:是的,Windows 和 macOS 都可以自动识别摄像头为网络摄像头,可用于钉钉会议、腾讯会议 、微信视频或其他常用的视频通话软件。然而,市场上大多数畅销的笔记本电脑只支持 720p / 30fps,相比之下,外置摄像头提供了更好的视频效果。

Q5:内置摄像头和外置摄像头有什么区别?

A5:与内置摄像头相比,外置摄像头(网络摄像头)具有更好的规格性能和更先进的技术:更高的分辨率,更自然的音频性能和更广的视野与自动对焦,亦有人脸追踪功能可供选择。同时网络摄像头的使用场景更丰富,如远程工作、在线教育等。在下面的参考文章中可以找到嵌入式和外部网络摄像头的优劣比较图。

了解更多内容:为什么外置网络摄像头比笔记本内置摄像头更值得推荐?

Q6:网络摄像头需要配备隐私盖吗?

A6:为了省心,笔记本电脑不会有隐私保护套,但是一些网络摄像头有集成的隐私保护罩。顾名思义,当你使用完网络摄像头后盖上隐私盖可以防止某些后台程序恶意偷窥、记录你的重要信息。一般来说建议您选择带隐私盖的网络摄像头,安全性更高。

Q7:哪些因素可判断网络摄像头的品质?

A7: 以下因素有助于提高一个合格摄像头的整体质量:

  • 高清或超高清: 全高清 1080p或4K

  • 帧速率至少为30fps

  • 广阔的视野

  • 高清立体声音频

  • 自动光线矫正

  • 如需自动对焦/人脸追踪功能

  • 支持设备的操作系统

  • 即插即用,使用方便

参考《如何选择一款合适的网络摄像头》为你的笔记本或个人电脑选择最适合的摄像头。

Q8: 是否需要单独购买网络摄像头呢?

A8:“我需要一个网络摄像头吗?”当你想到这个问题时,你可能已经考虑投资网络摄像头有一段时间了。在 2019年疫情期间,许多企业选择视频会议而不是面对面会议,学校采用在线课程来应对疫情。在家工作,在线学习和在线直播在我们的日常生活中屡见不鲜。如果你也参与其中,那么选择一个像样的的网络摄像头是值得一试的。

飞速(FS)网络摄像头?

飞速(FS)网络摄像头产品组合

Q1:飞速(FS)网络摄像头有麦克风吗?

A1 :大多数型号的飞速(FS)网络摄像头都内置了两个高质量的立体声麦克风。(FC270S是一款带有四个麦克风的一体式网络摄像头)。它们能够提供高清的音频质量。并配有声学回声消除和降噪技术,在降低噪声和消除回声的同时使通话听起来更自然。

Q2:FC270S 可以在我的电脑上作为普通音箱使用吗?

A2:可以,这个热销的网络摄像头有 4 个内置麦克风和 2 个扬声器。扬声器可以在没有摄像头的情况下一直单独使用,如果需要的话,摄像头可以作为普通扬声器使用。用户可在内置和外置扬声器之间灵活切换。

Q3:飞速(FS) 网络摄像头的应用场景有哪些?

A3:飞速(FS)网络摄像头为您视频会议提供便携流畅的视频协作体验不管是小型会议室、大型会议室、还是居家场景都可以选择飞速(FS)网络摄像头。

Q4:我能使用飞速(FS)网络摄像头开展Zoom会议吗?

A4:当然。除了Zoom 之外,飞速(FS)网络摄像头还兼容其他主流软件,如微软团队、Skype 、Blue Jeans 、思科、WebEx 、Go To Meeting等等。支持与Windows 、Mac OS 、智能电视等设备。

Q5:如何设置飞速(FS)网络摄像头?

A5:飞速(FS)新推出的网络摄像头无需安装驱动即可连接。无需繁琐的配置和安装操作,只需将USB插入电脑即可识别USB摄像头。您可以使用USB电缆将其插入笔记本电脑、台式机或带有USB的智能电视,它可以立即启动并在视频软件上运行。(一个经验之谈:使用制造商的安装说明安装网络摄像头,然后从首选项开始设置网络摄像头。)

如何设置飞速(FS) 网络摄像头?

Q6:飞速(FS)网络摄像机的保修范围包括哪些?

A6:飞速(FS)为客户提供2年质保和免费技术支持。详情请与您的客户经理联系。