中文

千兆交换机:你了解多少?

更新于 2024年03月18日 by
323

什么是交换机?

在讨论千兆交换机的工作原理之前,先简单介绍一下交换机。

交换机是网络硬件的重要组成部分,用于连接单个网络上的多个设备。交换机是一种设备,可用于控制数据流从一个设备到另一个设备。它被用于连接计算机、打印机和其他网络设备,是构建任何网络的核心组成部分。

常见的交换机类型是以太网交换机,用于将计算机和其他设备连接到同一LAN。交换机还可以用于将多个网络连接在一起,允许不同网络上的用户相互通信。此外,交换机还可用于在网络中创建不同的子网,从而更有效地利用网络资源。

交换机是任何网络的重要组成部分,对于任何依赖网络进行通信、协作和数据共享的企业来说是必不可少的。

标签

什么是千兆交换机?

千兆交换机是一种允许设备以1Gbps或更高的速率连接到LAN的以太网交换机。1998年,千兆以太网作为IEEE 802.3z标准的一部分推出,现已成为提高速率的新网络标准。

千兆交换机比传统的快速以太网交换机快得多。快速以太网交换机在交换机的每个端口上提供100Mpbs的速率。而千兆交换机在交换机上的每个端口上提供1000Mpbs的速率。

与快速以太网交换机一样,千兆交换机有8口、16口、24口和48口选项。千兆交换机通常使用铜线并支持10/100/1000BASE-T以太网。

千兆交换机的类型

千兆交换机有多种类型,可满足不同情况的使用。

可堆叠千兆交换机

可堆叠千兆交换机是一种用于实现高速数据传输和网络连接的设备。它被设计为可扩展并提供一系列功能,具体提供功能取决于交换机及其配置。

堆叠千兆交换机通常由多个可堆叠交换机或多个具有集成堆叠功能的交换机组成,这些交换机相互连接以形成单个交换机。它们通常用于较大的网络(例如数据中心中的网络),以增加用于连接的端口数量。

可堆叠千兆交换机的优势在于其灵活性和可扩展性,允许组织根据需要扩展网络。由于可堆叠交换机可以设置为串联工作平衡负载,它们还提供更高的性能和可靠性。此外,它们通常比多个独立交换机更易于管理,是拥有复杂网络的企业的理想选择。

固定端口千兆交换机

固定端口千兆交换机的端口数量固定,不可扩展。不同交换机中提供的端口数量差异很大。使用的网络用户和终端越多,需要的端口就越多。固定交换机通常具有预先配置的4至52个端口,以实现即插即用功能。

这些固定端口千兆交换机配备非常先进的CPU和大量内存,性能出色。它们通常用于小型企业或家庭网络。交换机可连接电脑、打印机、存储驱动器等设备以及其他需要高速网络的设备。

机箱式千兆交换机

基于机箱的千兆交换机是一种采用模块化设计提高灵活性和可扩展性的高级以太网交换机。它使用中央机箱来容纳模块化交换机组件,从而提供更有条理、更高效、更安全的方式来管理网络流量。基于机箱的千兆交换机非常适合需要额外端口、带宽和管理功能的大型网络。模块化交换机可以扩展到数百个端口。

该交换机还提供更高的数据速率和更好的性能,是需要支持大量流量的企业的理想选择。此外,交换机可定制不同的模块和功能,例如以太网供电(PoE)、L3路由和服务质量(QoS)。借助这些功能,企业可以更好地优化网络,确保流量平稳高效运行。

简而言之,对于希望提高网络性能并扩大投资的企业来说,基于机箱的千兆交换机是一种可靠、安全且可扩展的解决方案。

托管和非托管千兆交换机

托管千兆交换机非常适合需要对其网络进行更好控制和定制的大型组织。它们通过访问控制列表、高级VLAN支持、基于端口的QoS以及L2和L3路由协议提供更高的安全性。它们还具有复杂的流量管理选项,例如流量控制、速率限制和镜像。

非托管千兆交换机更便宜。它们通常适合小型办公室或家庭使用,因为它们不需要任何技术专业知识来设置或维护。它们通常提供较少的功能,但仍然允许网络将多个设备连接在一起。

以太网供电千兆交换机

以太网供电(PoE)千兆交换机是一种支持以太网供电技术的专用交换机。该技术允许单根以太网线缆同时传输电源和数据,从而无需使用多根电源和数据线缆。

PoE千兆交换机有托管和非托管两种类型,与标准以太网交换机相比,它们提供更大的带宽和更快的连接速率。它们还提供服务质量、VLAN和IGMP侦听等高级功能。PoE千兆交换机是为IP摄像机、VoIP电话、无线接入点和其他支持PoE的网络设备供电的理想解决方案。

通过使用PoE技术,企业无需单独的电源和额外的线缆,从而节省成本。此外,他们还将受益于改进的网络性能和更高效的IT设置。

典型千兆交换机的特点

  • 自动协商功能允许跨LAN和WAN使用一系列设备,无需担心兼容性。端口将自动调整其速率。

  • 高吞吐量性能高达1Gbps。

  • 支持服务质量(QoS)标准和标记功能,以确定网络流量的优先级。

  • 低延迟可减少不同网络连接上数据包之间的延迟。

  • 通过基于Web的GUI轻松设置、监控和管理。

  • 通过基于IEEE802.1x端口的身份验证支持实现安全访问控制。

  • 增强LAN网络中高流量区域的交换能力。

购买千兆交换机之前应该做什么?

  • 你需要根据所需的应用类型找到铜缆和光缆的端口编号。

  • 确保连接到该网络的所有其他设备均符合千兆标准。

  • PoE是一项出色的功能,特别是对于连接到网络的设备或存在连接和电源问题的网络而言。

  • 购买前请仔细考虑交换机的类型。如果你想使用固定端口交换机,请确保它配备2个光纤端口模块。在此基础上,你的网络才具有可扩展性,并可为未来的扩展留下空间(如果你计划将光纤与传统网络混合)。

  • 考虑哪种交换机适合你的预算和要求。如果你想省钱并操作简单,非托管交换机是你家庭网络的不二选择。它们可以完成托管交换机可以做的所有事情,但成本要低得多,并且不需要大量维护。

  • 有必要检查以太网交换机是否符合IEEE802.3标准、是否经过认证以及有哪些定制选项可选。

  • 虽然大多数交换机设计为在恶劣环境下正常运行,但请务必检查其工作温度范围和相对湿度范围。工作温度范围和相对湿度范围是购买交换机时需要考虑的重要因素。如果交换机未设计为在要求范围内运行,则可能会造成损坏。

家庭用户如何使用千兆交换机?

升级到千兆交换机有很多好处,尤其是当你的家庭或办公室有多台设备需要使用大量带宽时。

千兆交换机的使用步骤

1. 释放路由器上的端口,只需从计算机或网络设备上拔下其中一根线缆,然后将其插入千兆以太网交换机上的可用端口即可。这可以将路由器与更多设备一起使用。

2. 你需要另一根线缆并将一端连接到千兆交换机上的另一个端口。然后,需要将该线缆的另一端插入计算机路由器。这可以在计算机和路由器之间建立连接。

你的千兆交换机上应该还有其他端口可用。由于交换机并不具备与路由器相同的功能,不会分配IP地址,因此对于管理网络而言没有意义。

千兆交换机如何连接路由器?

网络是连接设备的过程。网络中两个重要的组件是路由器和交换机。路由器充当网络之间的网关,而交换机连接单个网络内的设备。

网络交换机是一种允许你在单个网络上连接多个设备的设备。为了设置带有路由器的网络交换机,你需要遵循正确的连接顺序:调制解调器→路由器→交换机→设备。

首先,拔下线缆调制解调器、无线路由器和网络交换机的所有电源。

接下来,将调制解调器连接到电话线。完成此操作后,取出以太网线缆的一端并将其插入调制解调器背面的以太网端口。

然后,将与调制解调器连接的以太网线的另一端插入路由器的WAN端口。并使用另一根以太网线缆将路由器中的一个LAN端口连接到网络交换机端口。

最后一步就是将以上所有三个设备的电源插头插上。

通过遵循这四个步骤,该过程可以变得更加容易。但是,请务必记住,当你将千兆交换机连接到路由器时,数据会以设备的最慢速率在网络中移动。

SFP与RJ45千兆交换机,该选择哪一款?

SFP端口交换机是以太网交换机的一种,与仅使用RJ45端口的交换机相比,它支持更多类型的通信线缆和更长的链路。SFP端口交换机能够与1000BASE-SX、1000BASE-LX/LH、1000BASE-ZX或1000BASE-BX10-D/U的端口进行交换。

但对于千兆交换机上的短距离链路,使用SFP端口或RJ45端口来互连以太网交换机没有区别。如果你不打算在未来通过光纤链路连接服务器,则不需要SFP端口交换机,可以继续使用标准1000BASE-T。

总之,选择SFP千兆交换机还是RJ45千兆交换机主要取决于网络拓扑结构、传输距离和所需传输速率。SFP端口是更好的选择,因为它们支持更长的传输距离和更高的速度,而RJ45端口适用于千兆以太网交换机上长达100米的短距离链接。

飞速(FS)千兆交换机清单

类型 CPU 上行端口 下行端口 支持PoE 管理层 支持的功能
S5800-48T4S SOC(双核/ARMA53) 4x1G/10G SFP+ 48x10/100/1000BASE-T RJ45 非PoE L3
QoS、IGMP侦听、链路聚合、静态路由、RIP、OSPF和IPv6
S3700-24T4F RTL8382M 4x1G SFP 24x10/100/1000BASE-T RJ45 非PoE L2+
S3900-48T6S-R RTL9311-CG 6x10G SFP+ 48x10/100/1000BASE-T RJ45 非PoE L2+
S3900-24T4S-R RTL9311-CG 4x10G SFP+ 24x10/100/1000BASE-T RJ45 非PoE L2+
S3900-24F4S-R RTL9301-CG 4x10G SFP+ 16xSFP,8x1G RJ45/SFP Combo 非PoE L2+
S5810-28FS ARM A9双核CPU,1GHz 4x1G/10G SFP+ 28x1G SFP,8x1G RJ45/SFP Combo 非PoE L3
S5810-48FS ARM A9双核CPU,1GHz 4x1G/10G SFP+ 48x1G SFP 非PoE L3
S3910-48TS ARM A9单核CPU,1GHz 4x1G/10G SFP+ 48x10/100/1000BASE-T RJ45 非PoE L2+
S3150-8T2FP MIPS-4KEc 2x1G SFP 8x10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3400-24T4FP MIPS-4KEc 4x1G RJ45/SFP Combo 24x10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3400-48T4SP MIPS 4x10G SFP+ 48x10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3260-16T4FP MIPS-4KEc 2x1G SFP,2x1G RJ45/SFP Combo 16x10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S2800S-8T
/
8x10/100/1000BASE-T RJ45
非PoE
L2+
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、静态路由、DDoS防护
S1900-5T
RTL 8367N-VB-CG
5x10/100/1000BASE-T RJ45
非PoE
/
自动MDI/MDIX功能