中文

【疑问解答】PoE交换机是什么?为什么需要PoE交换机?

发布于 2020年04月04日 by
6.5k

PoE交换机作为PoE技术的主要应用,伴随着PoE技术的快速发展以及应用范围的扩展,PoE交换机需求量得到大幅度增长,已然成为了接入层交换机的主流。这是为什么呢?想要知道背后的原因,那么就要从PoE交换机是什么以及为什么需要它入手。阅读本文您将从中找到为何PoE交换机发展如此迅猛。

PoE交换机是什么?

PoE交换机(即以太网供电交换机)是一种采用以太网供电技术的网络交换机,它可以通过网线实现高效的网络连接和电力传输,为IP电话、IP摄像头、无线接入点等设备提供数据信号和直流电。目前市面上PoE交换机种类繁多,根据端口数的不同可分为8口/16口/24口PoE交换机;根据交换机芯片是否自带微处理器分为管理型PoE交换机和非管理型PoE交换机。

poe switch working.jpg

为什么需要PoE交换机?

想要明白为什么需要PoE交换机,首先要弄清楚非PoE交换机是什么以及PoE交换机与非PoE交换机的区别。

非PoE交换机是指没有以太网供电功能的交换机,因此该系列交换机无法通过网线为PoE受电设备进行供电,只能为其进行数据传输。若是想给PoE受电设备提供直流电,可以在非PoE交换机和PoE受电设备之间部署PoE供电器(电源注入器)等供电设备(PSE),这些供电设备可将非PoE交换机的数据信号和自身的电能组合在一起,为PoE受电设备提供数据信号的同时提供直流电。但是由于供电设备(PSE)本身也需要电源线来提供电力(有时需要添置单独的插座),因此,该应用方案需要的线材数量和插座数量增加,导致施工量和成本增加,同时,为管理维护带来了不便之处。

与非PoE交换机相比,PoE交换机让连接变得简单化,它只需要通过一根网线即可同时满足数据传输和直流供电(网线一端连接受电端设备,另一端连接PoE交换机的RJ45端口),有效地节省了电源线和电源插座等基础电力设备的使用量,简化了网络部署方案,施工更加方便,且管理维护更加便捷。

综上所述,PoE交换机相对于非PoE交换机而言,可为用户提供更高的灵活性、简便性,带来更高的成本效益。

灵活性:没有额外的供电设备和扩展线缆,简化了网络部署,节省空间,为网络布线带来了极大的灵活性,用户可根据实际应用需求规划IP电话、IP摄像机等受电端设备的安装位置。此外,PoE交换机可与无线技术融合实现无线局域网,带来更高灵活性。

简便性:PoE交换机支持通过一根网线实现数据信号和直流电的传输,安装简便,可随意移动。此外,PoE交换机可通过简单网管协议(SNMP)来监控管理该设备。

经济高效:事实上,很多受电端设备(如视频监视摄像机等)需要安装在难以部署AC电源的地方,而PoE交换机的使用,让用户无需再购买昂贵的电源、其他线缆以及插座等,很大程度上节省了安装时间和成本。

PoE交换机的常见疑问解答

1. PoE交换机需要特定的线缆连接吗?

不需要。一般来说,PoE交换机使用网线连接即可,网线类型的选取决于PoE交换机上的端口速率,如10/100M的端口可使用Cat3及以上的网线,1000M的端口则需要使用Cat5及以上的网线,若是将来PoE交换机的端口速率趋于更高,如2.5G/5G/10G等,则可能需要Cat6a及以上的网线。但是购买高质量的网线(无氧铜网线)是不会错的。

2. PoE交换机上是否能连接计算机或其他非PoE设备?若是连接了,是否会对其造成损害?

这要取决于您选购的PoE交换机类型,若是想连接其他设备则需选择标准PoE交换机,而不能选非标准PoE交换机,这是因为只有标准PoE交换机才具备检测功能,可自动检测支持以太网供电标准的设备,并对其进行供电,若是检测到所连设备不遵循以太网供电标准(也就是说不具备PoE功能),就会像普通交换机一样进行数据传输,并不会为其进行供电。但,非标准PoE交换机就不一样,它不管连接设备是否遵循以太网供电标准(是否支持PoE功能),都会为其提供一定的直流电,若是所连接设备不是PoE设备则会对其造成损害。

就目前市面上的PoE交换机产品来说,基本上都是标准PoE交换机,不过,仍然有某些供应商提供非标准PoE交换机,考虑到安全性和实用性,建议选择标准PoE交换机更加稳妥。欲知更多关于标准PoE交换机与非PoE交换机的信息,可访问《标准PoE交换机与非标准PoE交换机有什么区别?两者如何选择?》。

3. 可以将一台PoE交换机连接到另一台PoE交换机上吗?

可以。PoE交换机只有当它作为供电端设备(PSE)检测到受电端设备(PD)时,才会向其提供数据传输和直流电。而两台PoE交换机都属于供电端设备,若是两者连接,可直接作为普通交换机使用,此时,两台PoE交换机只进行数据传输,不会为对方进行供电。

4. PoE交换机与PoE+交换机有什么区别?

PoE交换机与PoE+交换机的区别主要在于它们各自为受电端设备提供的直流电功率不同。如,PoE交换机与PoE+交换机使用Cat5网线进行供电时,PoE交换机作为供电端设备可为受电端设备提供15.4W的直流电,其中受电端设备将会接收到12.95W的直流电;而PoE+交换机作为供电端设备可为受电端设备提供30W的直流电,其中受电端设备将会接收到25.5W的直流电。若想了解更多关于PoE交换机、PoE+交换机与PoE++交换机的信息,可访问《PoE交换机、PoE+交换机与PoE++交换机的区别》。

5. 管理型PoE交换机与非管理型PoE交换机有什么区别?

管理型PoE交换机是一种支持VLAN、SNMP、端口镜像等功能的以太网供电交换机,它可有效帮助用户针对不同的应用进行区域划分,有效地对网络进行控制和管理。但,非管理型PoE交换机由于事先已预装固定配置,因此它仅仅只能允许设备(如PC或网络打印机)之间进行通信,并不会对数据进行处理,也无法对配置做出任何更改。