中文

详解交换机冗余电源设计

发布于 2020年09月03日 by
3.0k

目前,市场上大多数交换机,尤其是老式交换机,仅采用单个电源供电。如果该电源出现故障(如断电),则交换机无法正常运行,甚至会导致网络瘫痪。冗余电源是解决这一难题的理想方案,使用冗余电源设计的交换机能大大提高网络的稳定性,确保设备不间断运行。那么,什么是冗余电源,交换机为何要采用冗余电源设计?本文将就该系列问题进行详细解答。

什么是冗余电源?

冗余电源是指单台网络设备采用两个或多个物理电源设计,且每个电源能独立地给设备进行供电。此时,即使某个电源出现故障,其他电源将会立马承担设备的供电负载,确保设备正常运行。服务器或磁盘阵列等通常会采用冗余电源设计,能有效避免设备发生断电或其他故障(如停机)。现在,冗余电源设计凭借其独特的优势在网络交换机等设备中也越来越受欢迎。

交换机冗余电源概述

电源冗余一般采取完全冗余、局部冗余等供电方式。完全冗余(也称1+1冗余)指交换机配有两个电源模块,如果一个电源模块发生故障,另一个电源模块可以继续正常供电,不影响网络运行。局部冗余(1+N冗余)是指“1个额外的电源”为“N”台交换机供电。请注意,局部冗余供电的缺点是电源切换存在时间间隔,即备份电源需要在一定的时间后才会给设备供电,这可能会导致网络中断。图1展示了完全冗余和局部冗余不同的工作方式。

通常,网络交换机中的双电源采用完全冗余的电源设计。请注意,正常情况下,两个电源都会接通电源,同时工作,但是因设备制造商不同,有些厂商提供的完全冗余交换机,其备用电源也可能处于闲置状态。

冗余电源如何帮助用户优化网络?

采用冗余电源设计的交换机,其优势包括两个方面,即确保交换机不间断工作,支持热插拔。图2是飞速(FS)S3900-24T4S交换机,该交换机采用双电源设计,帮助用户实现其系统的高可用性。

确保交换机不间断工作,提高网络可用性

交换机配有两个电源模块,在其运行期间,如果一个电源模块意外断电,另一电源模块将立即启动,并承担设备的供电功能,实现无缝切换,从而确保设备不间断的运行,提高系统的高可用性。

注意:如前文所述,局部冗余(N+1)电源解决方案需要花费一定的时间才能完成电源切换,这可能会导致网络中断。因此,建议您根据实际需求,选择合适的冗余电源配置方式。

支持热插拔,部署灵活

一般情况下,交换机配有两个或多个电源均支持热插拔。这意味着,如果其中一个电源停止工作,用户可以在设备不停机的情况下进行电源更换。用户只需拔出故障电源,然后插入新的电源即可。

是否需要购买带有冗余电源的网络交换机?

如上所述,冗余电源可以为网络用户提供多种便利,如确保设备的高可用性、支持热插拔等,能有效避免因电源意外损坏而导致的不必要的宕机或数据丢失。同时,配有单个电源的普通交换机和采用冗余电源设计的交换机,两者之间并不存在太大的价格差异,此时,购买一台带有冗余电源的交换机不失为一个明智的选择。但不可忽视的是,这种冗余设计占用了设备本身的更多空间,因此,建议您根据实际需求,选择合适的产品。