中文

详解常见光纤尾纤型号及熔接方法

发布于 2021年11月25日 by
17.0k

光纤尾纤作为高稳定性的器件,具有极低的插入损耗和反射损耗,它主要用于连接光纤耦合器、传输设备以及ODF架等,那么除此之外,你还知道关于光纤尾纤的其它知识吗?下面小编来给大家扒一扒光纤尾纤和跳线的区别、光纤尾纤的型号、类型及熔接方法。

什么是光纤尾纤?

光纤尾纤又叫猪尾线,它是一种一端带有连接头而另一端不带连接头的线缆,其中不带连接头的这端通过熔接可以与其他线缆的纤芯相连。光纤尾纤也常常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器。光纤尾纤分为多模光纤尾纤和单模光纤尾纤。单模光纤尾纤为黄色,波长有1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km;多模光纤尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,主要用于短距离互连。

光纤尾纤与光纤跳线有什么区别?

需要注意的是,光纤尾纤和光纤跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端带有活动连接头,而光纤跳线两端都带有活动连接头,简单来讲,将光纤跳线一分为二就可以当做光纤尾纤来使用。

光纤尾纤类型有哪些?

光纤尾纤有多种类型,如根据光纤连接器类型可分为LC、SC、FC、ST以及MTRJ光纤尾纤,根据光纤类型又可分为单模光纤尾纤和多模光纤尾纤等,详解如下:

按照光纤连接器类型分

根据光纤连接器类型的不同,光纤尾纤主要分为LC、SC、ST、FC和MTRJ五种类型。下表列举了这五种类型光纤尾纤的型号和应用信息:

类型
应用
连接器型号
描述
LC
一般用在光传输模块中
LC/UPC
卡接式方形光纤接头
SC
多用于路由器和交换机
SC/UPC
方形光纤接头
FC
多用于配线架
FC/UPC
圆形光纤接头
ST
一般用在光纤收发器上
ST/UPC
卡接式圆形光纤接头(带螺纹)
MTRJ
特别适用于光纤到桌面的应用
MTRJ
机械式转换-标准插座

注意:光纤尾纤有母头和公头光纤连接器。母头光纤连接器可以连接在光纤配线盒和光纤适配器面板中,公头光纤连接器可以直接插入光模块。

按照应用环境分

为了应对极端恶劣的应用环境,人们设计研发出了铠装光纤尾纤和防水光纤尾纤。

铠装光纤尾纤:铠装光纤尾纤外护套采用不锈钢管设计,坚固耐用,为光纤提供额外保护的同时,还提高了网络可靠性,并可有效避免啮齿动物啃咬、施工作业等造成的不必要损坏。

防水光纤尾纤:防水光纤尾纤带有结实的外护套和防水密封头部连接器,非常适用于通信塔、有线电视等恶劣环境。它的插入损耗低、回波损耗高,具有良好的互换性和重复推拉性能,使用非常方便。

按照光纤类型分

单模光纤尾纤:单模光纤尾纤芯径为9/125μm,外护套颜色通常为黄色。它的一端通常连接光模块、光纤适配器等设备,另一端则与光纤熔接。

多模光纤尾纤:多模光纤尾纤芯径为62.5/125μm或50/125μm,与单模光纤尾纤结构相同。根据ISO/IEC 11801标准规定,多模光纤尾纤还可分为OM1、OM2、OM3和OM4光纤尾纤,其中OM1和OM2多模光纤尾纤外护套色通常为橙色,OM3和OM4多模光纤尾纤外护套颜色则一般为水绿色。

按照光纤芯数分

根据光纤芯数的不同,光纤尾纤可分为1、2、4、6、8、12、24或48芯尾纤。不管光纤尾纤的光纤芯数是多少,它们均采用了“N*1根光纤 + N*1个连接器”的组成结构,例如,单芯(单工)光纤尾纤由一根光纤和一个光纤连接器组成,双芯(双工)光纤尾纤由两根光纤和两个光纤连接器组成。为了方便识别,供应商会使用不同方式来标记它们,如,在连接器上标记“A”、“B”,或者使用不同颜色来区分,例如,飞速(FS)12芯光纤尾纤使用了十二种不同颜色来区分。

按照组成结构分

束状光纤尾纤:这种光纤尾纤也被称为尾纤束,由康宁紧套光纤、芳纶加强元件和带有阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成。束状光纤尾纤的主缆是圆缆,分支节点通常使用的是黑色的热缩管而不是分支器(通常传接在分支线或干线的中途,由一个主输入端,一个主输出端以及若干个分支输出端构成,其中分支输出端只得到主路输入信号的一小部分,大部分信号仍沿主路输出,继续向后传输),这样可以节约成本。相较于其它类型的光纤尾纤,束状光纤尾纤的热度更高,应用也非常广泛。

带状光纤尾纤:带状光纤尾纤和束状光纤尾纤一样,两者都属于多芯尾纤,带状光纤尾纤内含12芯光纤,一端用来熔接,一端装连接头。带状光纤尾纤的主缆是扁缆,分支节点通常使用的是黑色的分支器,原因是带状扁缆不好固定,无法使用热缩管。

按照护套材质分

光纤尾纤也和常规光纤跳线一样,因材质的不同分为PVC、LSZH和OFNP光纤尾纤三种类型。PVC光纤尾纤是市面上最常见的类型,防火能力一般,价格相对较低;LSZH光纤尾纤的阻燃性能较好,价格较贵一些;OFNP光纤尾纤阻燃性能最优,价格最贵,非常适用于数据中心应用。

除此之外,我们还可以根据外皮和分支器将光纤尾纤分成带外皮的尾纤和不带外皮的尾纤以及带分支器的尾纤和定制尾纤,此处就不一一介绍了,想具体了解可访问飞速(FS)光纤尾纤产品。

光纤尾纤应用在哪里?

光纤尾纤在接入设备的网络连接中提供互连和交叉互连的作用,并广泛应用于光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网(LAN)、测试设备、光纤传感器、串口服务器、FTTH/FTTX、电信网络和预端接安装。

光纤尾纤如何与光纤熔接?

光纤熔接技术主要是用熔纤机将光纤与光纤或光纤与光纤尾纤之间进行连接,把光缆中的裸纤和光纤光纤尾纤熔合在一起变成一个整体,而光纤尾纤的一个单独的光纤头则通过与光纤收发器连接,将光纤和双绞线连接,接到信息插座。

在光纤的熔接过程中用到的主要工具有:光端盒、光纤收发器、光纤尾纤、耦合器、专用剥线钳、光纤切割刀等:

1、机械接续:将浦设光纤与尾纤均剥去外皮、切割、清洁后插入接续匹配盘中对准、相切并锁定。

2、熔接:用辅助工具将铺设光纤与尾纤剥去外皮、切割、清洁后在熔接盘等的保护下使用光纤熔接机"熔"为一体即成。

结论

以上就是本文对光纤尾纤概念、类型和应用等知识的详细讲解,相信您应该对光纤尾纤有了充分地了解,并且也知道了光纤尾纤的熔接方法,若您对光纤熔接机的操作存有疑问可访问《光纤熔接机的光纤对准方式》进行了解。