什么是PoE供电器?如何使用?
PoE(Power over Ethernet)指的是一种通过双绞线同时传输电力和数据的以太网供电技术。这一技术的应用可有效提升网络稳定性和灵活性,因而广受人们的青睐。目前,市面上有各式各样基于PoE技术的应用,例如千兆PoE交换机、PoE供电器以及PoE分离器等等。本篇将针对PoE供电器是什么以及如何工作和使用进行详细介绍。
什么是PoE供电器?
PoE供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoE adapter),主要通过网线(例如Cat5eCat6Cat6a等)将非PoE交换机和PoE受电设备(PD)相连进行工作。该设备一般适用于需要安装低功耗终端设备但缺少电源插座供电的地方。这一解决方案以较低成本的方式有效实现了网络灵活性的极大提升,让设备安装不再受地域和已有网络架构的限制。
PoE供电器的优势主要体现在以下几个方面:
-
易安装:只需将供电器分别与PoE终端设备和交换机相连即可提供电力和数据传输支持。
-
易扩展:可通过网线为非PoE交换机输出的数据信号注入电力信号,从而为受电设备同时提供电力和数据传输支持,为设备连接带来更多便捷。
-
节省开支:PoE供电器的使用可以在有效利用原有设备的基础上保留原有网络架构,从而极大的节省了开支。
PoE供电器类型
标准PoE供电器 & 非标准PoE供电器
标准PoE供电器是指符合PoE行业标准(例如IEEE802.3af、IEEE802.3at或最新颁布的IEEE802.3bt标准)的供电器。在802.3af、802.3at或802.3bt的PoE行业标准下,PoE供电设备(PSE)和受电设备在连接时会自动进行协商,只有当两端设备都符合同一标准模式才能协商成功。当两端设备协商成功后,供电设备才会给受电设备供电。在这种标准PoE技术的工作模式下,PoE设备的安全能够得到有力保障。通常,802.3af、802.3at或是802.3bt标准的供电电压为44-57V(DC)。
非标准PoE供电器一般是指不符合任何PoE行业标准(例如IEEE802.3af、IEEE802.3at或IEEE802.3bt标准)的供电器。非标准PoE设备运行时的电压一般为18-48V(DC)。相互连接的两个设备电压值如果不匹配,可能会对设备造成永久损坏。
12V/24V/48V PoE供电器
PoE供电器根据输出电压的大小可以分为三种类型:12V、24V和48V。在选购PoE供电器时,需要先考虑与之相连的PoE设备的电压大小是否一致。
除了上述所说的两大供电器分类以外,PoE供电器还可以根据不同的端口数量进行划分,例如单口PoE供电器和八口PoE供电器等等。
PoE供电器是怎样工作的?
当不具备供电功能的交换机或其他设备与受电设备(例如IP摄像头、无线AP等)相连时,PoE供电器能够为这些受电设备同时提供电力和数据传输支持,传输距离最远可达100米。通常来说,PoE供电器先把交流电转为直流电,然后向低电压的PoE终端设备进行供电。
如何使用PoE供电器?
在这一部分,我们主要以支持PoE的IP摄像头(也可以是其它PoE终端设备)为例来讲解如何通过PoE供电器和非PoE交换机的搭配使用为其供电。需准备的设备有:若干台IP摄像头、若干个PoE供电器(数量需根据IP摄像头的数量来确定)、一台标准的非PoE交换机以及若干根网线(Cat5eCat6Cat6a)。
1. 先对所有的设备进行测试,以确保IP摄像头、PoE供电器以及摄像头的管理系统都能正常运行。在安装摄像头之前,先提前完成摄像头相关的网络配置。
2.第一步完成之后用一根网线将摄像头与PoE供电器的电口相连。
3. 接着,将摄像头安装到光线充足的地方,以便让摄像头捕捉的画面更清晰。
4. 再用另一根网线分别连接交换机和供电器的数据传输口。
5. 最后,将供电器的电源线插入就近的AC电源插座上。
另外,你还可以参考下面的视频教程学习如何使用PoE供电器。
购买PoE供电器要考虑哪些因素?
在购买PoE供电器之前,你需要明确什么样的供电器适合你。考虑因素一般可以从以下三个方面着手。
-
受电设备数量:如果仅有一台受电设备,则选用单口PoE供电器足以。如有多台PoE终端设备,则需确保PoE供电器端口数与之匹配。
-
PoE单口供电大小:需确保供电器和所连受电设备符合同一PoE标准。PoE供电标准通常有三种:802.3af(PoE)、802.3at(PoE+) 、802.3bt (PoE++)。它们对应的最大供电大小分别为15.4W、30W、60W /100W。
-
供电电压:需确保供电器和所连接的受电设备的运行电压一致。例如,大部分的监控摄像头运行电压为12V或是24V。此时,你需要注意核实PoE供电器的供电电压值是否与摄像头的运行电压值相匹配,以免造成电压过载或是运行故障。
PoE 供电器常见问题
问:PoE供电器是否能给千兆交换机供电?
答:不行,除非该千兆交换机带有PoE电源口。
问:PoE供电器是否有管理控制端口?
答:没有,PoE供电器可通过电源装置直接向PoE受电设备供电,即插即用。另外,它还具备短路保护功能,可向无线设备和监控设备直接提供直流电。如果你需要具备管理功能的PoE供电设备,可选用PoE交换机。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日