为什么 InfiniBand 网络在高性能计算数据中心如此重要?
随着数据分析和机器学习等高数据吞吐量应用的快速扩展,对高带宽和低延迟互连的需求也扩展到更广阔的市场。为更好应对这一需求,越来越多的高性能计算数据中心选择采用InfiniBand技术。相较于以太网,InfiniBand是一种专为高速互连而设计的网络技术,在全球许多高性能计算设施中成为备受关注的选择。本文将为您详细介绍InfiniBand技术以及InfiniBand网络。
探索高性能计算数据中心中的 InfiniBand 网络
InfiniBand是一种采用高性能输入/输出(I/O)架构允许同时连接多种线缆交换的技术。根据其传输速率和物理接口的不同,InfiniBand线缆通常分为四个主要类型,QSFP、QSFP-DD、SFP和AOC,全面支持高性能计算数据中心的业务需求。
在大型机计算中,InfiniBand网络模型专用通道用于在大型机和外设之间连接和传输数据。InfiniBand网络的最大数据包大小为 4K,支持点对点和双向串行链路,这些链路可以聚合为 4X 和 12X 单元,以实现高达每秒 300 GB 的组合有用数据吞吐率。
为了进一步推动高性能计算产业的发展,不少品牌商已经开始推出InfiniBand产品。飞速(FS)提供100G QSFP28 IB 光模块和线缆 ,可以作为高性能计算数据中心网络搭建的解决方案之一。
InfiniBand网络如何满足高性能计算数据中心的需求
如今,互联网是一个庞大的基础设施,需要各种数据密集型应用程序。大型企业正在建设高性能计算数据中心,以满足数据密集型应用程序的需求。高性能计算通过实现计算节点、存储和分析系统之间的高带宽连接,构建了一个卓越的系统环境。而延迟是高性能计算架构的另一个重要性能指标。因此,高性能计算数据中心选择采用InfiniBand网络,以满足其对高带宽和低延迟的需求。
与RoCE和TCP/IP相比,InfiniBand网络在高吞吐量处理环境中的应用,特别是在使用服务器虚拟化和云计算技术的环境中,表现出了突出的优势。
InfiniBand网络在高性能计算数据中心中的优势
无论是数据通信技术的演进、互联网技术的创新,还是视觉呈现的升级,都受益于更强大的计算、更大的容量和更安全的存储以及更高效的网络。InfiniBand网络凭借其独特的优势,可以提供更高带宽的网络服务的同时还可以降低延迟以及网络传输负载对计算资源的消耗,完美融合高性能计算数据中心。
网络效率:InfiniBand网络(IB网络)将协议处理和数据移动从CPU卸载到互连,最大限度地提高CPU的效率,使其能快速处理超高分辨率模拟、超大数据集和高度并行的算法。特别是在高性能计算数据中心,将实现显著的性能提升,例如Web 2.0、云计算、大数据、金融服务、虚拟化数据中心和存储应用。这将缩短完成任务所需的时间并降低流程的总体成本。
InfiniBand速度:在以太网100G统治市场的时期,IB网络速度也在不断发展,飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband 光模块支持先进的传输协议,如远程直接内存访问(RDMA),能有效以提高高容量工作负载处理效率。凭借InfiniBand技术的超低延迟, 飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband光模块大大提升了高性能计算网络和数据中心的互连。
可扩展性:借助 InfiniBand,可以在单个子网中创建包含 48,000 个节点的网络第 2 层。而且,IB网络不依赖于ARP等广播机制,因此不会造成广播风暴,避免浪费额外的带宽。
基于上述InfiniBand光模块的优点,飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband 光模块成为数据中心、高性能计算网络、企业核心和分布层应用等应用场景的不二选择。
结论
简而言之,InfiniBand网络通过简化高性能网络架构和减少多层架构所带来的时延,为关键计算节点的带宽升级提供有力支持,帮助高性能计算数据中心用户最大限度地提高业务绩效。未来,InfiniBand网络将会成为一种发展趋势,被广泛应用到各个领域,为用户提供强大的业务支持。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日