中文

铜缆仍然是数据中心不可或缺的一部分吗?光纤能否取代它?

发布于 2020年06月24日 by
2.9k

在布线行业,光纤与铜缆之间的较量已持续了十多年。现如今随着云计算、5G等新型业务的不断涌现,数据中心规模不断的扩大,其布线结构也越来越复杂,而光纤的轻量化及逐渐降低的成本,使得主干网设备对光纤的需求也越来越旺盛,在大型数据中心光纤的占比率高达70%以上,远远高出铜缆,那么这是否意味着铜缆会被光纤完全取代呢?其实不然,截至今日铜缆依然是数据中心不可或缺的一部分。

铜缆

为什么铜缆仍然会是数据中心不可或缺的一部分?

尽管,在数据中心对更高带宽需求的推动作用下,光纤凭借着更高传输速率、更大带宽等优点使其在数据中心中部署占据较大的份额,尤其是在骨干应用网中;但铜缆仍然在数据中心网络布线中占据着不可或缺的重要地位,而且在语音传输、电力供应等特殊环境的应用中,光纤完全无法取代铜缆。

在一百米以内的综合水平布线中,光纤在维护、成本、布线等方面的优势不及铜缆。光纤中的纤芯是一种特殊的玻璃纤维,相比铜缆中的铜来说更加脆弱,在布线过程中和后期的维护中,若是不多加留意则会轻易折损,从而加重布线成本;而就目前市场情况来看,虽然光纤的价格对比之前有所降低,但总体来说还是高于铜缆价格;因此,对比光纤,铜缆的布线及维护更简便且具备更低的成本。

在语音信号的传输和无线接入、POE供电系统等电力供应方面的应用 上,光纤无法取代铜缆。第一,因为铜缆是通过电脉冲进行数据的传输,可支持语音信号,因此,铜缆可应用于语音传输,而光纤不行。第二,由于光纤采用的玻璃纤维不能导电,而铜缆中的铜是可以导电的,因此,铜缆可在数据传输的同时供应电力,从而被广泛应用于无线接入、POE供电系统、基于LED的电力系统等。

此外,在新发布的TIA-568.2-D标准中已批准了模块化插头端接链接(MPTL)作为连接设备的选项,此举将会促进RJ45铜缆应用的增长,尤其是在使用IP摄像头的监控系统中。同时,此规范的附录中还增加了28AWG规格网络跳线,而更小规格的铜缆将会有助于空气的流通和空间的利用,使其在高密度的应用中得以发展。

常见铜缆类型有哪些?

现如今市面上铜缆的类型繁多,如超五类、六类、超六类、七类和八类等网络跳线,而不同类型的铜缆其布线应用不同,如下:

1.超五类网络跳线

超五类网络跳线(即Cat5e网线)是由TIA/EIA于2001年研发而来,其衰减小、串扰少,最大带宽为100MHz,最大传输速率为1000Mb/s,可向后兼容,相对于五类网线而言,其性能得到大幅度提升,具备更高的衰减串扰比(ACR)和信道噪比(SNR),以及更小的时延误差。超五类网络跳线适用于百兆与千兆位以太网,常见于家庭网络或室内布线中。

2.六类网络跳线

六类网络跳线(即Cat6网线)的带宽为250MHz,最大传输速率为10Gb/s。相对于超五类网络跳线而言,六类网络跳线的内部结构更优,其中内部采用十字骨架,四对双绞线缠绕的绞距更小,使得六类网络跳线在串扰和回波损耗等方面的性能得到改善,传输性能远高于超五类网络跳线,更加适用于传输速率大于1Gbps的应用。此外,通常情况下六类网络跳线最远传输距离不超过55米。

3.超六类网络跳线

超六类网络跳线(即Cat6a网线)是六类网络跳线的改进版,其带宽是六类网络跳线的两倍,传输频率可达500MHz,最大传输速率为10Gb/s。由于超六类网络跳线的结构优质,有助于消除外来串扰(AXT),因此,它可支持长达100米的距离。此外,相对于六类网络跳线,超六类网络跳线的导体材料厚实,更加适用于工业环境。

4.七类网络跳线

七类网络跳线(即Cat7网线)传输频率高达600 MHz,在传输距离100米内支持10Gbps传输速率,适用于适应万兆以太网。与前面几代网络跳线相比,七类网络跳线具备很强的屏蔽性,可有效减少衰减,适用于高密度数据中心的交换机、配线架等设备连接。值得一提的是,七类网络跳线在传输距离50米处传输速率可高达40Gbps,甚至在传输距离15米处速率可达100Gbps。目前由于七类网络跳线不够灵活、不易于管理,使其暂时未被普及化。

5.八类网络跳线

八类网络跳线(即Cat8网线)是由ANSI / TIA-568-C.2-1规定的下一代双绞线铜缆标准,可支持高达2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但其最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。由于八类网线是专为25GBASE-T和40GBASE-T应用而设计的,因此,尤其适用于数据中心交换机到服务器的互连。

铜缆

总结

综上所述,铜缆在语音传输、室内网络、水平布线、POE系统等应用中仍然占据着重要位置,不会完全被光纤所替代,而铜技术目前仍然在不断地发展升级中,以满足未来更多设备的连接需求,从当前铜缆发展情况看,铜缆并不会被市场所淘汰。飞速(FS)可提供上述所有类型的网络跳线,所有网络跳线在出售前均经过成品质检、包装质检等多项严格测试考核,品质优良