中文

光纤收发器市场趋势和发展方向

发布于 2020年03月28日 by
1.5k

企业在进行信息化建设时,通常关注路由器、交换机这类核心设备较多,容易忽视非网络核心设备比如光纤收发器,甚至有人认为光纤收发器将退出市场。

针对上述说法也存在不一样的观点,认为光纤收发器是确保数据包在不同网络间顺畅传输必不可少的转换设备(在网络建设时需要直接上连到以光纤为介质的骨干网,而企业内部局域网传输介质一般为网线)并且发展势头良好。

一、为什么光纤收发器市场发展趋势良好

1、光纤收发器的应用范围广

光纤收发器不单在某个领域使用,它已在多个领域普及并发挥作用,几乎不可能完全退出市场。

①、用户接入网络。在带宽限制为10M/100M的网络中,运营商利用10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应和强制百兆功能,实现用户端最后一段网络设备的连通;

②、点对点网络。可以提供图像、语音等综合传输的网络,其中单纤多网口的产品更能节省光纤数量,适合中小企业打造高带宽低价位的骨干网;

③、长距离安防和监控网络。光纤收发器可有效延长传输距离,适合于网络设备高密度的场景,可为政府、教育等行业组建宽带虚拟专网;

④、恶劣的网络环境。工业级光纤收发器可允许用户部署任意网络;

这篇文章详细讲解了光纤收发器几种常见的应用环境:《光纤收发器的分类及应用环境有哪些?》

2、光纤收发器的功能增加,成本降低

随着网络容量的增加,以太网传输速度不断升级,光纤收发器的种类和功能也在增加,更加适应了时代的需求。

分类 功能
非网管型光纤收发器

1. Full/Half-Duplex(全双工/半双工自适应)

2 . Auto MDI/MDI-X

3 . IEEE802.3x(全双工流量控制)和backpressure(半双工背压流量控制)

4. DIP拨码功能(LFP,存储转发,强制百兆)

网管型光纤收发器

1. Full/Half-Duplex(全双工/半双工自适应)

2 . Auto MDI/MDI-X

3 . IEEE802.3x(全双工流量控制)和backpressure(半双工背压流量控制)

4. SNMP/Web5. VLAN

POE型光纤收发器

1. Full/Half-Duplex(全双工/半双工自适应)

2 . Auto MDI/MDI-X

3. IEEE802.3x(全双工流量控制)和backpressure(半双工背压流量控制)

4. DIP拨码功能(LFP,存储转发,强制百兆)

工业级光纤收发器

1. Full/Half-Duplex(全双工/半双工自适应)

2 . Auto MDI/MDI-X

3. IEEE802.3x(全双工流量控制)和backpressure(半双工背压流量控制)

4. DIP拨码功能(LFP,存储转发,强制百兆)

表1:光纤收发器部分分类及功能

现阶段光纤收发器拥有高性能的芯片和大容量的缓存,可以在实现无阻塞传输交换数据的同时提供检测差错、隔离冲突等功能,保证数据传输时的稳定性和安全性。并且光纤技术的成熟一定层面上降低了光纤收发器的成本,其普及程度越来越高。

在光纤收发器市场发展的同时,用户会对产品提出更高的要求,这意味着其器件本身也需要不断升级,这些要求奠定了未来几年光纤收发器的发展方向。

二、光纤收发器的发展方向

1、将朝小型化发展

在2019年数据中心光电技术与产业峰会上,有专家指出“数据中心技术和产业的持续演进,光电是关键一环。小型化是一个长期的技术挑战,通过产品协同找到理想的架构与技术方案,将使整个产业收益。”

光模块的发展趋势验证了这一说法,从早期的CXP光模块到如今的QSFP28光模块,其尺寸规格上进行了一次次突破。不仅是光模块产品,同是进行光电转换的光纤收发器也将向着小型化的方向发展,以此来满足数据中心高密度的需求。

目前市场上已经出现了迷你型光纤收发器,支持千兆以太网并允许在1U光纤收发器机箱中容纳12个光纤收发器,大大节省了设备安装空间。这还远远不够,其尺寸有望进一步突破,在未来可在1U机箱中容纳16个甚至更多。

2、智能化程度加深

智能化主要表现在两方面。

一方面是智能供电,光纤收发器的应用网络丰富,但是在实际使用的场景比较复杂,很难支持光纤收发器稳定供电。这促使其在未来向智能供电发展,设备能支持超宽电源电压,以适应不稳定的供电状况。

另一方面是智能网管,目前网管型的光纤收发器具备了对网络的监测、故障告警等重要功能,可通过网管平台管理,但是非网管型光纤收发器产品还不够智能,还需要通过拨码开关调节设备,未来应在这方面进行突破,在产品研发时保证网管信息的标准化和兼容性。

3、工业级光纤收发器普及

工业级光纤收发器的需求于市场环境紧密相关。由于国内很多地区会出现超高温或超低温的天气情况,雷击和电磁干扰的影响也是实际存在的,这对光纤收发器影响非常大,要求设备提供商在关键元器件的采用,电路布板和焊接、结构设计上格外精心;快速以太网广泛应用于工业自动化领域,散热问题受到业界关注,激发了对低功耗光纤收发器的需求等。

与一般的光纤收发器相比,工业级光纤收发器可与各种总线设备互联互通,冗余性和及时性强,在性能上对外界环境的适应能力更强。随着5G的发展,工业自动化水平将大大提升,工业级光纤收发器更胜任工业环境的要求,其发展是必然的趋势。

不过也存在一些阻碍因素,工业级光纤收发器的成本比一般光纤收发器的成本要高,目前价格方面难以和用户预期保持平衡,市场反应来看,仍然处于观望状态。

推荐阅读:《何时该选择工业级收发器?》

结论

尽管光纤收发器不是网络核心设备,但它仍在网络建设中作用重大,供应商需要不断提升和改进光纤收发器的工艺,帮助其在未来保持良好的发展趋势。