中文

无线接入点与无线路由器有什么区别?

发布于 2020年06月26日 by
6.1k

早上在会议室使用笔记本电脑进行视频会议,晚上在家使用手机、iPad观看现场直播,相信这是大多数人的日常生活。那么是什么无线设备保障着无线网络的正常运行?相信大多数人经常听到周围人群讨论路由器,其中无线路由器是一种增加了无线功能的路由器,被很多人视为无线接入点(AP),但事实上并不是这么回事。那么您无线接入点(AP)了解多少呢?它与无线路由器有什么区别呢?本文将为您详细介绍无线接入点和无线路由器两种无线网络设备。

无线路由器是什么?

路由器是一种支持有线和无线连接的网络设备。作为一种智能设备,它能以最快和最有效的方式引导网络上的流量传入和传出。早前,路由器是通过双绞线将有线网络与其他网络设备进行连接,但随着无线网络技术的普及化,路由器现在无需使用双绞线即可为用户提供友好便捷的安装。如今,无线路由器已逐渐成为了家用网络和小型企业网络的“宠儿”。

无线路由器是一种无须通过双绞线即可执行路由功能的网络设备,相当于一个转发器,它可将网络带宽信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、平板电脑、智能手机等)。对于企业级路由器而言,它既能支持交互式网络电视(即IPTV,可提供数字电视在内的多种交互服务),也能支持IP语音传输(即VoIP)。此外,它们还具备防火墙和密码保护功能,可有效抵御外部局域网的潜在威胁。

图1:无线路由器连接方案

无线接入点是什么?

无线接入点(即无线AP或WAP)相当于是连接有线网和无线网的桥梁,它可通过将流量从无线网桥接到有线网中,为现有的有线网增加无线功能。无线接入点可充当独立设备,也可作为路由器的组件使用。

一般来说,无线接入点可让不支持无线功能的设备借助双绞线访问无线网络,也就是说,从路由器到接入点的信号从有线转换为了无线。此外,若是未来访问需求增加,无线接入点也可以用于扩展现有网络的无线覆盖范围。

图2:无线接入点连接方案

无线接入点与无线路由器有什么区别?

虽然无线接入点和无线路由器均能支持无线网络连接,且在网络中扮演着类似角色,但实际上这两种网络设备更像表亲而不是双胞胎。为了避免用户混淆,下面将对两者之间的区别进行详细说明。

图3:无线路由器和无线接入点

功能

通常,大多数无线路由器结合无线接入点、以太网路由器、基础防火墙和小型以太网交换机的功能。而无线接入点则是路由器或无线扩展器等设备的内置组件。简而言之,在无线局域网中,无线路由器可以充当无线接入点使用,但并非是所有的无线接入点都可充当无线路由器。

毫无疑问,无线路由器在局域网中扮演着集线器(hub)的角色,它可通过链接和管理与之连接的所有设备来帮助建立局域网。而无线接入点是局域网内的子设备,仅供其他装有无线网卡的计算机通过它接入该无线局域网。也就是说,网络管理员可使用无线路由器来更改网络的配置,但无线接入点不具备此功能。

连接

无线路由器具备带宽拨号功能,可直接连接到调制解调器进行拨号,而无线接入点无法连接到调制解调器,通常需要将其连接到交换机或路由器之后,才能实现拨号。

覆盖范围

无线路由器是当今最普通的网络设备,但无线路由器覆盖范围有限,在一些离无线路由器较远的地方会出现WiFi信号弱,甚至是出现无法覆盖的死角。但,若是在信号较弱或网络状况较差的位置添加无线接入点,可消除死角并有效扩展了无线网络的范围。

应用

通常,无线路由器可用于家用、小型办公等小范围网络环境中,轻松满足现有以及潜在的访问需求。但,由于该类型的路由器无法进行扩展,因此不能很好地满足未来持续增长的访问需求。而无线接入点主要用于中大型企业网中,若是在网络中添加多台无线接入点便可支持更多用户的访问,因此网络管理员可根据访问需求的增加添加无线接入点,以便网络覆盖到更广的区域。

总结

无线路由器与无线接入点的选择完全取决于您的网络需求。对于无线网络架构而言,在部署时需要考虑一些关键因素,如区域面积、网络覆盖范围、当前WiFi用户数以及未来预期的访问需求。对于每个家用或小型企业而言,无线路由器都是必不可少的,也是大多数用户的不二选择,但若是大型企业网络,则更倾向于无线接入点,因为它能覆盖更广的区域,支持更多的用户访问。