中文

突破时空,探索宇宙的奥秘:飞速(FS)助力中国科学院高能物理研究所和清华大学搭建LHAASO项目

发布于 2023年10月13日 by
401

项目背景

高海拔宇宙线观测站(LHAASO)是国家十二五重大科技基础设施项目,坐落于四川省稻城县海子山,海拔4410米。其核心使命是探寻宇宙线的起源。这项宏大的工程不仅要探测超高能(UHE)伽马射线源,还需精确测量地球附近带电宇宙线的成分和能量分布,以系统地研究宇宙线的加速和传播机制。 2023年5月10日,LHAASO顺利通过国家验收,正式启动了它的探索之旅。

标签

项目概述

高海拔宇宙线观测站(LHAASO)是国家十二五重大科技基础设施项目,坐落于四川省稻城县海子山,海拔4410米。其核心使命是探寻宇宙线的起源。这项宏大的工程不仅要探测超高能(UHE)伽马射线源,还需精确测量地球附近带电宇宙线的成分和能量分布,以系统地研究宇宙线的加速和传播机制。 2023年5月10日,LHAASO顺利通过国家验收,正式启动了它的探索之旅。高海拔宇宙线观测实验站是人类有史以来最大的宇宙线研究装置之一。位于4400米海拔的野外场地上分布着6800个多样化的探测节点,覆盖着1.2平方公里的区域。为了确保宇宙线的入射角精准重建,每个探测器都要求具备500ps的时间同步精度。为实现这一目标,项目采用White Rabbit技术,两端采用飞速(FS)工业级模块的双向BIDI光模块传输方案,保证了上下行链路的物理长度完全一致,为宇宙线研究提供了可靠的支持。

 

飞速(FS)工业级模块--为科学探索提供坚实的支持,加速宇宙的解谜之旅。

        • 1. 精准的频率分配和亚纳秒级别的时间同步:飞速(FS)工业级模块不仅提供了千兆以太网传输带宽,还能够提供精确的频率分配和亚纳秒级别的时间同步,全面满足了探测器采样时钟、时间戳标记和数据传输的需求。

        • 2. 减少连接缆线数量,简化部署:采用飞速(FS)的BIDI光模块,单根光纤连接到地面阵列的每个探测器,减少了探测器所需的外部连接缆线数量,简化了多节点阵列的部署和安装过程,同时有效避免了电磁干扰,减少了分布式探测器之间参考的地带来的影响。

        • 3. 适应恶劣环境:我们的工业级光模块设计充分考虑了野外工作环境,能够在-40℃至85℃的严酷高原条件下稳定工作,适应大温差和扬尘条件,同时确保数据高带宽稳定传输。

        • 4. 出色的扩展性:飞速(FS)工业级模块可以根据阵列的安装进度进行动态部署,最终实现全部探测器的同步连接,并为未来实验可能的扩充和升级预留了空间。

标签

 

结语

高海拔宇宙线观测站成为世界上4 大宇宙线研究基地之一,使我国在这一领域的研究跻身于国际领先地位。 在这背后,飞速(FS)工业级模块默默发挥着作用,为这一国家级项目的成功提供可靠支持。我们为客户提供的不仅仅是先进的技术,更是对未知宇宙的勇敢探索。 飞速(FS)工业级模块,不仅仅是选择,它是我们在星辰大海中的坚实伙伴,助力我们解锁宇宙的奥秘,引领我们的科学远航。

客户寄语

飞速(FS)模块在性能方面表现优秀,确保了长时间的可靠工作。工业级模块能够胜任高原工作环境,不受气候条件或地理位置的限制,为我们的工作提供了坚实的支持。---清华大学 龚老师

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.7k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.6k