飞速(FS)与 Pica8宣布战略合作,共同推动开放网络建设
2023年10月16日,美国硅谷Palo Alto——飞速(FS)与Pica8共同宣布战略合作,Pica8已正式授权飞速(FS)销售其全系列产品,包括但不限于PicOS®、PicOS-V和AmpCon™网络控制器,覆盖1G至 400G速率应用。同时,将为客户提供后续服务以满足客户网络定制化和未来升级需求。
飞速(FS)致力于为行业客户提供专业可靠的产品与解决方案,拥有从产品、研发测试到供应的全流程服务能力。Pica8则在开放网络软件领域具备优秀的研发实力和丰富的专业经验。Pica8的PicOS®是一款开放网络操作系统,可广泛适配各类白盒交换机,通过AmpCon™网络控制器,可实现网络管理的自动化。此外,Pica8还提供了免费的PicOS-V虚拟机,无需额外硬件投入,让客户更轻松体验软件功能。
飞速(FS) CEO Wei Xiang表示,"Pica8在软件领域研发实力和创新精神给人留下深刻印象。我们期待与Pica8一同探索开放网络技术,持续为客户提供兼具高可靠性和差异化服务优势的网络产品及解决方案。"
Pica8负责人表示 ,"我们对与飞速(FS)的合作充满信心与期待。我们期待通过这次合作,为客户提供更可靠、高效的网络产品与解决方案,共同推动开放网络技术的创新与发展。"
双方表示将加强未来合作,深入了解客户应用场景和真实需求,为数据中心、中小企业、企业园区和光传输等领域客户提供高可靠、灵活、高效、可升级的软硬件网络产品和服务,共同推动开放网络建设。
目前,客户可以通过FS获取PicOS®系列产品、PicOS-V和AmpCon™网络管理器及完整的服务支持。飞速(FS)也提供从1G到400G共12款可适配PicOS®的开放网络交换机。未来,FS将继续扩展适配硬件和相关服务,包括即将推出的800G开放网络交换机。
关于 飞速(FS)
飞速(FS)专注于网络通信领域核心设备及通用配件的研发、设计和销售,为全球客户提供通信设备、通用配件及系统解决方案的一站式供应。公司深耕网络通信领域,基于专业客户需求,对产品进行研发和设计,通过标准制定、方案验证、供应链管理、平台化运营、全球仓储及服务中心建设,以信息和数字化为驱动,致力于向全球客户提供专业、可靠的产品及解决方案.
关于Pica8
Pica8是一家致力于开放网络系统研发的公司,是软件定义网络(SDN)开放系统与开放网络交换机领域的主要领导者之一。公司的PicOS®开放网络交换系统能够广泛适配各类开放网络交换机,配合AmpCon™网络控制器可实现集中管理和自动化。目前,Pica8的产品已被应用于企业园区、数据中心和分布式站点网络中,并获得全球500强企业认可。