中文

飞速(FS) S5860系列交换机选购指南

更新于 2023年11月14日 by
476

飞速(FS) S5860系列交换机高性能、高安全性的10G L3企业交换机,旨在满足对可靠、灵活和可扩展网络日益增长的需求。S5860系列包括三个型号,分别是S5860-20SQ、S5860-48SC和S5860-24XB-U。由于每个网络部署的大小和布局都是独特的,我们将进一步探讨这三个交换机型号,以帮助您做出最佳选择,实现最大价值。

S5860 Series

持久运行无故障

飞速(FS) S5860系列交换机配备有双1+1冗余电源(AC),因此可以在不关闭系统的情况下拆卸或更换PSU,以确保服务的连续性。此外,三款S5860系列交换机均配备有不同数量的智能风扇。考虑到散热和降低功耗的能力,以下是风扇和功耗差异。对于需要容错电源系统和节能网络环境的关键任务应用,这三款S5860系列交换机都是不错的选择。

  S5860-20SQ S5860-48SC S5860-24XB-U
智能风扇 双路热插拔 四路热插拔(3+1冗余) 三路热插拔(2+1冗余)
气流 从前到后 从前到后 从前到后和从左到后
最大功耗 85W 300W 120W(不带PD),860W(带PD)

提高网络容量的虚拟堆叠

三款S5860系列交换机的所有光口均支持虚拟堆叠。因此,您可以根据您的网络选择堆叠口,以增加端口密度、简化管理,并实现热备份冗余。但是,每个型号的交换机端口数量和类型以及堆叠带宽都有所不同。

stacking-ports-on-s5860-series-switches

飞速(FS) S5860-20SQ 24端口L3交换机 具有高达40G的上行链路,最大堆叠带宽为200G。S5860-48SC端口数量是S5860-20SQ的两倍,100G QSFP28的高带宽端口满足高密度部署的需求。其最大堆叠带宽为400G。不同于这两款只能使用光口进行堆叠的交换机,S5860-24XB-U L3多千兆混合交换机还配备了用于堆叠的10GBase-T端口,以确保网络扩展,最大堆叠带宽为140G。您可以根据自己的网络需求,考虑三款S5860系列交换机在端口和最大堆叠带宽方面的差异。

实时简化的网络管理

可视化WebUI确保S5860-20SQ、S5860-48SC和S5860-24XB-U交换机实现实时管理。通过此功能,用户无需具备 CLI 专业知识即可对设备进行实时配置、监控和故障排除。这三款S5860系列交换机还支持OSPF(开放最短路径优先),用于简化网络管理,通过将自治系统划分区域,自动计算和更新最短路径以及传输链路状态信息来简化拓扑,从而减少人工时间。

拆分模式充分利用现有设备

飞速(FS)S5860-48SC 管理型交换机 提供灵活的1G/10G/40G/100G接口速率,其所有的100G端口均可拆分为四个25G端口,以提供更大的兼容性,降低硬件成本,并灵活的适应您现有的园区网络。非常适用于大型园区网汇聚,中小型网络核心,满足高速、安全、智能的企业网络需求。此外,S5860-20SQ和S5860-48SC的40G QSFP+端口也可以拆分为4个10G SFP+,以满足您不同的需求。

100 to 4-25G

PoE++电口简化网络基础设施

在三款S5860系列交换机中,只有S5860-24XB-U支持PoE++,并符合IEEE 802.3af/at/bt PoE标准。多达24个PoE++端口,总预算为740W,单个RJ45端口支持高达90W,为高功率设备(如Wi-Fi 6 无线AP)提供网络电源,使设备安装更快速、更灵活,减少布线和未来维护成本。基于这些优势,飞速(FS) S5860-24XB-U交换机 非常适用于园区网络接入和聚合、10GE数据中心服务器接入以及高速无线设备接入。

PoE++

您的最佳选择

在选择交换机之前,您需要确定交换机将用于哪种场景。飞速(FS) S5860系列交换机是高性能、强安全性的10G L3企业交换机,非常适用于大规模园区网络聚合以及中小型网络核心,以满足高速、安全、智能的企业网络需求。通过详细介绍了这三款交换机的应用场景,以帮助您做出正确的决策。

传统的核心、汇聚和接入三层设计

S5860-20SQ、S5860-48SC和S5860-24XB-U交换机都可以应用于传统的三层结构的企业网络设计,包括核心层、汇聚层和接入层,旨在提高可扩展性、性能、灵活性、弹性和维护性。它们还可以作为带有10G下行链路的汇聚层交换机,用于连接1G接入交换机。这取决于您需要连接的用户数量以及为设备供电的能力。但是,如果接入层需要连接高功率设备,如WiFi 6 AP、打印机等,则只能使用S5860-24XB-U作为接入层交换机,以支持这些高功率设备。

BGP-EVPN的Spine-Leaf架构

如果您的网络拓扑为spine-leaf架构,即一层由leaf交换机组成,另一层由一台或多台spine交换机组成的两层网络拓扑,则三台交换机中只能选择S5860-24XB-U 。 在此应用场景中,它充当spine交换机,通过本地 VTEP 上基于EVPN的MAC和IP路由通告,最大限度地减少未知单播和广播流量的网络洪泛。 此外,如果您需要使用现有网线为连接设备供电的功能,则只能使用具有支持PoE的千兆以太网端口的S5860-24XB-U交换机。

Spine-Leaf

飞速(FS)服务政策确保长期卓越性能

飞速(FS) S5860系列交换机提供5年有限终身保修,针对材料或工艺缺陷支持30天的退货政策。

此外,飞速(FS) 为每位客户提供专属客户经理、免费的专业技术支持和全天候的在线客户服务:

  • 专业实验室:使用最新和先进的网络设备测试每个产品。

  • 免费技术支持:为您的业务提供免费定制的解决方案和服务。

  • 80%当日发货:有现货的商品立即发货。

  • 快速响应:直接获得专家协助。
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
22
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k