飞速(FS)光模块兼容性如何保障?
在购买第三方光模块时,人们总是最关心光模块的兼容性。飞速(FS)作为光通信产品的专业供应商,制定了严格的测试流程和标准,以确保飞速(FS)光模块的兼容性和性能。
光模块兼容性,为何如此重要?
由于一些行业制造商(如思科和惠普)会对其生产的网络设备(如交换机)进行加密,因此这些网络设备对光模块的兼容性要求很高。这意味着思科光模块不能与惠普网络设备搭配使用,反之亦然。而目前市面上品牌光模块的价格通常高于第三方光模块价格,然而由于第三方光模块可以与品牌网络设备兼容,且能提供与品牌光模块相同的性能,因此被广泛应用于数据中心、企业网和校园网中。由于品牌网络设备对兼容性要求高,因此对于第三方供应商而言,确保第三方光模块与品牌网络设备兼容是非常重要的。
飞速(FS)光模块兼容性
目前,飞速(FS)能提供品牌光模块和标准光模块来满足不同客户的需求。
品牌光模块
飞速(FS)品牌光模块可兼容200个品牌网络设备,几乎涵盖了所有的主流和小众品牌,如思科(Cisco)、瞻博(Juniper)、IBM以及Arista等。在飞速(FS),我们专门设立了一系列检测程序,包含TX/RX信号质量检测、可靠性和稳定性测试、传输速率和协议测试以及光谱评估测试等,以确保品牌光模块的兼容性。除此之外,我们还建立了专业的实验室检测中心,确保所有品牌光模块均经过真机测试。查看更多飞速(FS)品牌光模块兼容的信息可访问光模块品控体系。
图1:飞速(FS)品牌光模块真机测试
标准光模块
飞速(FS)标准光模块除了可以在飞速(FS)网络设备(如交换机)上正常运行以外,还可以在对兼容性要求不高的网络设备上运行,如,来自F5网络的网络交换机,因为这些品牌供应商没有对其网络设备进行加密或者实施锁定政策。
关于飞速(FS)光模块疑问解答
第三方光模块(兼容光模块)与原始光模块有什么区别?
两者没有太大的区别。因为所有光模块都是基于多源协议(MSA)制造而成。区别主要是在EEPROM中供应商代码重置为供应商所拥有的系统。这意味着连接的光模块必须具有与原始供应商的网络设备一样的EEPROM代码。飞速(FS)光模块均使用的是原始供应商相同的软件代码,可确保与原始供应商的网络设备兼容。
如何确保光模块与网络设备正常连接?
若想光模块与原始供应商的网络设备兼容,除了考虑品牌兼容问题以外,还需注意以下三点:
-
检查光模块是否与网络设备的端口匹配。因为某些光模块的尺寸相同,如SFP光模块和SFP+光模块,SFP光模块可以无缝插入到SFP+端口中,反之亦然。但如果这么做,网络传输速率将会降低,甚至可能会出现无法正常工作。当SFP光模块插入到SFP+端口中时,传输速率将会锁定为1Gbps,但也有可能根本无法工作,因为某些10G SFP+交换机的端口无法自动处理(指将端口速率自动调制为1Gbps),需要手动配置才能进行1Gbps的传输。
-
确保两端所用光模块的波长匹配。众所周知,数据通常都是从一端传输到另一端,若想传输链路正常工作,两端光模块必须采用相同波长的光模块。例如,一端采用波长为850nm的40G光模块将电信号转换为光信号,这时 40G光模块内置的激光器需要通过光纤跳线将光信号传输到另一端,而为了确保另一端光模块能够正常运行,该40G光模块的波长也应是850nm。与此同时,需要注意的是两端光模块的传输模式也必须匹配,也就是说全双工的光模块必须搭配全双工的光模块使用,无法与半双工光模块进行通信。
-
使用正确连接线缆。两端光模块进行连接时必须使用正确地网络跳线或光纤跳线。如在远距离(约5km)的传输中,两台思科交换机上的40GBASE-LR4 QSFP+光模块通常与单模光纤跳线搭配使用。而用于短距离(约100m~500m)传输的40GBASE-SR4 QSFP+光模块通常与多模光纤搭配使用。
如何查看飞速(FS)交换机可以兼容的光模块型号?
您可以进入到所购买交换机型号的详情页中进行资料下载。如下图为S3900-48T4S千兆交换机光模块指南下载处。首先进入S3900-48T4S千兆交换机的详情页,找到“资源下载”,然后选择“快速入门指南”进行资料下载,最后查看资料中该交换机所支持的光模块型号。
图2:S3900-48T4S千兆交换机光模块指南下载处