中文

飞速(FS)S5800系列交换机常见问题

发布于 2022年11月09日 by
371

飞速(FS)S5800系列三层以太网交换机具有更高性能和可靠性、成本更低的特点,旨在为下一代企业、数据中心、城域网和超融合基础设施(HCI)网络构建高速且未来可扩展的网络。

以下是我们的客户对S5800系列交换机提出过的一些真实问题,可以帮助您更好地了解它们。

常见问题列表

功能问题

Q:S5800系列交换机支持TRILL吗?

A:飞速(FS)S5800系列交换机不支持TRILL,但支持VXLAN。TRILL和VXLAN都是建立物理大型二层网络的技术,但由于VXLAN消除了硬件限制,被更广泛使用。

Q:它们是否支持LACP fallback模式?

A:您只需要在飞速(FS)S5800系列交换机创建聚合组之前通过“port-channel X LACP-mode dynamic”命令来配置动态LACP模式,就可实现与LACP fallback模式相同的效果,只是名称不同。

Q:S5800系列交换机支持Syslog吗?

A:是的,飞速(FS)S5800系列交换机支持Syslog。

Q:S5800系列交换机支持IGMP吗?

A:飞速(FS)S5800系列交换机支持丰富的组播协议集,包括IGMP Snooping、IGMP v1/v2/v3和IGMP SSM Mapping。

安全问题

Q:S5800系列交换机是否具有加密功能?加密的目的是身份验证和MAC/IP安全吗?

A:飞速(FS)S5800系列企业交换机支持802.1x、radius、Tacacs和ssh,可用于身份验证。其中,S5800-48T4SS5800-48F4SR支持MACsec和ACL,保护MAC/IP安全。

Q:S5800-48T4S和S5800-48F4SR使用的MACsec加密有什么作用?

A:MACsec(媒体访问控制安全)是一种基于IEEE 802.1AE和802.1X的局域网内部确保安全通信的方法,通过身份验证、数据加密、完整性检查和重放保护,确保以太网帧的安全性,防止攻击数据包的传输。

系统问题

Q:S5800系列交换机是开放式交换机吗?它们与Cumulus Linux兼容吗?

A:S5800系列交换机不是开放式交换机,不支持Open Network Install Environment (ONIE)或Cumulus。

管理问题

Q:飞速(FS)S5800系列交换机如何管理,配置容易吗?

A:它们支持CLI、WEB、SNMP、SSH、OVSDB和RPC-API等多种管理方式,操作灵活。其中,RPC-API支持SSL,可以实现HTTPS,因此您可以以编程的方式配置交换机;RPC-API还允许进行基本的硬件信息管理,例如您可以执行"show environment"命令来检查电源(PSU)、风扇和外部传感器的状态。

电源问题

Q:你们可以提供DC直流电的以太网交换机吗?

A:可以的,在飞速(FS)S5800系列交换机中,S5800-48T4SS5800-48F4SRS5800-8TF12S采用DC直流电源。此外,一些S5850系列交换机不仅是DC直流电源,还可以支持自定义DC直流电源,点击飞速(FS)网站立即下单电源模块。
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
22
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k