中文

飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO光模块你了解多少?

更新于 2022年06月23日 by
952

随着网络流量的指数增长,数据中心互连、城域网和长距离网络等应用场景对具有更大容量、更高密度和更简易的光传输平台提出了新的要求。飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO相干光模块凭借出色的灵活性、性能和可靠性,成为数据中心互连(DCI)和城域电信应用的理想选择。

参数规格

飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO光模块提供不同的调制格式,支持不同的传输速率和距离,可以满足各种场景要求。以下是飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO 相干光模块的参数规格。

型号名 DWDM-200CFP2-DCO DWDM-400CFP2-DCO
传输速率 100/200Gbps 100/200/400Gbps
通道间隔 50GHz 50GHz/75GHz (200G) 75GHz (400G)
通道数 96 80/96/(200G) 80 (400G)
传输距离 1000km (100G) w/ EDFA 80km
800km (200G) w/ EDFA 1000km (200G) w/ EDFA
  200km (400G) w/ EDFA
接口 LC双工 LC双工
线调制 PM-QPSK (100G) PM-16QAM (400G/200G)
PM-16QAM (200G) PM-16QAM PS (200G)
  PM-QPSK (200G)
功耗 典型值22W 最大值24W 典型值26W 最大值28W

产品亮点

飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO 相干光模块采用创新设计,具有卓越性能和高灵活性,且经过先进测试设备严格测试,保障高可靠性。

超高容量光传输

飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO 相干光模块采用QPSK和16QAM等先进调制技术,在相同的带宽下,通过更高比特率使数据速率实现翻倍或四倍超高容量的信息传输,有助于构建100/200/400Gbps的超高速光网络。

超长距离传输

飞速(FS)CFP2-DCO 光模块内置DSP芯片和电子色散补偿(EDC),无需任何色散补偿模块(DCM)即可实现色散补偿功能,提高光纤链路的质量。在此基础上,飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO 相干光模块结合 EDFA 可实现高达2000km的超长距离传输。

高灵活性

飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO光模块采用热插拔CFP2封装,意味着即使单个模块的故障只会影响到该模块的端口,而不会影响整个设备,提高了操作灵活性。此外,飞速(FS)CFP2-DCO光模块采用不同的调制格式,在数据传输方面具备高灵活性。例如,飞速(FS)200G CFP2-DCO 支持100G PM-QPSK和200G PM-16QAM,飞速(FS)400G CFP2-DCO 则支持200G PM-QPSK、200G PM-16QAM PS和200G/400G PM-16QAM。

高可靠性

飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO光模块均经过飞速(FS)实验室全面测试,验证每支光模块性能的高可靠性。以下是飞速(FS)对光模块进行的各种测试,以保证光模块在各个方面实现理想性能。

  • TX/RX 信号质量测试

  • 可靠性和稳定性测试

  • 传输速率和协议测试

  • 光谱仪测试

应用领域

综上,飞速(FS)200G/400G CFP2-DCO 光模块在传输距离和数据速率方面提供了强有力的支撑,具有高可靠性,为城域网、长距离网络和数据中心互连提供了灵活可靠的高容量远距离传输解决方案。

其中,飞速(FS)400G CFP2-DCO光模块采用热插拔相干技术,克服距离限制,使用75GHz的通道间隔来实现400G 以太网连接,增加总传输容量,实现更高容量的DCI 应用。以下是数据中心互连相干解决方案中的 200G/400G CFP2-DCO光模块的连接图,其中搭配复用/解复用器和EDFA可以进一步实现灵活性和可扩展性。

200G/400G CFP2-DCO 光模块链接图