中文

飞速(FS)光纤配线盒——高密度结构化布线

更新于 2024年04月22日 by
673

众所周知,光纤配线盒是光缆管理系统的重要组成部分,它可以缩减安装时间,降低网络维护和部署的复杂性。随着高密度网络部署要求的快速增长,越来越多的企业开始注重数据中心布线与管理问题,飞速(FS)高密度光纤配线盒应运而生,旨在帮助客户更好地构建数据中心的网络布线系统。

 

飞速(FS)光纤配线盒操作指南

光纤配线盒通将光纤熔接和光纤连接高度集成,从而实现适配器和跳线的快速连接。飞速(FS)自主研发FHD系列光纤配线盒、FHU系列光纤配线盒、FHZ系列光纤配线盒异同点如下:

1. FHD和FHZ系列光纤配线盒都由预端接的LC适配器组成,可提高机架空间利用率和设计灵活性,主要应用于在高密度布线应用,实现快速部署。

2. FHD系列光纤配线盒包含SC或MDC适配器。

3. FHU系列光纤配线盒,96芯,1U 19“ 设计,可直接安装在机架上,是40G/100G网络布线的理想选择。

一般情况下,光纤配线盒均与光纤跳线等组合应用,以便快速连接远程机房或数据中心应用。此外,它们也适用于建设主干网和企业应用。

飞速(FS)光纤配线盒

 

飞速(FS)光纤配线盒亮点

除了独特功能外,飞速(FS)光纤配线盒通也具有普通布线设备的特征。

高兼容性

网络设备之间的兼容性在网络部署中起着至关重要的作用, 高兼容性设备可以减少网络基础架构中的配件冗余。飞速(FS)光纤配线盒支持单模OS2和多模OM3/OM4,可以应对不同的应用程序场景需求。 此外,盒式设计可与FHD系列所有产品匹配,实现设备间高性能网络连接。

低插损

除了高兼容性外,飞速(FS)光纤配线盒还具有超低插损特点。飞速(FS)FHD光纤配线盒的插损为0.35dB,通过减少插损提升链路传输性能,高密度端口匹配实现网络高性能连接,在同等环境下,可以实现更高性能传输更远链路距离。

颜色编码

网络部署中线缆数量繁多会影响布线管理和维护。飞速(FS)光纤配线盒遵循基于TIA-598-D标准的颜色识别方案设计,为客户和网络运营商提供更好的有线管理方案,实现在不干扰其他工作负载的情况下识别和排除故障,简化线缆管理和运维的复杂性。

颜色编码

快速连接和部署

光纤配线盒的最大的亮点之一是它们可以简化线缆管理的复杂性,从而节省安装时间和人工成本。飞速(FS)光纤配线盒配备光纤适配器,光纤跳线即插即用,快速便捷,无需任何安装工具,大大提升安装效率。 因此,通过飞速(FS)光纤配线盒可以轻松实现网络快速部署,提高网络可靠性。

多功能解决方案

众所周知,光模块之间的不匹配可能会导致无法连接等问题,因此,在网络部署和安装过程中,必须确保发射端的极性与接收端极性相匹配。飞速(FS)光纤配线盒提供不同种类的极性配置,可满足客户不同场景的连接需求,帮助企业很好地管理和优化网络连接。

 

飞速(FS)光纤配线盒应用场景

FHD系列光纤配线盒

FHD®系列光纤配线盒在装置后部提供8/12/24芯MTP® 适配器,该适配器路由到前部接线区域上的双工LC适配器,后者与高密度光纤线缆互连,适用于多种应用;与通用MPO连接器相比,具有更高的性能。该配线盒提供多种尺寸(1U/2U/4U)和样式的多功能解决方案,用于构建主干网、数据中心和企业网,1U空间最高连接96根LC光纤。

FHU系列光纤配线盒

FHU系列光纤配线盒设计用于将40G QSFP端口与MTP/MPO光缆连接,映射到面板背面,然后在前面板上通过LC光缆分线为48x10G。 所有分线盒均符合TIA/EIA、IEC标准等要求,适用于于数据中心、电信和存储区域网络,实现25G至 100G的互连连接布线。

FHZ系列光纤配线盒

FHU系列光纤配线盒由预端接LC连接器组成,可在超高密度应用中轻松部署。有效利用机架空间,可快速连接远程或数据中心应用。该配线盒具有可扩展性,支持 10G/40G/100G 连接的互连或交叉连接,提供多功能超高密度布线解决方案。 总结

 

总结

总之,具有高兼容性、低插损和快速部署特征的飞速(FS)光纤配线盒可为网络运营商和企业提供多种布线选择,以满足他们对数据中心中高密度网络部署和线缆管理的不同需求。

相关文章推荐

公司新闻
公司新闻
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
数据中心布线解决方案——MTP/MPO布线系统
2020年09月03日
3.4k