中文

飞速(FS)发布用于接入/汇聚层的千兆光纤交换机

发布于 2020年06月14日 by
1.9k

近日,飞速(FS)正式推出一款用于接入/汇聚层的千兆光纤交换机——S5800-48F4SR,该交换机旨在满足下一代企业网、数据中心、城域网(MAN)和超融合架构(HCI)网络等多种应用场合的需求。

全光网络是光纤通信系统技术进步和革新的终极发展目标,未来通信网络势必会进入全光的阶段,5G网络的正式商用,也加快了全光网络的实现。顺应这一市场发展趋势,飞速(FS)最新发布了一款用于接入和汇聚层具有全光口的S5800-48F4SR交换机,该交换机属于3层管理型交换机,配备48个1G SFP和4个10G SFP +端口,支持176 Gbps的交换容量和132 Mpps的转发速率。 此外,该交换机还具有强大的数据中心功能,包括:


  • PFC/ECN/数据中心TCP

  • MLAG

  • NVGRE / VXLAN / GENEVE

  • RPC-API

这些数据中心功能和优异的软件技术(如LACP / VxLAN / QinQ / ERPS / BGP / QoS / IGMP),使得飞速(FS) S5800-48F4SR交换机成为企业网、数据中心和城域网等多种应用环境的解决方案。值得一提的是,S5800-48F4SR交换机已通过Ixia测试。

除此之外,通过不断地创新研发,飞速(FS)还推出了一款拥有20个1G SFP端口、4个1G Combo端口和4个10G SFP +端口的千兆光纤交换机——S3900-24F4S。飞速(FS)始终坚持以客户为导向,积极响应市场发展需求,不断推出品质优良/性能出色和应用更为广泛的网络交换机。
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
22
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k