中文

飞速(FS)工业设计可靠性测试实验室介绍

发布于 2023年06月26日 by
642

什么是可靠性测试?

可靠性测试是指对产品及包装进行振动,跌落,抗压等测试,测试结果根据国际标准或客户需求进行评估和判定,以确保产品和包装在运输和使用中能够保持完好和安全,避免破损情况的发生,提升用户体验。

可靠性测试设备介绍

1、边压强度试验机

边压强度试验机是一种用于测试纸张、纸板、纸盒、包装薄膜、铝塑膜等材料在垂直于表面的方向上的抗压和强度能力的设备。其主要用途如下:

边压强度试验机

①测试包装材料的强度:边压强度试验机可以检测包装材料在运输、运营和存储等环节中的强度和稳定性,评估其能否在运输和贮存过程中保持完好无损并保护包装物品。

②评估包装无损性:边压强度试验机可以检测包装材料的强度和稳定性,并评估其在运输和贮存过程中是否呈现无损状态。

③辅助材料设计:边压强度试验机也可以为包装供应商、生产者和制造商提供数据,协助他们设计出更加耐用、安全和可靠的包裝方案,为消费者提供更好的购物保障。

2、破裂强度试验机

破裂强度试验机主要用于测试各种材料的破裂强度,从而确定材料的物理性质和提供性能参数。破裂强度试验机的主要用途如下:

破裂强度试验机

①测试包裝材料的强度:设备通过对材料进行施压,模拟物流运输中材料碰撞挤压等情景,测试材料的强度,帮助设计者选择合适的材质。

②材料研究:破裂强度试验机可以对新型材料进行测试,帮助研究人员了解材料在应力下的断裂性能,以提高新型材料的开发和应用。

③质量控制:破裂强度试验机可以用于检测产品质量和性能,保证产品的稳定性和一致性,提高生产效率和质量。

3、模拟运输振动台

模拟运输振动台主要用于模拟产品在运输途中所受到的振动冲击,进行产品的振动、冲击测试,以评估包装防护性以及产品的抗振性能等指标。其主要用途如下:

模拟运输振动台

①评估包裝防护性:模拟运输振动台可以根据运输产品的实际情况,模拟各种振动的条件,测试包装能否对产品起到足够的防护作用。

②产品设计和改进:通过模拟异常运输情况,检测产品在不同振动、冲击条件下的表现,指导设计师进行产品的设计优化和改进,提高产品的品质和性能。

③保证产品质量:通过模拟运输振动测试,检测产品是否能够承受运输过程中的各种振动条件,保证产品的质量和可靠性。

4、纸箱抗压试验机

纸箱抗压试验机主要用于测试纸箱在运输、储存过程中的耐压能力和稳定性。它可以模拟箱子在压力下承载重物的情况,并测量箱子的形变程度以及最大承载力等参数,从而对纸箱的抗压强度进行评估。纸箱抗压试验机的主要用途如下:

纸箱抗压试验机

①评估纸箱性能:通过测试纸箱的抗压强度,可以判断上层堆码的重量,避免下层纸箱在物流,存储等情况下被压坏,有效的保护产品。

②研发新型包装材料:纸箱抗压试验机可以帮助生产商开发新型包装材料,提高其研发效率和准确度。在新材料硏发过程中,可以通过纸箱抗压试验机来评估新包装材料的性能和稳定性。

③评估纸箱使用寿命:通过纸箱抗压试验机测定纸箱的抗压试验数据,可以判断纸箱的使用寿命,为定期更换纸箱提供科学准确的依据。

5、单翼跌落试验机

单翼跌落试验机主要用于测试产品的抗跌落性能,模拟产品在物流,使用等过程中,从不同高度坠落到地面或者其他硬质表面的情况,以评估包装的防护性以及产品本身的抗跌落能力,确保产品的质量和可靠性。其主要应用如下:

单翼跌落试验机

①包装防护性能:通过模拟物流运输,快递分拣等情景下的跌落情况,测试包装对于产品是否可以起到足够的防护,帮助设计师制定更合理的包装方案,从而有效的保护产品。

②产品设计和改进:通过跌落试验机测试产品从不同高度坠落到地面的情况,检验产品是否符合国家和行业标准要求,进而指导设计师进行产品的优化和改进,提高产品的品质和性能。

③产品质量控制:通过单翼跌落试验机,生产企业可以检测生产出来的产品是否具备足够的抗跌落能力,保证产品的质量和安全性能,避免生产出不良品或者存在安全隐患的产品。

测试报告

在测试结束后,会对产品进行开箱检验,产品外观无受损,功能正常的情况下,即证明测试通过。测试通过后会产出测试报告。所有测试报告都会进行存档,以便后期追溯。

包装可靠性测试

可靠性测试的意义

可靠性测试的意义在于保证产品的质量和完整性,防止在运输、存储和使用过程中出现损坏和变形。进行可靠性测试可以提供以下几个方面的优势:

1、预测包装能否保护产品

包装可靠性测试可以模拟产品在运输、存储和销售等各种情况下的振动、压力等环境条件,检测包装在这些条件下的稳定性、完整性和防护能力,预测包装是否能够保护产品不受损坏或变形。对于需要长期储存或远程运输的产品来说,须要确保包装能够始终保持产品的完整性。

2、提升品牌形象

如果产品在运输过程中出现损伤或损坏,会引发客户的投诉,造成经济损失和信誉损害。进行可靠性测试可以确保产品达到预期的质量标准,使产品在运输、储存和销售过程中保持完好无损,并顺利到达客户手中,客诉情况也随之减少,提升客户对品牌的信任度。

3、优化运输成本

如果包装测试显示产品能够很好地保护,那么企业就可以选择低成本、轻型或更环保的包装,以优化运输成本和环境影响。

4、追溯客诉原因

如果客户拿到产品有受损的情况,可以根据测试报告,来判断是设计原因或者物流暴力运输等情况,针对性的给出解决方案。
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
22
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k