中文

飞速(FS)S5850系列交换机常见问题

发布于 2022年11月25日 by
663

常见功能问题

Q: MPLS有哪些优势?S5850系列交换机支持MPLS吗?

A: MPLS(多协议标签交换)广泛应用于运营商多机房互联场景。运营商可以利用MPLS为其用户创建通道,建立可靠的点对点连接。飞速(FS)目前为S5850系列交换机提供付费LIC-FIX-MA许可证(软件安装包),支持MPLS和VXLAN-BGP-EVPN高级功能,联系客户经理立即购买。

如果您对MPLS功能有需求,您可以选择以下S5850系列交换机:S5850-48T4QS5850-48S6QS5850-24T16BS5850-24S2C,S5850-24S2C-DC,S5850-48S8C,S5850-48B8C,S5850-48S8C-DC,S5850-32S2Q,S5850-48S2Q4C。

Q: S5850系列交换机支持MacSec吗?

A: MacSec功能可以保护传输的以太网数据帧,降低信息泄漏和恶意网络攻击的风险。飞速(FS)S5850-24T16B,S5850-24T16S和S5850-24S2Q支持MacSec功能,可以在网络构建过程中帮助您实现更严格的数据保护。

Q: 如果使用了CEPH的集群存储想要实现RoCE性能,S5850系列交换机有更好的解决方案吗?

A: RoCE提供了现代数据中心应用所需的高效、低延迟、无丢包的传输,而ECN和PFC是实现低延迟、无丢包传输的关键技术。除了S5850-24S2Q外,所有S5850系列交换机都支持ECN/PFC,从而实现RoCE性能。此外,飞速(FS)提供的所有Mellanox网卡都支持RoCE。

Q: 在配置MLAG之后,服务器可以使用LACP或其他LAG协议吗?

A: 当交换机配置了MLAG,服务器端口也要配置标准LACP来确保可以正常链接,这意味着您的服务器可以使用LACP或其他LAG协议,将服务器设备通过LAG连接到MLAG设备。

Q: 如何通过10G 多模光模块连接S5850-48T4Q和S5800-48T4S?

A: 请注意,S5850-48T4Q交换机没有10G SFP+端口,因此必须将40G端口拆分为4个10G端口(命令为split interface eth-0-1 10giga,重启后生效),然后通过转换模块提供SFP+端口,最后使用10G 多模光模块与S5800-48T4S的10G SFP+端口的多模光模块相连。

Q: S58系列交换机可以同时使用MLAG和STP功能吗?

A: S58系列交换机不能同时使用MLAG和STP功能。

常见电源问题

Q: S5850系列交换机哪些型号可以提供直流电源款式?

A: S5850系列交换机带直流电源的型号有三款:S5850-24S2C-DC,S5850-24S2Q-DC和S5850-48S8C-DC。另外,飞速(FS)可以提供电源定制服务,您可以根据需求选择交流电或直流电。

交换机异同点

Q: S5850-48T4Q和S5850-48T4Q-PE交换机有什么区别?

A: 飞速(FS)的S5850-48T4Q和S5850-48T4Q-PE交换机拥有出色的硬件设计,具备48个100/1000M/5G/10GBASE-T端口和4个40Gb端口,配备了完整的系统软件、全面的协议和应用程序,便于快速部署和管理传统二层/三层网络服务。S5850-48T4Q和S5850-48T4Q-PE交换机之间最大的区别是风向控制,前者是前后风向,后者是后前风向,可以满足您对风向的不同需求。

产品型号 S5850-48T4Q S5850-48T4Q-PE
端口 48x 100/1000M/5G/10GBASE-T+4x 40Gb 48x 100/1000M/5G/10GBASE-T+4x 40Gb
功能 MLAG, IPv4/IPv6, SSH, ACL, AAA, PFC, ECN等 MLAG, IPv4/IPv6, SSH, ACL, AAA, PFC, ECN等
电源 2 (1+1 冗余) 热插拔电源 2 (1+1 冗余) 热插拔电源
风扇 4 (3+1 冗余) 热插拔风扇 4 (3+1 冗余) 热插拔风扇
风向 前后风向 后前风向

Q: S5850-24S2C-DC和S5850-24S2Q-DC交换机有什么区别?

A: 飞速(FS)的S5850-24S2C-DC交换机具有24个10G SFP+端口和2个100G QSFP28上行端口,满足下一代城域网和企业网络的需求。S5850-24S2Q-DC交换机具有24个10Gb SFP+端口和2个40Gb QSFP+上行链路,更适用于大型校园汇聚网络和中小型网络。

产品型号 S5850-24S2C-DC S5850-24S2Q-DC
端口 24x 10G SFP+,2x 100G QSFP28 24x 10Gb SFP+,2x 40Gb QSFP+
功能 MLAG, 双直流电源 MLAG, 双直流电源
应用 城域网和企业网 校园网

Q: S5850-48S8C和S5850-48B8C交换机有什么区别?

A: 这两个交换机的区别主要在于端口。S5850-48S8C具有48个10G SFP+端口和8个100G QSFP28上行链路,而S5850-48B8C具有48个25G SFP28端口和8个100G QSFP28上行端口,它的上行端口可以支持100G QSFP+到4个25G SFP28的DAC/AOC连接,汇聚更高带宽的下行链路。
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
22
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k