中文

园区网设备管理软件

更新于 2023年05月30日 by
641

什么是园区网设备管理软件

园区网设备管理软件是一种针对园区网设备进行管理的软件,它可以通过集中管理的方式对园区内的网络设备进行配置、监控和维护,提高设备的可靠性和可用性,降低运维成本,提高网络的安全性和稳定性。

园区网设备管理软件分类

园区网设备的管理软件分为本地管理软件和云管软件两种:

管理软件分类 优势 劣势
本地管理软件
  • 网络管理数据存储在本地服务器上,不需要依赖互联网,更加稳定和可靠。

  • 可以提供更加个性化的网络管理服务,满足企业特定的需求。

  • 对网络安全的控制更加精细,可以实现更加严格的安全策略。

  • 需要企业自行购买和维护服务器,需要投入一定的人力和财力。

  • 无法进行远程管理,需要管理员在本地进行管理。

云管软件
  • 无需购买服务器,只需要按照使用情况付费,降低了成本。

  • 可以在任何地方通过互联网进行远程管理,提高了效率。

  • 可以根据企业需求弹性调整资源,实现更加灵活的网络管理。

  • 网络管理数据存储在云端,可能存在数据泄露和安全风险。

  • 可能存在网络延迟、不稳定等问题,影响网络管理效果。

  • 无法提供个性化的网络管理服务,只能提供标准化的服务。

飞速(FS)园区网设备管理软件现况

飞速(FS)在设备管理软件的策略是开放的,飞速(FS)既有自研的云管软件Airware,也支持兼容第三方本地管理软件,包括开源管理软件Zabbix、品牌管理软件Cisco DANC。

开源Zabbix管理软件

Zabbix是一款开源的网络管理软件,具有监控、警报、可视化等功能,可以实时监控网络设备的状态、性能和运行状况,及时发现和解决网络故障,提高网络可靠性和稳定性。

软件功能

可以监控多种网络设备、服务和应用程序,支持多种监控方式,包括SNMP、JMX、IPMI等:

Zabbix监控功能

提供直观的图形化界面,可以实时查看网络设备的状态和性能数据,进行数据分析和趋势预测:

Zabbix图形化界面

Zabbix实时趋势预测

可以自定义告警规则和通知方式,支持邮件、短信、微信等多种通知方式:

Zabbix自定义告警

软件应用

Zabbix软件通过Zabbix模板实现对网络设备状态&性能的数据监控与告警。飞速(FS)Zabbix模板在交换机、无线、网关&防火墙、光网络、服务器&存储器等产品均有覆盖,其中交换机、无线设备Zabbix模板覆盖率达到64.21%、73.68%。后续按照规划会输出更多Zabbix模板,实现更多飞速(FS)设备支持Zabbix软件。

交换机Zabbix模板

无线产品Zabbix模板

网关Zabbix模板

光传输Zabbix模板

服务器Zabbix模板

品牌DNAC管理软件

Cisco DNAC是一款功能强大、易用、高效、智能、安全的网络管理软件,可以帮助企业更好地进行网络管理和优化,提高企业的数字化转型和发展水平。

软件功能

支持通过自动发现或手动方式接入设备,实现设备的高效管理和控制:

DNAC接入设备

DNAC实现设备的高效管理和控制

可视化设备信息,帮助管理员快速了解设备状态,实现精准管理:

DNAC可视化设备信息

DNAC快速了解设备状态

支持下发常用的show命令和多台设备同时下发多条show命令,提升管理效率:

DNAC同时下发多条show命令

支持绘制自定义设备拓扑图,帮助管理员清晰了解网络拓扑结构,方便网络拓展和管理:

DNAC绘制自定义设备拓扑图

软件应用

DNAC软件通过SNMP+Telnet/SSH协议实现对飞速(FS)网络设备的运维和管理。

总结

不管是本地管理软件还是云管软件,飞速(FS)都会随着时间不断迭代软件、覆盖更多飞速(FS)的网络设备,根据客户应用场景和需求,为客户提供更多更丰富的管理软件解决方案,满足客户的软件管理需求。
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
22
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k