PoE交换机:购买指南&使用注意事项
市场上PoE交换机的种类令人眼花缭乱,如PoE交换机和PoE+交换机,管理型和非管理型PoE交换机等等,哪一款最适合你的网络需求?这是需要选购PoE交换机时很多客户都会面临的一大难题。本文将从PoE交换机类型、端口密度、端口功率等方面,为您提供一个详细的购买指南。
PoE交换机有哪些种类?该怎么选?
不同类型的PoE交换机分别应用于不同的网络环境,因此在购买PoE交换机时,需根据实际网络需求,选择适合的PoE交换机类型。以下是主流的PoE交换机类型。
标准vs非标准PoE交换机:选哪种?
是否在供电前进行电流检测识别是标准和非标准PoE交换机最大的区别。标准PoE交换机是一种符合标准PoE供电的网络交换机,根据不同的标准可划分为PoE交换机(IEEE 802.3af)、PoE+交换机(IEEE 802.3at)和PoE++交换机(IEEE 802.3bt)。所有的标准PoE交换机,在供电之前都会进行检测(主要检测支持IEEE 802.3af或IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt标准的受电端设备),以确保交换机与受电设备正常工作,有效预防与PoE端口连接的供电线缆故障,或对连接的非PoE受电设备造成损伤,起保护作用。
非标准PoE交换机不具备电流检测识别功能,无论终端设备是否支持PoE供电,交换机都会通过网线为该设备供电,这很可能烧毁设备。因此,当您需要购买PoE交换机时,应优先选择更安全的标准PoE交换机;如果您的预算有限,或需要连接的受电设备已确定可与非标准PoE交换机一起工作,则可考虑购买非标准PoE交换机。
网管vs非网管PoE交换机:选哪种?
网管和非网管PoE交换机的主要区别是交换机是否支持配置,并通过配置实现网络管控。非网管交换机不需要任何设置,是一种即插即用的以太网交换机,它对数据不做直接处理。在不需要复杂的网络管理功能的简单网络环境中,如家庭或小型办公室等,非网管PoE交换机是一个经济实惠的选择。
网管PoE交换机则支持配置,可通过配置简单管理协议(SNMP,Simple Network management protocol)、虚拟局域网(VLANs,Virtual Local Area Networks)等功能对网络进行管理、监控,能够有效防止和抵御各种恶意的攻击和入侵,保障用户的信息安全。在对网络安全性要求较高的网络环境,如中小型企业、园区等,使用安全性能更高的网管PoE交换机是一个不错的选择。
无风扇vs有风扇PoE交换机,选哪种?
无风扇PoE交换机(也称超静音PoE交换机)内部采用无风扇设计。该交换机依靠被动冷却散热,即通过设备左右两侧或前后两端的通风孔完成散热。与有风扇交换机相比,无风扇交换机结构更为紧凑,因为其内部不需要安装风扇,不仅实现设备运行无噪音,还能大幅降低设备功耗,减少机械故障点,使设备更可靠耐用,并有效降低网络设备维护量和网络运营成本。无风扇以太网PoE交换机非常适合对噪音要求较高的地方,如办公室、酒店、图书馆等地。
有风扇交换机内部设有风扇,依靠主动冷却散热,利用风扇能快速将交换机内部热量传导出来并散发到附近的空气中去,能有效提高散热速度,起到降温的效果,同时也有利于延长交换机的使用寿命。有风扇交换机广泛应用于数据中心等对散热要求较高的网络环境中。(点此获取更多有关无风扇和有风扇交换机的信息)
二层vs三层PoE交换机:选哪种?
二层和三层交换机最大的区别是交换机是否具备路由功能。二层交换机属于数据链路层设备,可识别数据包中的MAC(媒体访问控制),并根据MAC地址转发。但是,二层交换机不处理网络层的IP地址,当需要数据流量在LAN或VLAN之间交换时,则需要使用三层交换机。因此,二层PoE交换机通常用于小型网络环境中。
三层交换机是具有路由功能的交换机,工作在开放系统互联模型OSI(Open System Interconneciton Model)的第三层——网络层。它可以处理二层交换机的任务,同时,还能在不同的LANs和VLANs间转发数据,这是因为三层交换机通过IP地址和子网划分路由数据包。此外,三层交换机还支持路由协议、检查传入的数据包等功能,甚至可以根据源地址和目标地址做出路由决策。因此,三层交换机适合应用于大型局域网建设,支持更快捷的数据转发。
选购PoE交换机的其它重要考量因素
通过上述对不同PoE交换机类型的介绍,相信您已经清楚地了解到它们在不同网络环境的应用。但购买一款PoE交换机时,除了考虑交换机的类型,您还需考虑以下几个方面:
端口数量
常见的PoE交换机端口数有8口/16口/24口/48口等,用户可根据实际需要连接的设备数量确定交换机端口数量。例如,家庭网络只需连接少数PoE受电设备,如三台IP摄像头、两个无线接入点等,一个8口PoE交换机即可满足其网络需求,但如果是需要连接大量网络设备的企业网络,应选择一款48口或端口密度更高的PoE交换机。无论您选择哪款PoE交换机,请记住,考虑到未来业务增长的需求,选择一款有备用端口的PoE交换机是一个更加明智的决定。
传输速率
目前,大多数PoE以太网交换机支持10/100/1000Mbps的传输速率,并配有1/10G上行链路端口,因此PoE交换机可以通过1/10G端口连接到上层聚合交换机。通常,PoE交换机使用传统的以太网线连接PoE设备,这表明PoE交换机能向后兼容传输速率为10/100Mbps的旧设备,无需升级这些设备即可用PoE交换机连接,从而节省网络成本。
端口功率
PoE安装成功的关键是确保所选的PoE交换机能提供给每台设备所需的功率,并且所有连接设备的总功率必须控制在PoE以太网交换机的最大功率范围内。例如,一款额定功率为150W,而PoE最大供电功率为130W的8口PoE交换机(由于交换机本身也会消耗功率,因此其额定功率>PoE最大供电功率,交换机的具体消耗功率可参考该交换机随附的使用说明书),可以同时连接使用8(15.4W×8=123.2W<130W)台使用IEEE802.3af标准的设备;可以同时连接4(30W×4=120W<130W)台使用IEEE802.3at标准的设备。(更多PoE供电信息,请阅读PoE供电概述:PoE交换机是如何进行供电的?)
PoE兼容性
购买PoE交换机时,应考虑交换机和现有的PoE受电设备的兼容性,主要包括以下几个方面:
-
确保PoE交换机支持受电设备所需的PoE标准。例如,如果受电设备要求使用PoE++标准,则购买的PoE交换机也必须支持PoE++标准,否则PoE或PoE+交换机连接受电设备后,无法正常工作。
-
确保PoE交换机供电模式与受电设备兼容。例如,若受电设备使用模式只接收模式B的电力传输,而交换机采用模式A进行供电,这样交换机与受电设备将无法正常运行。
注意:还有一种特殊的情况——供应商锁定,它要求某些受电端设备只能和同一制造商生产的PoE供电设备一起工作。因此,建议您在购买前检查受电设备是否需要专有PoE交换机。
技术支持
交换机的性能因供应商而异,因此选择一家提供专业技术支持的供应商购买PoE交换机是很有必要的。当您的交换机发生故障时,您可以立即联系技术团队获取帮助,以便快速修复故障,减少因交换机故障带来的业务损失。
PoE交换机使用注意事项
PoE交换机使用以太网线为受电设备供电、传输数据,因此PoE交换机的传输距离受网线的质量影响。建议使用高质量的无氧铜网线进行PoE传输,这样可以将网线上的电力、网络信号损失降低到最小,使PoE交换机和受电设备的连接更稳定可靠。由于网线的最大传输距离只能达到100米,因此PoE的最大传输距离也为100米,如需更长距离的传输,可考虑使用PoE网络延长器。
结论
当您决定购买PoE交换机时,请务必多了解不同PoE交换机类型的区别,然后综合考虑其他需求如端口密度、传输速率、兼容性等,最后根据实际网络需求购买最合适的PoE交换机。