中文

为什么选择飞速(FS)光模块部署400G网络?

更新于 2022年06月23日 by
350

随着全球数据流量需求的增加,数据中心在云访问、数据处理、数据存储和宽带传输等方面面临着越来越多的挑战。因此,400G光模块市场强势崛起,光模块类型也逐渐多样化,面对多种应用环境和多种型号选择,客户如何选择合适的400G光模块呢?飞速(FS)400G光模块又是如何解决这些问题以满足需求的呢?请阅读全文。

如何选择400G光模块

由于400G光模块的厂家、型号繁多,如供应商、光模块兼容性、可靠性、稳定性、传输距离、端口类型等因素,客户通常会纠结选择哪一款400G光模块才是合适的选择?

常规光模块或OEM定制光模块?

众所周知,常规光模块相对于OEM定制光模块具有库存优势和成本优势。在快速增长的400G光模块市场中,供应商多样性、产品可靠性(如与现有设备不兼容,容易导致网络无法连接;或其他售后服务不合格)等因素增加了客户的选择难度。因此,选择您信任的供应商与合适的模块非常重要。

400G光模块质量问题

常规的400G光模块最常见的问题是质量问题——兼容性和可靠性。兼容性保障意味着在软件编码与硬件兼容两方面进行高精度互操;光模块的可靠性意味着网络能是否能够长期稳定高效运作,这也是客户需要考虑的重要因素之一。这些质量问题将导致设备操作功能缺失和重大网络故障,如网络、系统重启或网络中断。

400G光模块故障解决路径

OEM产品维保是客户非常关心且在意的一个问题。很多客户担心使用兼容性模块会造成原厂设备保修失效,需要说明的是,400G QSFP-DD光模块将设备的电信号转换为光信号,光口没有输入功率以损坏设备,故光模块本身不会对原厂设备造成损坏。

如果光模块与设备不兼容,光模块将无法正常工作,IT经理需要花费时间与精力重新规划并采取替代方案来解决故障。如出现这类故障,建议与产品供应商进行沟通,并安排工程师进行故障诊断;如确诊故障问题,可与供应商协商退换货事宜后,安排故障产品退回,并对换货的产品进行重新部署和测试。

飞速(FS)400G光模块优势

与现有的光模块供应商市场相比,飞速(FS)光模块支持多种品牌兼容和多种传输距离,具有超高可靠性,并提供高质量的售后服务。同时,飞速(FS)还拥有一站式采购平台,全系列400G光模块产品,大大提高了您的采购效率并节省成本。

可靠性

飞速(FS)如何确保其400G光模块的可靠性?这体现在模块的生产检测过程中。飞速(FS)测试中心采购千万级品牌交换机交换机设备,光模块均经过真机测试,确保与市场主流品牌设备全面兼容。飞速(FS)光模块具有与OEM品牌相同的性能质量,符合OEM标准规格,确保高品质与高连通性,以低成本提供高质量光纤链路连接。

其次是对光模块进行严格测试。飞速(FS)专业技术团队会对光模块进行兼容性测试(包含您机房中正在使用的设备),以消除编码错误,尽可能避免系统停机,从而降低了网络故障的风险,确保业务持续运行,为客户提供不间断的服务。飞速(FS)秉持99.98%可靠性评级宗旨,让客户享受优质的产品性能和服务质量。

多种选择&优质服务

飞速(FS)可以提供多种类型的光模块,甚至有些参数模块可能一些主流品牌也无法提供。飞速(FS)全球仓储备货大量库存,支持当天发货,以保障您的网络项目的连接需求。

飞速(FS)实验中心拥有经验丰富的专业技术团队,并提供完善的售后服务。如果您对产品的使用有任何问题,可以直接联系一对一的客户经理沟通解决。例如,如果您想知道Juniper QSFP/OSFP是否适用于Cisco设备,飞速(FS)会根据您的实际使用场景搭建模拟环境进行测试,以确保提供准确专业的建议。此外,飞速(FS)支持远程demo展示,为您提供更好的测试体验。

400G光模块

高性价比

在选择400G网络解决方案产品时,除400G光模块外,您还需挑选适配的网络设备、光纤以及相应的配件,如交换机、光纤跳线或其他必需配件。飞速(FS)400G系列产品齐全,支持一站式采购,帮助您解决部署适配问题的同时,大大提高了采购效率并节省人力和物力成本。飞速(FS)专业平台具有产品的测试、采购、分发、验收、售后等相关服务能力,方便您网络的后期维护和管理。

一站式采购平台可以降低企业的总投资成本(COI)。例如,将9个单独的SKU合并为一个SKU,可简化光模块的采购、库存和运营问题,大大节省供应商找寻适配的时间成本,将精力花在其它重要环节,节省高达70%的总投资成本。

400G产品全家福

探索400G光模块解决方案

面对多样化的光模块供应商市场,选择一个值得信赖的供应商会对您的业务产生巨大的影响。飞速(FS)具有专业的技术团队、全球仓储服务能力、远程演示服务以及与主流品牌原厂相同性能的400G光光模块,可以保障您的高性能网络,优化您的运营效率,减少时间、精力和预算的浪费。
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
36
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k