中文

超过120km的10G DWDM校园网互联

背景

随着对高带宽容量和低成本网络的需求越来越高,教育和研究机构要求通过OTN网络连接远距离的多个建筑物。我们的客户穆列塔谷联合学校正在寻找一种解决方案,可以通过暗光纤在校区和办公室之间搭建一个传输距离超过120km的10G网络。

挑战

该高校的校区与办公司相距127km,超过了10G DWDM SFP +可以支持的最远传输距离。在这种长途传输网络中,信号不可避免的会发生损耗。

解决方案

超过120km的10G DWDM校园网互联

  • 该方案选用16CH DWDM 双纤波分复用器,设置在园区和办公司,实现127.6km的双向传输,且不额外增设光纤。

  • 使用光纤放大器增强网络信号以确保超长距离传输中信号保持稳定,两个OBA功率放大器用于增加输出光功率,两个OPA前置放大器用于提高接收端光功率。

  • 使用DCM色散补偿器用于色散补偿和改进系统性能。

  • 另外,需要用到光纤衰减器调节光模块的接收端光功率,避免过大的光功率烧毁光模块。

总结

该10G长途网络解决方案是一种典型的OTN网络结构,通过使用我司的FMU和FMT系列产品,建立了长达127km的10G OTN网络,且解决了数据丢失等问题。